嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

工业4.0为工业物联网提供动力

技术的进步正在将工厂车间转移到一个新的可能性时代,不断的改进可以实现迄今为止无法想象的结果。

随着工业4.0增加了对增强型机械的使用,我们将如何跟上生产过程中增加的互动水平?

IIoT的革新

工业物联网现在已经成为现实。IIoT或Industry 4.0曾经只是一个概念,现在正推动多个市场的增长。这包括在传感器和其他设备的网络互连中增加使用超低功耗(ULP)无线技术,这种技术现在可以确保卓越和高效的通信。 

多个竞争者已经被确定为首选的ULP无线协议的竞争,但什么将是领先的技术?

使工业物联网得以繁荣的无线平台基于RF同轴连接器天线电缆组件。 现在对标准和定制产品都存在需求,在某些情况下,制造商需要为其IIoT设计提供完全独特的解决方案,例如,包括Wi-Fi,蜂窝,蓝牙,GPS和UMTS的通信技术。

这些技术中的许多技术尚未成熟,但是在IIoT领域中最前沿的某些产品(例如传感器)已经问世了多年。 如今,压力和温度传感器等传感器已被设计到大量设备中。 这样的一些示例包括移动设备中的加速度计,该加速度计允许显示随屏幕方向变化。

 

Molex_aa9245555a6a415cef71f2a9d2857131a1a333eb.jpg

多功能融合传感器

现在,人们正在将不同的功能组合在一起,以创造一种多功能或“融合”的传感器。 这些融合可以用于IIoT,并可能加速我们在前几年看到的空间和成本节约趋势。

IO-Link等标准工业协议的引入还将使传感器变得更智能,并提供更多的诊断和维护信息-所有这些都能保持较低的成本。 安装在工厂车间的工业基础设施正在从专有和串行现场总线过渡到基于以太网的创新网络,如PROFINET。 Molex正在推动IO-Link技术作为一种通信标准,以取代传统的数字和模拟接口。 这些网络可以轻松容纳这些新功能所需的更高数据量。

TBDEP-8YYP-D84_fc0a2ed08ca1fc4084fed667fe5ef1257e2f6f83.jpg

技术融合

尽管上述协议对于IIoT的发展至关重要,但我们必须记住,正是技术融合才使这一构想变为现实。 下一代传感器芯片以及IPv6寻址已成为这种融合的核心要素,IPv6寻址允许人与设备之间的无限通信。

Molex正在开发平台解决方案,以帮助客户集成未来的技术。 这包括IIoT,分布式控制,集成的安全解决方案和工业通信。 作为此发展最前沿的技术开发领导者,Molex为工业4.0中的大量应用程序提供了标准和定制解决方案。

 

要从Molex查找更多解决方案,请单击此处

MOLEX_DesignSpark_Footer_Banner_589x200px_EN_11b9fc6386fdfd7f26797002697ddbfe53bee4d8.jpg

Molex is a leading provider of electronic components and solutions. Our approach to innovation is key to solving complex customer challenges, allowing us not only to create many pioneering electronic solutions, but also build a globally recognized company.