你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
作为Kickstarter项目开始,OpenScope MZ是一颗真正的宝石。OpenScope MZ结合了2个通道示波器,12位1hz ~ 1Mhz的函数发生器,数字I/O,以及双直流电源,已经成为一个非常简洁的多功能工具,它可以通过USB UART连接到电脑,或者通过wifi使用移动基础设施。
OpenScope MZ很容易实现从传感器中检索数据,以及其他的电子设备的数据存储和分析,而且在示波器上使用时,允许可视化,以更快地加速开发和调试电路。
该仪器还配备了使用电源、功能发生器和GPIO来产生模拟和数字信号,允许通过示波器和逻辑分析仪对模拟和数字信号进行设计触发和响应。
由于能够从笔记本电脑上运行,这款小巧的设备既可以在台式电脑上运行,也可以在本地运行,既可以作为一个服务监视器,也可以在一个数据记录服务和系统优化期间暂时保存。
在你开始认为这很昂贵之前,再好好想想!
基于一个微芯片32位PIC单片机,这是为我们这些有预算的人设计的,甚至还有值得骄傲的30路的牛角连接器。
所以现在你认为你需要一堆昂贵的配件或软件? 又错了!
Openscope MZ是完全开源的,无论是硬件还是软件(通过www.waveformslive.com)。你需要一个PC USB连接它,对FTDI RS232芯片进行控制,如果你想使用数据存储/日志,就需要一个迷你SD卡。
在DesignSpark,我们喜欢挑战社区,看看“你一天能做多少”,所以看看这个Utube视频https://www.youtube.com/watch?v=f0wYoZCmIHY,了解Openscope MZ速度有多快,你可以到RS库存No. (146-5600) 点击查看OpenScope MZ (Digilent Mfr. Part No. 410-324)
主要特点:
在2MHz带宽和6.25 MS/s最大采样率的范围内,有12位双通道。
- 1个函数发生器,输出带宽1MHz,10 MS/s更新率。
- 10个用户可编程的DIO引脚,25MHz的更新率。
- 用户可编程电源供应50mA±4 v电源
- USB总线供电或外部供电。
- 车载无线
- 基于浏览器的波形实时多仪器软件
- 通过Arduino IDE或Microchip MPLAB X IDE重新编程。
现在您已订购了您的产品,下面为您介绍如何容易地理解和使用OpenScope MZ,因为资源都是完全开放的,并且可以从Digilent中获得。
Sam Christoph为OpenScope MZ制作了出色的教程视频,开源代码的仪器设备,是理想的训练工具,通过观看教程视频可以代替阅读使用说明手册,节省你的时间。而GitHub将为你节省更多的时间,比如在键盘上敲打开发一些讨厌的重复性劳损尝试调试代码。
视频1 开始使用Openscope MZ &波形实时软件
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTA1MzI0MA==.html
视频 2 OpenScope MZ开箱和设置
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTA1ODE2MA==.html
视频 3 OpenScope MZ 固件
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTIwNjU4OA==.html
视频 4 Openscope MZ 校准
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI0MTc3Mg==.html
视频 5 Openscope MZ WiFi 设置
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI2MTU0OA==.html
视频 6 波形现场仪表盘
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI2ODYyMA==.html
视频 7 Open Scope MZ 函数生成器
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI3OTYwMA==.html
视频 8 Open Scope MZ 示波器
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI4Njc2NA==.html
视频 9 Open Scope MZ - GPIO 和逻辑分析仪
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTI5Mzg4OA==.html
视频 10 Open Scope MZ 直流电源
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTMwMjkyNA==.html
视频 11 Open Scope MZ 触发器
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUzMTMwOTIwNA==.html
OpenScope MZ致意Digilent公司的其他微型仪器仪表。
Analog Discovery 2 库存编号
(134-6480)
+ BNC 适配器 RS 库存编号
(134-6460)
, and Digital Discovery RS 库存编号
(136-8070)
仪器, 探头 RS 库存编号
(146-5604)