嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Starlink_Mission_03647bb0875676dcad2a898521f3f3ca55e0db49.jpg

星链星座的首批 60 颗卫星准备发射。来源:SpaceX

背景介绍

1945 年,阿瑟•克拉克基于最早发表于 1942 年的轨道空间站的构想撰写了一篇开创性的论文《地球外的中继 火箭站能否实现全球无线电覆盖?》。在这篇文章中,克拉克概述了仅使用三颗卫星分布在赤道上空 22,236 英里的地方,就能实现全球通讯覆盖的理论 - 这也就是所谓的地球静止轨道。在这一距离,卫星运动的速率与地球旋转的速率相同,这意味着该轨道也与地球同步。它被称为“地球静止”轨道,是因为位于这一距离的卫星相对于地面观测者静止不动。虽然实际上使用三颗等距离分布的卫星就能建立环球通信中继服务,但是现在轨道已变得非常拥挤,其中布满了仅服务于地球表面单一地区(例如北欧)的窄波束装置。低地球轨道 (LEO) 卫星必须在掠过天空的数分钟内进行跟踪,因此通过对地静止的卫星进行无线电通信要轻松得多。但是其中有相当的复杂性。

如果住在赤道,那就太棒了

卫星如需在空中绝对静止,就必须绕赤道旋转。赤道上的接收器可直接“看到”位于上空的卫星。问题是,从赤道向北极方向前进,随着纬度增大,卫星越来越低。例如在北欧或加拿大,地面天线几乎指向地平线,因此更高的大气密度、地形地势和地面建筑会造成大量干扰。有一个看似显而易见的解决方案,那就是倾斜轨道,使卫星位于相应纬度的上空。遗憾的是,该轨道虽然仍与地球同步,但是不再相对地球静止,而且卫星轨迹会呈现“8 字形”。尽管如此,它将始终保持在视野中,使用可移动天线或具有一定波束宽度的天线可确保通讯不中断。

地球静止卫星成本高昂

这些卫星体积大,重量重,还需要通过助推火箭从低转移轨道进入驻留轨道,再通过自带的推进系统进入高运行轨道。这意味着它需要携带大量燃油,用于发射过程以及在使用寿命期间进行漂移校正。无线电系统因距离地球遥远而耗电量大,这反过来意味着需要安装大型太阳能电池板。此外还有可靠性这一重要的问题。地球静止卫星代表着巨额投资,如果工作寿命短于预期,将造成巨大的损失。因此要投入大量的人力物力,通过设计冗余,增加环境屏蔽功能以及执行严格的发射前测试,提高“任务”成功的可能性。毕竟,如果过早出现系统故障,将可能导致地球上的整个地区失去所有的卫星电视频道!当工作寿命结束后,它必须能够进入“墓地轨道”,以避免成为“太空垃圾”,使工作轨道变得更加杂乱。

卫星星座

1998 年,铱星通讯卫星星座在低地球轨道开始运行。它由 66 颗卫星组成,每颗卫星都充当网状网络中的节点在南北两极之间轨道运行。铱星提供全球卫星电话覆盖,并证明了太空“无线网络”的商业可行性。极地轨道在北极和南极地区具有特别好的信号覆盖 - 这些正是卫星电话特别重要的区域!作为新的替代网络,新一代铱星 (Iridium-NEXT) 正在通过 2017 年发射的首批 10 颗卫星逐步建立。这些卫星仍然体积较大且成本高昂,但是只能支持有限的低速率同步“对话”,因为卫星的数量还太少。如需实现宽带互联网接入,似乎还需要……

大型星座

自铱星开始运作以来,卫星技术经历了革命性的发展,航天器的尺寸和成本大幅缩减。我们现在有了小型卫星,如 CubeSat、PocketQube,现在又推出了 Sprite(见下文)。SpaceX 刚刚向低地球轨道发射了 60 颗卫星,作为可包含多达 12000 颗卫星的未来“星座”的试运行。星链项目的目标是在太空中创建蜂窝或网状网络,从而为全世界提供宽带互联网接入。这批 60 颗卫星从仅携带一节火箭的“发射器”(参见标题图片)释放到轨道中。

Starlink_satellite_95556cbb7c08e2c9b4104cf8522a983cbe82a048.png

已展开太阳能电池板的星链卫星。来源:SpaceX

星座的优点

星座在距离地球更近的 100 至 1200 英里上空轨道中运行。需要使用大量卫星才能获得足够的覆盖范围,但这是可行的,因为:

  • 推进仅用于微小的轨道修正以及轨道保持。
  • 所需的发射器功率小得多。
  • 更短的距离意味着通信延迟或“卫星延迟”更少。
  • 单个卫星可靠性的重要性降低 - 网状网络本身具有容错性能。
  • 闲置“备件”可保留在轨道中,需要时移动。

缺点

主要问题有两个:其中一个在设计阶段已解决,另一个在某种程度上不可预料。

  • 轨道过度拥挤和“太空垃圾”的问题。
  • 夜空中遍布闪烁的白光,天文学家感到苦恼。

现在,地球周围太空逐渐成为大型垃圾场,垃圾的密集程度已是热门话题。任何驶往轨道的新航天器都必须在足够低的高度运行,当任务完成后重新进入大气层自动燃烧,或者包含强制离轨机构,以便在必要时运行。

在铱星进入轨道后不久,地面观察员注意到了一个奇特的现象 – 天空中出现闪烁的光,这种现象被称为铱星闪光。它们是由太阳光反射在太阳能电池板上形成的。任何卫星都可能出现这种情况,但是一整个星座的相同卫星使这种现象更加明显。没有人对这种现象特别反感,最后闪光观测成为一种常见的观星活动。然而新一代铱星 (Iridium-NEXT) 卫星不会闪光,因此对于部分爱好者来说是一件憾事。但是,成千上万颗耀眼的卫星会造成其它的问题,可能会干扰地球天文学。Starlink_constellation_d0153a15a8b93b1c9cad60ef0ecb560ab82f0dd1.jpg

星链卫星在刚刚发射后可见                  来源:SatTrackCam

SpaceX 声称,一旦星链卫星到达运行位置后,问题就会解决。我们拭目以待。

Sprite 星座

KickSat_Sprite_8eb84d4e63e94b36473f8f2710afd74957ad301a.jpg

一颗 KickSat-2 Sprite 卫星。                                          来源:康奈尔大学

去年 3 月,太空卫星的尺寸缩小至印刷电路板级别,105 颗“Sprites”卫星从名为 KickSat-2 的 3U CubeSat 发射到轨道中。3 天后地面通讯成功,卫星离轨。

KickSat_dispensing_Sprites_39b84db7a2e64ecadd7a1aa07d79d0cb5fd6f1b7.jpg

KickSat-2 将 Sprite PCB 卫星发射到轨道中。            来源:康奈尔大学

事实上,数量庞大的这种小而脆弱的卫星可以具有实际用途。显然,它们的功率和可靠性不足以支持宽带互联网网络,然而它们可能正是短周期科学研究项目所需要的。例如,将无线电调谐至可以接收来自太空中远距离物体信号的 Sprites 阵列,可以用作地球上的大型射电望远镜。可以进行测量,将结果传至地面,然后 Sprites 离轨。

在星座中驾驶自己的航天器

想不想有机会搭建并驾驶属于自己的 Sprite?前段时间,我无意中在 Kickstarter 上发现了这个 AmbaSat-1 卫星项目。基于 Arduino 的卫星将在“发射”后(与 KickSat Sprites 相同)尝试与位于地面的 LoRaWAN Things Network 建立通讯。

AmbaSat_PCB_f153a1c863597f283ae2f2c018f232613d7f6b80.jpg

AmbaSat Sprite:在 Kickstart 上寻求支持者的 200 颗卫星中的 1 颗。

如果计划进行顺利,星座将于 3 个月后离轨。

结论

这些 PCB Sprites 令人印象深刻,但是技术仍在不断发展。加利福尼亚大学 (UCSB) 的研究人员正在研究基于单个半导体晶圆的航天器。这些尺寸以厘米计的 晶圆级航天器将配备摄像头、传感器和推进器,组成突破摄星项目的核心,从而将探头送至距离我们最近的恒星 - 半人马座阿尔法星。

如果您暂时想不出做什么,可以关注我在 Twitter 上发布的文章。我会贴出关于新的电子产品和相关技术的文章链接,也会转发我读到的关于机器人、空间探索以及其它话题的文章。

Engineer, PhD, lecturer, freelance technical writer, blogger & tweeter interested in robots, AI, planetary explorers and all things electronic. STEM ambassador. Designed, built and programmed my first microcomputer in 1976. Still learning, still building, still coding today.