你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
简单的解决方案,支持32位/ 192kHz音频
非常灵活的Raspberry Pi可以用于很多用途,但是可以从对模拟音频有要求的应用中获益。 虽然Pi有一个3.5mm的插孔,但是通过这个插孔的声音输出质量非常低,通常伴随着很明显的噪音。
但是我们无需担心,因为JustBoom DAC HAT使得在Pi上添加高质量音频变得很容易,可以在192kHz采样频率下,达到最高32位。 这个易于使用的电路板只需插在Pi的GPIO接头上,不需要焊接。 此外,它具有软件的支持。
硬件
JustBoom DAC HAT具有以下规格:
- Burr-Brown / Texas Instruments PCM5122 DAC芯片 - 384kHz / 32位(由于Linux驱动程序的限制,Raspberry Pi上的最大频率限制在192kHz)
- Texas Instruments TPA6133A2耳机放大器 - 138mW
- 将“alsamixer”或任何ALSA兼容应用程序与完全集成的音量控制增强硬件混合
- 集成EEPROM,用于自动Raspberry Pi devicetree驱动程序配置和HAT兼容
- 可选择Vishay TSOP4838红外接收器(如需要,可自行焊接)
- 112dB的信噪比(SNR)和-93dB的总谐波失真(-1dB的THD + N),为同类最佳的音频
- 耳机和RCA输出由ESD保护
- 超低噪音稳压器可提供最佳的音频输出(LDO 10uVrms)
只有红外遥控器才需要红外接收器。而DAC采样率实际上被限制在192kHz,这对大多数的应用来说已经足够了。
Burr-Brown现在是TI的一部分,因其数模转换器而闻名。多年来,高端HiFi制造商都在吹嘘自己的产品。 这个设备通过I2S接口,而不是USB接口。这是一个很好的功能,也就是说减少了在CPU上的开销。考虑到USB也与Ethernet共享,在可能的情况下,使用交替接口通常是很好的选择。
将HAT安装到Pi上很简单,通过四个尼龙垫片和8个尼龙螺丝固定到位。
JustBoom提供了与所有适当的切口相匹配的情况,而且组装起来很容易。 然而,按照指示操作绝对是值得的,因为这样可以避免多次尝试把它们放在一起,造成的沮丧感。
遥控器
JustBoom还提供两个遥控器。 第一个遥控器成本较低并带有红外线,因此需要将光电晶体管安装到DAC HAT。 而第二个是基于RF并包含用于Pi的USB适配器,同时还集成了陀螺仪和加速计。
上图所示的是更高级的智能遥控器
广泛的软件支持
JustBoom硬件并不缺乏软件支持,在撰写本指南时提供了以下内容:
- OSMC
- MAX2PLAY
- Openelec
- Volumio
- Raspbian
同时也为Pi MusicBox, LibreELEC, DietPi, piCorePlayer, Snappy Ubuntu Core, Ubuntu MATE 和RuneAudio提供了计划指南
我决定给用OSMC执行。
首先下载Pi影像,然后写到Micro SD卡上。
然后在启动并运行基本设置之前,将卡插入Pi。 为OSMC提供的指导,将帮助您完成对JustBoom硬件的内置支持的配置,同时还可以配置WiFi。
值得注意的是,一旦OSMC配置好Pi,并且JustBoom DAC HAT已在网络上,您就可以启用网络接口,并取消键盘,显示器和鼠标。
把它挂起来
我不得不承认,在HiFi中更多的是模拟类型,而我的主放大器是两个“单声道模块”,利用了真空管放大功能,并且是在20世纪50年代早期设计的。如果不是这样的话... 将会有不断增长的唱片收藏。
也就是说,这些日子里是离不开数字音频的,很多时候,当某些东西不能在黑胶唱片上获得,你就想要进入数字广播电台,或者排队播放列表时,你不必不断起来翻唱片,去换上新唱片。 考虑到这一点Pi + JustBoom已被添加到家里的HiFi配置中,另有Quad II真空管放大器,一个简单的DIY控制盒和转盘。