United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

電源IC:電源ラインから音質向上に貢献する

オーディオデバイスへ供給する電源品質が音質に与える影響は大きく、クリーンな電源供給を実現するには、「電圧安定性」「ノイズレベル」特性に優れる必要があります。
ロームのBD37201NUXは、これら2つの重要特性に優れる高音質オーディオ用の電源ICです。
低電圧で動作するデジタルデバイス(DAコンバータ・DSPなど)に最適です。

<特長1:電圧安定性>
広帯域での高速応答が可能で、入力電圧による出力電圧への影響を最小化しました。音源が持っている量感や迫力を余すところなく伝えます。
bd37201_1-j_4e160b8f8bdb7923364683ed25cd6818dda69206.jpg

電源電圧変動除去比(PSRR)は、入力される電源リップルを取り除く能力で単位はdBです。数字が大きいほど、能力が高くなります。

<特長2:ノイズレベル>
従来品からの大幅な低ノイズ化を実現することで、ノイズが音に与える影響を無くし、透明感の高いクリアなサウンドを実現します。
bd37201_2-j_f85e010d61db7d61e35fb43e5465604ac2931d08.jpg

BD37201NUX(購入はこちらから)

ロームでは、アールエスコンポーネンツ様を介してWEB購入可能な環境を整えるとともに、充実したサポート体制を提供してまいります。

(About ROHM) "R" represents the first letter of our original main product, Resistors. This was put together with the unit for resistance "ohm". The "R" now also stands for "Reliability". "Quality First" is ROHM's corporate policy.