你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark PCB是我们的第一个,并且也是我们最成熟的免费CAD设计工具,用户遍布世界各地,每个月都有数千次下载。 这个 DesignSpark PCB Zendesk是一座知识宝库,如果您需要在软件动能的某些方面刷新你的记忆,或者您是每个月下载该软件的众多新用户中的一个?
<pZendesk是为您提供的,视频教程,how-to文章,您可能需要的一切他都可以提供,使您的DS PCB用户体验尽可能简单。下面我们有一个这样的文章从Zendesk的页面告诉你是如何提供的...所以你如何在库加载程序中使用PCB零件库?全部显示如下:
如何在库加载程序中使用PCB零件库?
PCB零件库是我们的在线组件资源。可以通过多种方法将组件加载到DesignSpark PCB中,但是在进一步讨论之前,如果尚未探索可用的搜索引擎,您可以搜索制造商的部件号,RS Components部件号和自由文本。
你可以在这里找到搜索引擎: http://rs.componentsearchengine.com/search.html
您的搜索结果显示在表格中:
图像提供了零件的直接视觉反馈,PDF提供了与组件模型相关联的制造商数据的快速访问,以及价格和库存信息的链接。
查看这些信息,一旦你决定了一个特定的组件,可以通过几种方式使用下载链接来访问这个信息 。
库加载程序
最简单的方法是使用“库加载程序”应用程序,这与DesignSpark PCB“并排”运行,提供了一种快速简便的方法来获取设计中的组件。
Library Loader的下载和安装说明可以在这里找到。
建议的工作方法是:
- 启动DesignSpark PCB,并将您的原理图表作为活动选项卡。
- 启动“库加载程序”,如果设置中的目标库符合要求,则将其最小化到系统托盘。
- 浏览器中打开 RS Component 搜索引擎.
照常进行原理图设计,但是当您需要不在本地图书馆中的组件时,请在浏览器中使用搜索引擎,找到您需要的组件,然后单击下载链接
然后你会看到下载发生,它将被保存在你的Windows下载文件夹中,不久之后,原理图图标将被连接到你的鼠标指针(当鼠标指针位于原理图表上时可见),只需点击以将其放置在你的原理图,如果需要多个组件,请重复,完成后按键。
根据需要继续您的设计。
一个简短的视频说明以上内容:
注意:将搜索引擎窗口放置在DesignSpark PCB窗口旁边是一个优势,以便在上述视频中显示的两个窗口之间更轻松地工作。
在搜索 RS Components 网站时,如果某个组件具有ECAD 下载图标,则可以按照上述说明直接下载该组件。
操作的细节
在上述过程的背景下,组件被下载并提取到您选择的DesignSpark PCB库,下载的文件随即被删除,不再需要,但该组件仍保留在DesignSpark PCB库中供将来使用。
如软件要求中主PCB部件库页面所述, 仅适用于Windows 7,8和10.以下详细说明如何在较旧的操作系统(如Windows XP)上使用。
手动组件从.DSL文件下载并安装
如果您使用的是Windows XP,则通过使用库加载程序手动执行上述步骤,仍可以使用PCB零件库中的元件。
关键过程是将下载到Windows“下载”文件夹中的.DSL文件中的符号加载到您的DesignSpark PCB库中,在此处详述.
注意。如果您有来自其他来源的文件,则可以通过此方法为任何Windows操作系统组件导入DSL文件。
也可以看看:
使用ECAD零件向导(EPW)
如果您需要从PCB部件库下载复杂的组件(如微控制器),并希望在使用DesignSpark PCB之前更改它们的布局,我们还有一个额外的工具EPW。
EPW允许零件在放置在原理图之前被“分割”。
EPW是一个基于Microsoft Excel的工具,这是此过程的一个要求。详细信息可在以下链接中找到。
ECAD零件向导它具有下载链接和 EPW快速入门指南可下载为PDF文件。
使用DesignSpark PCB进行参数搜索,您可以在 这里找到一片很棒的文章。
所以,如果你被卡住,需要设计新的PCB,那么DesignSpark PCB Zendesk就是你要去的地方了。 点击.