你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
不要惊慌!黑客没有攻击浏览器的网页。δesignSpark采用希腊字母中的“d”,用来提醒我们一个伟大的周年纪念日:十年前,δesignSpark诞生了。
但为什么是δ?
您肯定知道十年的单词是“δecaδe”。这个词源自希腊语中的“十”:δέκα(“ deka”)。它也是20个国际单位制(SI)前缀之一,表示乘以101。这个前缀简写为“da”,像所有希腊语SI前缀一样,它的重音在第一个音节:[dekə],而不是[dɪˈkæ]。您可能已经知道SI前缀的原理,所有高于10的乘数都缩写为大写字母(例如“G”表示“Giga”),而分数前缀都缩写为小写字母(例如“c”表示“centi”)。那么,101为什么不缩写为“DA”呢?前缀δeca属于规则的三个例外之一(例如,“kilo”中的“k”,“hecta”中的“h”)。我知道,前缀“da”并不常用。但是,如果将100米称为“10 dam”(听起来像在骂人,但却是恰当的语言!),这完全符合SI规范和ISO 80000-1标准。
这就是我们
请看:这是δesignSpark代表的完美示例:其他人可能会说100 m,是的,每个人都明白他们在说什么。但是,在δesignSpark社区中,我们想从一些特别的东西中得到灵感。 我们希望往外看,分享迷人的群体知识。
这把我带回到希腊字母“δ”,它被称为“Δέλτα”(“Delta”)。当然,我们在学校里都用大写字母“Δ”来表示差(通常读成德尔塔)。在δesignSpark,我们想有所不同。δesignSpark与其他工程师平台之间存在显著的δelta:您在其它哪里还能获得免费的设计软件?我说的不是学生许可或垃圾邮件免费版本。我说的是像DSM这样的专业工具。是的,我知道与几千美元工具相比有局限性。但是到目前为止,我已经用这个免费礼物解决了大部分的3D设计任务。
为什么不用Δ
但是,为什么不用“Δ”,写成“ΔesignSpark”呢?因为那太容易了。仅仅用希腊字母替换大写字母“D”的确可以表示出“Δelta”,但却不能代表δeka和δecaδe。在学校里,我们经常在公式中使用“δ”来表示差。但是,除了“Δ”(用于表示静态差)外,“δ”还可表示随时间变化的动态变化率(“差分值”)。因此,在δX= 0中,X不变。
在δesignSpark中,我们却热爱动态变化。我们希望成为动态社区的一员,拥有不断增长的经验和知识。我们希望犯错误并并从中汲取教训。Δeath是静态的k。生命就像新陈代谢一样,是动态的,让我们活着。我知道δesignSpark团队为这个周年纪念日准备了几项改变的惊喜,我对此非常好奇。
δesignSpark生日快乐!