嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

与Pi NoIR和过滤器一起玩

试验Pi NoIR(913-2673)原型和蓝色和红外滤光片。

继我第一次尝试建立夜视延时 钻机之后,我很想看到Pi NoIR如何与滤波器一起使用。 当然,在日光下使用相机并且不进行任何滤波,您会得到相当有趣的效果。 正如下面可以看到的图像有一个红色的色调和红外反射植物出现好奇的光芒四射。

蓝色滤光片

上面显示的蓝色滤镜带着原型相机,但我不得不承认对它知之甚少,超出了预期的应用程序是在植物中检测疾病。在公共实验室的网站上,我们可以在一个优秀的页面上找到这些作品的细节。

下面可以看到来自上面的同样的照片,尽管蓝色的滤镜添加了。不出意外的是,红色的色调已经消失,但植物似乎得到了进一步的强调。

将其中的第一个上传到infragram.org 的处理服务并没有给出我期待的结果,需要进一步的阅读和试验。

接下来,我用一个照相滤光片试过相机,它可以阻挡波长在850nm以下的光线。 从上图可以看出,这看起来对人眼来说是完全不透明的。

首先,这是一个没有滤光器的镜头。

一点也不令人讨厌,而且有一种柯达(Kodachrome)的东西——或者如果你非要这样的话,那就是Instagram。

下面是使用IR过滤器的相同镜头。

注意,没有使用后期处理,这仍然是一个彩色图像。一个特征的红外镜头,天空的蓝色被阻挡了,因此它显得更加黑暗,有灿烂的云彩和灿烂的银色叶子。

简单的后期处理可以增强效果,在这篇文章的顶部的图片和下面的图片一样,只是对比度增强了。

即使只是通过树枝拍摄天空,也会给人一种愉悦的印象。

最后,在遥远的山坡上,有一片银白色的树林。在框架底部的焦点物体是相机所平衡的原始的叶片。

我有一种感觉,我将有更多的乐趣与Pi NoIR实验!

Andrew Back

Buy a Pi NoIR at RS (913-2673)

Open source (hardware and software!) advocate, Treasurer and Director of the Free and Open Source Silicon Foundation, organiser of Wuthering Bytes technology festival and founder of the Open Source Hardware User Group.