嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

进入 3D 打印和设计的五个理由

3D 设计和打印已经迎合主流,您可在其中以您思维的速度尽快探索您的想法

实现想法

3D 打印可以在短时间内将您的想法带到现实,从您的初始概念到创造,没有烦恼。如果您曾尝试向制造商提交想法或自行将想法引入市场,使用传统技术并且可能通过第三方进行原型设计将成本高昂且耗时。

基本的 3D 打印机可以创建足够好的模型,以向制造商展示概念和想法,还有助于在构建更昂贵原型前完善这些想法。在此过程中您可以节省时间和资金。当然,如果您的梦想是为自己设计一款独一无二的棋子,您可以尽情地修改,以实现您的理想设计,概念也一样,从而能够轻松使该想法成为现实。

title

创造,而非购买

使用价格实惠的 3D 打印机和 DesignSpark Mechanical 等软件制造挂衣钩、厕纸架、喷头或智能手机壳等自己的家用产品每年可以节省一些钱,这并不夸大,而且这可能比在拥挤的商店里闲逛更加有趣。

title

今天,许多行业正在采用这些相同的原理,并且经证实,这些原理对于需要快速替换零件以恢复设备功能的遥远区域来说价值巨大。打印您自己的组件以进行维修或概念设计的能力可冲破传统障碍并打开更快速创新的大门。

最近,一个棘轮扳手以 3D 形式打印到国际空间站并作为其火星旅行的一部分,这开启了空间旅行的更多可能。甚至连食物都是以 3D 形式打印和消耗,我最近才发现这一概念蛮倒胃口!

title

使设备重获新生

如果您的家中或工业场景中拥有某种已损坏设备,替换零件通常很难找到且价格非常高昂。有时,如果您需要的零件陈旧或设计独特,可能无法再买到,3D 打印可以解决这类问题。如果需要的是像印刷电路板塑料壳那样的简单零件,您可以使用 3D 打印机和  DesignSpark Mechanical 软件轻松自行打印一个新的零件。

有些人使用 3D 打印功能为古董车复原而制造所需物品,这意味着可能要使用昂贵的打印机,但经证明比采购工程师重造老式零件便宜很多。有些企业公司甚至拥有 3D 打印的汽车

title

个性定制

您可以为自己定制一双完全独一无二的鞋、个性眼镜架、圣诞节装饰物、假指甲、新的公文包或如前所述的汽车(可能难度较大!)。大胆尝试,看看能为自己制造些什么!

title

这些概念和想法当前已经可实现,抑或是通过商业企业,或是靠你自己。前提是购买 3D 打印机并获得类似带 3D 附加模块的 DesignSpark Mechanical 的设计软件并发挥某些艺术天赋。

想要?那就制造...

3D 打印的最大优势在于它可以让您冲破已制造物品的界限。拥有 3D 打印机后,您可以制造任何物品,当然这类需要也会受您拥有的打印机型号限制!想要为智能手机定制个性手机壳?打印一个;想要新的眼镜盒,制造一个。更高端一点,有人打印汽车发动机的替换阀盖、制造珠宝,甚至是印刷电路板的电子元件。

3D 打印已应用于医疗程序中,比如利用全身扫描塑造置换关节、重造器官以允许医生在不进行复杂手术的情况下对身体部位进行检查。

唯一的真正限制因素是您的想象力,当然还有您的预算。随着时间的流逝,技术也进一步完善,甚至会更易于使用且更便宜,总之可能性会越来越多。想要?那就制造!

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!