戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
戴夫来自 DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
戴夫来自 DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样?
电机系统几乎是每个工厂的关键操作,可以占工厂所用电能的60%到70%#1,所以确保电动机的系统设置和有效地执行可以节省能量,延长电机寿命确保操作的正常运行时间,从而确保更高的生产性能。
在工厂内显著节省成本的一种方法是使用变频驱动器(VFD)#1,但这通常会导致在测试或故障排除时出现许多复杂的挑战,为了确保电机最长的正常运行时间并延长使用寿命,这些问题包括:
- 测试通常由专,家进行,并使用许多测试仪器,包括示波器和数字万用表。
- 测试可以进行大量的试验和错误 - 使用古老的淘汰过程。
- 由于电机系统的复杂性,通常在发生故障时进行检查,或者每年最多一次,进行更加定期的检查将确保系统运行至性能并因此达到其最佳效率。
- 通常没有太多历史数据提供您在系统上的哪个位置开始测试。
福禄克现已推出电机驱动分析仪MDA-510(179-7956)和MDA-550(179-7957),旨在通过结合仪表,手持式示波器和记录仪的功能,让熟练的指导老师来克服这些问题并提高电机驱动测试的效率,以便这些分析仪提供屏幕提示,清晰的设置图和逐步指导,指导您完成基本测试,从而打破复杂的测试并使您了解电机驱动系统故障的根本原因或通过系统内关键点的标准测试和测量进行常规预防性维护检查。
下面的视频讨论了应用工程师和维护经理眼中MDA的优点:
view:
正如视频和本文前面所述,最好通过一系列标准测试来解决电机驱动系统故障或执行常规预防性维护的根本原因,Fluke MDA将引导您完成五个关键测试,从电源输入和输出结束,通过屏幕上的清除指示连接测试探针的位置:
- 驱动输入 - 这将分析进入电机驱动器的功率的第一步,作为确定驱动器的馈线电路是否存在可能影响电源接地的失真,干扰或噪声。
- 直流母线 - 驱动器内的交流/直流转换至关重要,因为具有正确的电压和足够平滑的低纹波意味着最佳的驱动性能,因此具有高纹波电压可能表明电容器发生故障或连接电机的大小不正确。
- 驱动输出 - 测试驱动器输出可确保电机正常运行,并可提供驱动电路内问题的线索。
- 电机输入 - 电机输入端子提供的电压和驱动器与电机之间的电缆选择至关重要,因为任何不正确的电缆选择都可能导致驱动器和电机因反射电压峰值过高而损坏。这些测试大多与上面的驱动输出相同。
- 电机轴电压 - 来自电机驱动器的电压脉冲可以与电机的定子耦合到其转子,这会在转子轴上出现电压,当它超过轴承润滑脂的绝缘能力时,可能会发生闪络电流(火花)导致电机轴承座圈出现点蚀和凹槽,导致电机过早失效的损坏。
使用Fluke MDA并在这五个关键点进行测试,将有助于您更快地进行故障排除,并帮助确保您的电机驱动系统正在高效运行。
Fluke电机驱动分析仪选项:
- MDA-510 - 4通道,500MHz(179-7956)
- MDA-550 - 4通道,500MHz带电机轴和谐波(179-7957)
#1图根据美国能源部(DOE)和FLUKE网站拍摄