嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

通过 PiXtend V2 -S- 扩展板扩展您的 Raspberry Pi 功能

正如我们大多数人所知道的,Raspberry Pi 虽格式众多,但本质上是一款强大的单板计算机。不过,Raspberry Pi 在工业类型环境中通常用得不多。为了使人们能够轻松地在多输入/输出设计中使用 Raspberry Pi 的强大功能,一家德国公司 Qube 解决方案 创造出 PiXtend V2-S- 扩展板。

Pix_pic_60240a0b299b9d6782876cffbee5804805adc5c8.jpg

此可编程逻辑控制板旨在使制造商或工程师能够在多数字和模拟输入和输出应用中轻松使用 Raspberry Pi,且花费明显便宜很多。Pixtend V2-S- 扩展板为工艺成本较高的 Raspberry Pi 用户打开了通信和接口功能领域的大门。

您需要有一台 Raspberry Pi B +、2 B 或 3 B+,因为 Raspberry Pi 板不包含在此套件中,但是将它连接和安装到 PiXtend V2 –S- 扩展板中所需的所有元件均已包含。

接口功能

Inputs_and_outs_graphic_56207ef6de4946015278d0c958ce12f352b3603c.jpg

您当然需要有稳定输出电压为 12-24VDC 的 Raspberry Pi 电源和 PiXtend 电源。如有需要,Qube 解决方案中有 PSU 供应

 

支持软件

为了确保易使用性和编程友好性,PiXtend 支持以下软件:

  • CODESYS V3,一个面向 PLC 的编程系统,符合 IEC 61131-3 标准
  • C,由 Linux 世界使用
  • Python,Raspberry Pi 的主要语言
  • FHEM,一个开源家庭自动化系统,通过网页或应用程序操作
  • Node-RED,一个面向物联网时代的图形化流程式编程系统
  • OpenPLC,一个用于 PLC 编程的免费系统,符合 IEC 61131-3 标准

 

套件清单:

  • PiXtend V2 -S- 扩展板,已焊接并经过测试
  • 40W 连接电缆
  • 螺丝与跳线
  • 多语言安全数据表

 

Qube 解决方案为想要充分利用 Raspberry Pi 的人们提供了大量选配件,例如 ePLC 基础,带 PiXtend V2 –S- 扩展板,以及 Raspberry Pi 和预装 SD 卡。然后还有 ePLC 专业,它专为专业安装而打造,与 Raspberry Pi、SD 卡、DIN 导轨外壳和牢固的拉丝不锈钢保护罩组成套件。

DesignSpark Marketplace 上查看全部规格并购买 PiXtend

了解有关 PiXtend 的更多信息

 

如果您有自创的产品想要出售,或者您想犒劳一下自己,不妨试一试DesignSpark Marketplace

MarketPlace_hires_logo_black_53c2d72b68b3e12bcb24000f088321ec43b7a5e1.jpg

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!