嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

从Siemens SIMATIC S7-200 到 SIMATIC S7-1200

 

西门子不再销售S7-200,因此值得考虑使用SIMATIC S7-1200进行下一次升级。 它已经面世了一段时间,其出色的性能和工程设计以及出色的性价比使客户印象深刻。

title

模块化硬件设计

灵活性、模块化设计和强大的集成功能是客户对控制器的期望,S7-1200的设计体现了这一点。SIMATIC S7-1200控制器在各个方面都满足了这些要求。它提供了具有不同性能等级的五种CPU类型的灵活性,以及可通过附加输入和输出进行扩展的模块化设计。CPU的输入和输出也为运动控制应用而设计,因此灵活性已经集成在基本模块中。

软件创新

SIMATIC S7-1200控制器在TIA门户(TIA:完全集成自动化)中配置了STEP 7基本工程软件。这意味着用户可以通过一个共享的编辑器访问一个标准化的、全面的工程工具,用于逻辑操作、人机界面和网络。

title

众多通讯选项

S7-1200控制器提供了丰富的通讯选项。 集成的Profinet接口是所有CPU的标准配置,在较大的型号中被设计为2端口交换机接口,它支持具有输入和输出,HMI,驱动器和其他Profinet现场设备的分布式体系结构。

GPRS模块支持从工厂中几乎任何位置进行远程访问。 该模块提供的远程维护可以优化,特别是在工厂服务期间,可以远程排除故障,并且服务人员可以提前从传输的诊断信息中获取信息,或者在实际服务呼叫之前订购硬件组件。 

title

 

S7-1200控制器的集成Web服务器为用户提供访问系统和进程消息以及所有配置模块的系统诊断。用户可以创建自己的网站进行控制和诊断。

集成技术功能

紧凑型控制器具有集成的技术功能,例如可以轻松映射的PID控制和运动控制功能。

功能块标准化为符合PLCopen标准,可确保轻松进行运动控制配置和编程。 这意味着PLC可以使用集成的脉冲列输出(PTO)控制100 kHz负担得起的步进电机和伺服电机。

可以通过Profinet,Profibus或模拟接口灵活地连接驱动器。 方便的诊断和调试工具(例如控制面板或跟踪功能)支持此运动功能,该工具是用于故障排除的检测信号交互的工具。

控制器与操作员控制与监视的相互作用

控制器和工程系统的兼容范围由一系列HMI基本面板完善,这些面板还配备了集成的Profinet接口。 控制器和HMI在工程软件中的无缝集成确保了组态期间的最高效率。

硬件设计的模块化和灵活性,高效的配置和简化的维护,节省的成本以及用户友好的集成功能-这些只是这种紧凑型控制器提供的部分优势,使其成为此类微控制器的引领者。 SIMATIC S7-1200是用于IoT应用的理想设备,适用于为将来做好准备的智能工厂构建。

title

title

  在RS Online查看 SIMATIC S7-1200 产品

title

cn-iiot2020-hb01_08612179b5ca6b6e03133191ab042115b8b37372.jpg