嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

餐饮车间的演变:从概念到联系

近年来的进步已经导致了工厂车间质量,生产率和安全性的巨大提高。 将自动化和机器人技术引入食品和饮料市场已经创建了一个更具可持续性的食品工业,但是制造商如何将创新的网络技术引入他们的车间,有什么好处?

引入以太网的好处

对生产过程的持续监控在食品和饮料等行业至关重要,在这些行业中,制造商试图优化车间的正常运行时间,并经常被要求遵守法规。尽管以太网最初是为办公室设计的,但它已经使许多制造商能够实时收集和通信数据。

工业以太网为制造商将工厂地面上的设备连接到企业网络提供了多种好处,包括:

  • 由于设备性能提高,减少了设备停机时间
  • 通过协调监控优化设备性能
  • 由于提高了能源效率和资源管理而节省了成本
  • 数据传输速度提高,信息流更快
  • 通过广泛访问信息来增强商业智能

EtherNet / IP是领先的以太网解决方案,可用于包括工厂自动化,过程控制和机器人技术在内的应用。 Molex提供了一系列符合以太网规格的以太网行业标准产品。 其中包括工业和恶劣环境的开关,一系列M12插座和电线组等。

bg-map_base_ec7690c20705489b77fc9d5fdceea683421b4591.jpg

Click image to explore Molex's Food and Beverage Interactive Guide

确保可靠性的重要性

将以太网网络移出机柜并移至工厂车间可能会面临某些最恶劣的环境。 为了实现成功的以太网,基础设施必须无故障,因此选择对环境合适的,可靠的连接器和电缆对于维持工厂车间的正常运行时间至关重要。

Molex的Brad连接产品为指定工业应用的众多无源互连和工业通信要求提供了一种便捷的途径。 Molex的Brad系列产品可在整个工厂车间中提供可靠性,包括电缆,线组,开关,I / O模块,接口卡等。

克服迁移延迟

尽管有这样的产品,但许多制造商的谨慎做法导致了改进其自动化系统的延迟。许多制造商找到一种适合他们需要的产品,并在接下来的几十年里继续使用这种产品,即使这意味着推迟升级到一个更好的系统。

此外,食品和饮料市场的制造商面临独特的挑战,可能会影响他们的变革动力。 诸如污染预防,工人和消费者的安全,关键的环境条件,广泛的清洁程序以及遵守法规等挑战可能会使新系统的实施和采用变得复杂。

Industrial_Ethernet_BIllboard_e1b6bfc93fd55b8aa80cea54fad9ba65c1cd340a.jpg

未来的工厂车间

随着制造商寻求增加利润和提高运营效率,对探索创新工厂车间网络技术的可能性的需求正在增加。 结构良好的向工业以太网的迁移将使食品和饮料领域的制造商能够保留仍具有相关性的旧系统,并利用可支持未来增长的创新应用程序。

从过程的干燥区域到最苛刻的恶劣环境,Molex的工业通信,连接,电源,控制和工厂附件产品都可以满足食品和饮料行业日益增长的自动化要求。

查看莫仕的食品和饮料的互动指南 点击这里

MOLEX_DesignSpark_Footer_Banner_589x200px_EN10_11b9fc6386fdfd7f26797002697ddbfe53bee4d8.jpg

Molex is a leading provider of electronic components and solutions. Our approach to innovation is key to solving complex customer challenges, allowing us not only to create many pioneering electronic solutions, but also build a globally recognized company.
DesignSpark Electrical Logolinkedin