你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark V8.1 现已推出!这款免费下载的 PCB 设计软件用途十分广泛,同时添加了一系列您梦寐以求的更新功能。我们为您添加了缩放级别增加、覆铜禁止区、Eagle“本地”导入等功能。
如果您在发布之日(或之后)使用旧版本软件,系统将会提示您将 DSPCB 更新至版本 8.1(如果您还未更新),首次下载软件的用户将直接安装最新版本。只需按照提示进行更新,您就能获得 PCB 设计软件的最佳体验。
版本 8.1 包含以下改进:
缩放级别增加
最大缩放级别增加了 8 倍。这将允许您进一步放大,从而可以检查设计的重要区域/项目。
工具提示包括网络分类名称
设计工具提示上的 Net(网络)字段现在包含网络分类名称(如已定义)。
在原理图中显示网络名称
从 Display(显示)对话框的 Settings & Highlights(设置与高亮显示)页面中,您现在可以使用新复选框关闭 Net Names(网络名称),并且能够仅为 Net Names(网络名称)选择颜色。
Add Component(添加元件)- Values Preview(值预览)
在 Add Component(添加元件)对话框中,在现有原理图和 PCB 符号预览窗口右侧的方框中显示了一个新的 Component Values(元件值)列表。这将进一步帮助您在将所选元件添加至设计之前确认其是否为正确的元件。
电源平面上的覆铜禁止区
向电源平面层添加覆铜区并将其指定为浇注禁止区,将导致结果电源平面层的该区域上无铜。
要将覆铜区指定为禁止区,请选择该区域,然后在 Properties(属性)中选择 Pour Keepout(浇注禁止区)复选框。
*将浇注禁止区添加到设计层之后,浇注时不会向该区域添加铜。
该区域会显示于 Plotting & Printing(绘图与打印)对话框中的预览中,以帮助您检查确认已正确设置该区域。
改进了 Design Technology(设计技术)对话框的 Rules(规则)选项卡中的热连接控制
针对覆铜和电源平面中的热释放,对规则定义进行了扩展。设计级别的附加设置(在 Design Technology(设计技术)和 Rules(规则)中定义)允许为所有项目设置轮辐数、最小轮辐数、轮辐方向、绝缘间隙和热释放宽度,并且允许为电镀通孔型板、SMD 垫片和通孔选择覆盖这些属性。如需要,可按区域提供相同的热规则集。这些设计级别规则也可以在 Copper Pour Area Properties(覆铜区属性)中覆盖(请参见下面)。
覆铜更改 (PCB)
使用 Pour Copper(覆铜)对话框时,如果参数选择对话框已更改,则该对话框现在将向您显示覆铜功能将使用的规则。
注:覆铜功能的属性将取自于 Design Technology(设计技术)对话框和 Rules(规则)页面。
区域属性 (PCB) 覆铜区域的更改
下图显示了覆铜区域的 Properties(属性)对话框。此对话框已实施,以允许按区域扩展控制热规则。
选中 Override Design-Level Thermals(覆盖设计级别热规则)将使您能够向个别区域添加特定热属性。这将覆盖在 Design Technology(设计技术)对话框的 Rules(规则)选项卡中所定义的设置。
Eagle“本地”导入
标准 Cadsoft Eagle 设计和库导入机制已通过引入“本地”格式导入得到改进。这表示 Eagle 文件现在无需转换即可将其导入到 DesignSpark PCB 中,从而使该过程变得更加轻松。
要转换 Eagle 文件,只需将 .sch 或 .brd 文件从 Windows 资源管理器中拖到打开的 DesignSpark PCB 程序中。标准导入对话框将显示,以确认文件格式。此时,您也可以选择使用技术文件导入文件。
注:比 Eagle V6 更早的文件仍必须使用先前的 Eagle 中间 ULP 格式文件(仍然可用)导入。
元件名称中允许使用其他字符
现在可以使用其他字符命名设计中的元件,而不再是只能使用字母数字字符。在此之前,您必须先以字母开始,其余用字母数字对元件进行命名。现在,您可以在任意位置使用字母数字,以及下列任意字符对元件进行命名:
- _ $ £ & + = ! @ # ~ \ /
注:仅在您完全了解会有什么影响的情况下方可使用这些特殊字符。
Library(库)对话框的 3D 页面中的报告现在具有选择对话框,并且报告中增加了其他部分
PDF 输出现在具有在输出文件中抑制嵌入字体的选项,使文件变得更小
您现在可以选择在输出 PDF 文件时嵌入字体。要访问 PDF Setup(PDF 设置)对话框,请转至 Output(输出)菜单 > Plotting & Printing(绘图与打印)> Output(输出)选项卡 > PDF,然后单击 Device Setup(设备设置)并选择 Embed Fonts in PDF File(在 PDF 文件中嵌入字体)选项。
如果已在设计中使用 True Type 字体并且想将其保存到 PDF 文件中,则选择此选项。如果未选择此选项,则将使用其他计算机(在其上查看 PDF 文件)上的可用字体。您不想选择此选项的主要原因就是为了减小 PDF 文件的大小。
登录软件和注册新用户的新方法
用户可以使用登录软件和将自己注册为新用户的新方法。由于用户输入的信息更少,并且对于所有 DesignSpark 工具仅需注册一次,因此增强了使用体验。这表示如果用户已经在 DesignSpark 网站注册过,则无需在安装 DesignSpark PCB 之后重新注册。
如果您还没有尝试过 DesignSpark PCB,那您还在等什么呢?该软件永久免费!