嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

**现已发布最新的稳定版本5.0(2020年7月20日)**

 

我们的专业软件是免费的,您的想法是无价的

我们很高兴地宣布公司推出DesignSpark Mechanical v4.0,自从我们在2015年第一次更新免费的专业3D CAD软件以来,我们一直提供全新的功能、更智能的设计引擎、更快的性能。12311_f06fc011fbf98a51b12ad720f1d3cdec7f738a09.png

DesignSpark Mechanical是我公司与SpaceClaim联合开发,为工程师提供灵活适用的3D建模软件,该软件代替传统CAD软件参数化的方法,使用直接建模的技术。DesignSpark Mechanical非常直观的功能,可以让用户在几个小时之内就能从CAD初学者成为CAD专家。因为用户只需学会使用几个基础的功能工具,包括添加或修改现有几何模型的工具。

DesignSpark Mechanical具有内置帮助文本、快速指南教程、示例设计、3D目录访问的功能,其中,3D目录访问功能可以让用户从数万个模型中快速导入3D模型,这些模型均来自于领先的零部件制造商。DesignSpark Mechanical是您3D打印机最完美的伴侣。

自2013年首次推出DesignSpark机械以来,我们一直致力于为工程师提供资源,使他们能够在产品概念设计阶段快速开发原型,而此次最新的升级增强了我们提供的几个重要新特性,这次升级是基于DesignSpark Mechanical现有用户的反馈,为用户提供更好的体验。

我们已经根据Windows 10升级了整个用户界面,并引入了一个融合(或阁楼)工具,该工具能够创建旋转、周期性或金属板的混合。我们还引入了自动保存功能和软件中现有工具的各种增强,以及分析实体几何学错误的能力,包括修复这些错误的技巧。

此外,DesignSpark Machinery Version 4.0是第一个无缝整合流行开源切片软件Ultimaker Cura的免费软件工具。这个主要的新特性是RS和Ultimaker紧密合作的结果,Ultimaker是世界上最大的3D打印公司之一。该特性使用户能够使用经过专家测试的3D打印机和材料的概要文件来优化他们的设计,并简化工作流程以获得最大效率。

DesignSparkMachinev4.0更新的其他关键特性包括支持4K和超高清监视器,可在多个图形渲染驱动程序和模式之间切换;能够将3D几何图形导出到DreamWorks开源OpenVDB文件格式;能够修复各种小的软件缺陷。此外,该工具现在支持14种新语言:捷克语、荷兰语、芬兰语、匈牙利语、韩语、马来语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛伐克、斯洛文尼亚语、西班牙语、泰语和土耳其语。

DesignSpark Mechanical在全球数千个项目中发挥了关键作用,包括项目搜寻,超人在太空,机车模型和现实生活中的铁人飞行服。更多关于牙龈瘤的项目可以点击这里

即刻点击下载DesignSpark Mechanical V4.0,和世界上最棒的个人和商业免费软件一起开始你的项目之旅吧。

DesignSpark Mechanical 教程

1_d7dd557abe56ceb65d46bec67499d06d00a5f1a8.jpg

2_b08fd8a37c53d58243574bb5568fae7ae84b183b.jpg

 

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register