嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

DesignSpark Mechanical - 镜像对称

我们的DSM专业和高级用户,Smithy在这个2部分视频系列中演示如何使用简单的构造线创建镜像对称对象,并管理链接的表面关联。虽然DesignSpark Mechanical (v5.0起)缺少像传统CAD软件的一键式3D镜像工具,但您仍然可以使用构造线镜像做很多事情。请注意,整个演示都使用DesignSpark Mechanical版本5.0 (Build  7232 )。章节时间戳已嵌入视频。

第1部分:创建简单的镜像对称对象

第2部分:为绘图插件模块用户管理关联链接面和进阶提示

基本快速提示-供印刷参考:

以下快速提示列出了简单对称2D形状的基本创建原则,将其拉入对称体中,并描述添加更多对称特征所需的过程。

有关更多信息,请参阅我们的文章: https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015306893-Mirroring-Faces-and-Objects-to-make-Symmetric-or-Mirrored-bodies-in-DesignSpark-Mechanical-Operation-and-Examples-

提示#1:单轴对称

绘画形状以完成轮廓并退出草图。

One axis Symmetry

提示 #2:平面化为实体

  1. 选择平面(注意镜像平面及其图标-选择它以禁用镜像对称面链接过程)
  2. 拉动表面以增高厚度并创建主体

Surface into a Body - Select

注意镜像平面的显示与启用/禁用切换,以及在任何链接面选择时"关联链接面"的纹理突出显示。

Surface into a Body - Pull

提示 #3:两轴对称

Two Axis Symmetry

退出草图。注意2个镜面和分割的整体图案。

仅选择1个反射面-拉动以增高厚度合并

Select only 1 reflected segment

注意一或两个平面对称突出显示

Note the one or two plane symmetric highlights

提示 #4:添加突起或凹陷

到内部现有面边缘:

Adding Protrusions or Depressions

到外部现有面边:

To an external existing face edge

使用草图平面穿过材料厚度:

Using a sketch plane through material thickness

提示 #5:选择记忆

建立/调用一个选择的记忆面(与镜像/对称平面结合使用时非常有用)

Selection Memory

提示#6:建立重复的特征

例如在镜面上的倒圆角/倒角

Create duplicate features

提示#7:删除镜像/对称特征(已选择)

  1. 选择面>剪切和粘贴
  2. 选择面> 在禁用镜像平面的情况下拉动

提示#8:删除镜像/对称轴删除

选择任何面以「显示」相关的镜像平面>选择平面>删除

提示#9:镜像/对称-禁用默认行为

选择面>在禁用镜像平面的情况下拉动

因此,被拉伸的面不会有任何镜像对称链接,并且拉伸过程不会在整个物体中建立任何其他链接。

提示#10:镜像对称-重新建立/创建关联链接面

通过新的镜像对称创建过程完成,该过程自动关联和关联链接面时发现新镜像轴的对称面

  1. 围绕新镜轴布置的相同尺寸和对称面
  2. 在新镜轴上对齐面「边缘」。

提示 #11: 观察草图平面上的默认 XY 位置

Observations on Sketch plane default XY position

注意:可能需要将原始镜像草图线与主体一起保存在Curves文件夹中-在组件中创建主体将实现此目的。

在选定的面上创建草图平面。

在X轴上添加一条构造线,设置为镜像并画一个圆

Add a construction line to the X axis

有时,在退出草图(镜像打开)之前,有必要从显示中移除主体。

remove the Body from the display

显示主体,仅将其中一个圆圈拉入主体

Display the Body - Pull cut ONLY ONE of the circles into the Body

使用额外的预先存在的对称面建立新表面现在是关联链接的。

Selection or mouse proximity highlights any linked associated faces

提示 #12:对齐面链接对的示例

表面边缘对齐-当任何表面大小相似并且关于表面拉动镜轴镜像对称时,在整个身体中建立。

Example of Aligned Face Linked Pairs

提示#13:一对主体

在设置镜像线的情况下绘制一侧

Handed Pair Bodies

只拉一个表面

PULL one face only

Paired Bodies must remain under owning component

提示 #14:添加功能/进一步设计

Adding features / further designing - pt1

Adding features / further designing - pt2

Adding features / further designing - pt3

*关于添加镜像对称突起、凹陷、孔等功能的重要说明。如果未按描述运行:

1 .退出草图器之前,取消显示/隐藏主体。

2 .退出草图器(在这种情况下必须关闭轮廓)

3 .显示主体,选择表面,然后拉等等

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register