你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
PCB Part Library (PPL, PCB元件库)是我们为所有客户提供的免费服务,无论你使用何种CAD设计软件,都可以在PCB元件库中找到或申请元器件的原理图符号和封装,并应用在您的最新设计中。罗素·约翰逊(Russell Johnson)是Hitomi广播总监,他在一个新设计中用PPL解决了一个棘手的问题。:
寻找解决方案
“在周末,我使用Altium PCB软件创建了一个设计,试图把落在后面的一些项目赶上。
我需要在设计中放置一个Molex的连接器,这个连接器可以与我们合作伙伴产品特定的PCB接口相连。我有张数据表,但它看起来令我有些困惑,我以为我真正需要找到的是一个了解PCB的人。当我正在浏览互联网时,我发现RS Components有库存的Molex连接器,我还在RS网站上找到了一个关于元器件原理图符号和封装的链接。我的运气太好了,因为这款Molex连接器是非常不常用的,网站上显示有机会申请该元件。”
快速回复
“我没想到使用这款Molex连接器的人这么少。虽然网站上说可以自愿捐助5英镑,但是我并没有期望RS公司尤其在周末能够这么快的回复我。我在星期天下午发出请求,付了5英镑,以为需要等待一两天才能收到回复,但我星期天晚上就收到了我的元器件原理图符号和封装!并在设计中使用到了它们!
我真的非常非常高兴,我认为这是一个特别棒的服务。在RS网站上有一个链接可以获取元器件原理图符号和封装,这是一个非常好的想法。当你的时间比较少的时候,你可以看看并确定网站上自带原理图符号和封装的产品,这样可以很好的节省时间。我注意到,与其他供应商相比RS定价是合理的,这是一个非常好的营销工具,是一个很好的点子。我一定向我的所有工程合作伙伴们介绍PPL的好处。”
Hitomi 广播
罗素介绍了更多有关Hitomi Broadcast服务和产品...
“这是我们针对广播业提供的特定产品。你有没有遇到过看节目时节目突然没有声音的情况?消费者和观众因此可能会不高兴。商业电视节目在世界大多地区都有,它是由广告来推动的。对于像温布尔登这样的大型现场体育赛事,如果您看到球拍击球后才听到球的声音,这样真的会影响你的心情。广告商认为,对于这些服务质量不好的商业电视节目,他们采取一些法律措施可以使他们无需为广告支付相应的费用。对于像Superbowl这样的盛会的来说,广告费用是巨大的,可能是数百万美元,所以如果商业电视节目服务质量差,将意味着广告商不用支付广告费反而可以有收益。“
同步音像
“在广告中,同步的声音和图像对人们来说非常重要,这在美国尤其受追捧。在剪辑节目的时候,您有时间同步音频和视频信号,但在现场直播时,声音和图像信号不是每次都同步的。主要原因是,当你把声音和图像信号放在一起时,图像信号通过一个通道传输,声音信号通过另一个通道传输,它们穿过不同的设备,由于传输路径的不匹配产生了延迟。”
“在Hitomi Broadcast,我们生产了一种测量延迟的设备,该设备本质上来说是一种测试码型发生器。我们已经想出来在声音和图像中嵌入信号的方法来应对播放情况变化。在链路的另一端,我们有读取器设备用来测试输入信号。它可以在12秒内读取16个通道的所有音频,并在图像和声音之间确保它们都以精确对准的方式进行测试。
该产品已经销售一年了,在2016年9月推出新的4K版本--Matchbox 4K,该产品在媒体现场体育赛事广播中是非常受欢迎的。”
在这里我们感谢Russell花时间告诉我们他在PPL服务方面的丰富经验。为什么不看一看你可以在PPL中发现哪些东西呢?
更多信息: