嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

这次要为大家介绍的是罗姆的升压DC/DC转换器IC BU33UV7NUX。
它只需1节干电池就能长期保持稳定输出!

遥控器和可穿戴式设备等使用小型电池驱动的电子设备的普及取得了显著的增长,对于其中搭载的元器件,除了小型化之外,为延长电池寿命而对低功耗化提出了极高的要求。
BU33UV7NU就是针对上述小型化、低功耗化需求而开发的升压型电源IC。

[特点]
1. 还可以根据应用的负载电流来选择工作模式
H模式下,可以在负载电流较高的领域维持高效率。L模式下,则能够为进一步提升轻负载时的效率作出重大贡献。

2.低消耗电流,低电压驱动
还可以根据应用的负载电流来选择工作模式。
H模式下13μA、L模式下7μA,均实现了业界最高级别的低消耗电流。这里以电池的寿命为例,根据计算结果,与一般产品相比,H模式下电池寿命可达120天,L模式下最长可达175天。

BU33_1CN_0b6c037875993c82ad6c8cac54190f7e1fb8c810.pngBU33_2e3_bd8b74088442f21cc96438986359747194856086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●购买评估板请点击这里

BU33_kiban3_c3c291d249dfc88d3f4f0dc2dd5a820119f8bf1a.jpg

-------------------------------------------------------------------------

ROHM通过RS Components公司建立了WEB购买环境,同时提供丰富的支持体制。

(About ROHM) "R" represents the first letter of our original main product, Resistors. This was put together with the unit for resistance "ohm". The "R" now also stands for "Reliability". "Quality First" is ROHM's corporate policy.