嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

为树莓派触摸屏设计一个激光切割壳

这篇文章翻译的是stuartChilds 的  Designing a laser cut case for the Raspberry Pi Touch Screen

title

使用 DesignSpark Mechanical 和激光切割机的快速原型制造

树莓派 是一款单板计算机,通过在头两个星期销售就超过50万台,并且售出超过5百万而令世人瞩目 。现在有一个官方的 树莓派触摸屏 和它一起销售,通过多点触摸功能提供了高质量显示。像树莓派一样,触摸屏没有附带壳子,需要实际使用的安装。虽然有可买的壳子,但是没有什么是比自己设计和制造一个外壳更好的事情了。

这篇文章介绍了 DesignSpark Mechanical  –一个来自欧时电子的免费使用的CAD软件是如何被用于设计和生产适用于激光切割的文件。推荐阅读包括其他有关DesignSpark Mechanical的文章: CAD/CAM的介绍 激光切割 。这个设计的文件会分享在文章的结尾处。

2 维到 3

title

 

一个需要注意的是,在3维CAD世界里,我还是一个新手。虽然在二维激光切割板材料设计拥有丰富的经验,但是当谈到三维制模,我还在适应过程中。

熟悉激光切割是我想从激光切割零件中做一个外壳的原因。另一个因素是,激光切割机正在hackspaces, Fab Labs和其他共享工作区变得越来越普遍,这使它们变得既容易获得又实惠。其他的解决方案可能是3维打印或数控铣床研磨外壳。

熟悉了一个特定的工具或软件还有绘图的方法,往往会使改变习惯或思维方式变得很困难。我通过绘制形状开始这个项目,因为我更加习惯用2维绘图组件。然而,当我继续在DesignSpark Mechanical中探索新的工具,并按照更多的 教程 ,我开始尝试新的建模方法,这被证明是便利的,快速的,引人注目的。

DesignSpark Mechanical

title

 用一支简短的铅笔素描画出触摸屏和一组在桌子上的数字卡钳,我开始通过绘制对应于薄钢板层的各个零件,这些钢板层将会堆起来形成附件。

title

我发现一个使用的组合,那就是使用“直到”工具并通过输入数字来将物体移动一段已知距离,同时用鼠标拖动,这样做会让我相当快速地绘制设计。一旦我对于我所画的层数满意的话,我会拉伸3毫米 – 这是我通常用来制造3维物体的薄板的厚度。

title

然后这个3维物体被用来帮助建立与它需要连接的下一个零件的模型。一旦切割出薄板材料,一系列互联的钩子和插槽都被设计保持这两部分在一起。

title

连接垂直的激光切割的零件的一个常用方法是使用弹片和插槽,伴有螺母和螺栓。这就要求一个特定的设计,这个设计是我在过去就已经手动地设置二维CAD线条“画”好了。对于这个设计,我决定来塑造一些虚拟的“螺栓” ,并用它们来雕刻或切割出必要的孔来代替。

title

上述过程对我而言有一种突然醒悟的感觉,并且CAD –我在过去一直都不想要使用3D模型- 我现在正在探索一些可用的工具的好处和绘图的新方法,这些方法可以节省时间和成型材料。

title

设计完成之后,我将文件保存并以.dxf导出 – 一个适用于导入到激光切割机控制软件的文件。请注意,在你导出你的文件之前,你必须确保两件事情:

第一,在XY平面上,每个零件必须是“平的”,这样,轮廓可以在平面图中被看到。

第二,检查绘图窗口是在XY平面的平面图里。这将确保导出到.dxf的路径是正确的。

第一次切割

title

 

轻微的调整是被需要的 - 在这里通过用手工工具切割掉多余的中密度纤维板,以适应螺栓。

像往常一样,我切割了从MDF板中第一次修改的部分,从而将材料成本和切割时间最小化。零件用来支持触摸屏和树莓派,并在需要改善的地方作出一些调整。最大的问题是在我已经用虚拟螺栓的三维模型“雕刻”了标签和插槽的地方。这些不是足够大的并需要通过使用“拉拔”工具进行修改。

title

必要的修改被完成之后,一组从亚克力上被切割的零件和外壳被组装起来。需要用于外壳的硬件是:

  • 来自3毫米薄板的激光切割零件
  • 树莓派2 +触摸屏
  • 4个M6螺母
  • 4个M6 x 12毫米螺栓
  • 4个M3 x 16毫米机器螺钉
  • 4个橡胶缓冲器/英尺(可选)

激光切割的零件包括两个主要部分:六层叠加起来给屏幕形成一个背衬和三个形成一个底坐并且直立来固定屏幕装配的零件。

结论

title

DesignSpark Mechanical软件是一个强大的CAD软件。它可被用于创建适用于激光切割的文件,形成了快速成型的工作流程,使一个初学者能够在几个小时内从屏幕到实体的创建。

一旦熟悉了从2维到3维绘图技术的过渡和并掌握了如何使用新的工具,我发现其实DesignSpark Mechanical 软件为树莓派触摸屏设计外壳提供了一个灵活应用的平台。

DesignSpark Mechanical 的文件都可以从 这里 获得 -如果你希望并激光切割属于你自己的外壳。你可以下载它们,修改它们。

 

DesignSpark Electrical Logolinkedin