嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

物联网连接器 – 您准备好了吗?

您的旧车是否具备新车的功能?冰箱呢?如果您在过去几年购买过任何设备,无论是厨房电器还是家庭娱乐产品,您都能亲身体验到它们的超多功能,即便是那些看起来很普通的设备也功能多样。

新一代消费者被称为“数字土著”。他们在互联网和电子设备的世界中成长,而不会记得这些事物罕见或稀奇的时代。对于这些数字土著而言,手机和家庭网络等设备为他们的每日需求提供解决方案,仅仅是工具而已。

futuristic_motherboard_0f680a98617a8d90489f1bcd466fd4bdb4047586.jpg

科学事实还是虚构故事?

对上一代人而言,将冰箱与全球通信网络连接起来是个荒谬的想法,他们要么会捧腹大笑,要么会对此表示担忧。然而,在现代社会,物联网 (IoT) 已经实现了这一点,并带给我们更多可能。在当代消费者看来,对汽车口述购物清单,或是在返程火车上控制家中的中央供暖系统都是些平淡无奇的小事。

未来的消费者会提出更多要求。他们总是会期待产品的更多功能,而非简化功能,他们还会期待更多解决方案,并且期望更加省力。对于设计者而言,这意味着要在越来越小的设备中嵌入越来越多的功能。 

缺少标准

由于缺乏指导,最新设备的设计工作无法获得帮助。为支持物联网的设备设定标准的机构还不存在,也没有大型制造商就通信协议达成一致。对于影响力较小,无法说服他人采用其方法的中小型制造商而言,缺少指导为他们带来了难题。

许多设计者都采用了模块化解决方案。通过提供用户接口或无线互联等功能作为可采用不同方式进行连接的独立模块,设计者可以灵活应对消费者的需求变化,或者让基础设施适应地区差异。

在模块化中,互联是头等大事。模块本身的特性也决定了它必须借助连接器实现灵活性,而这一点在不断变化的市场中非常重要。对于在更小的空间中嵌入更多功能这一问题,虽然设计者专注于打造新的创新型解决方案,但在使这些设计成为可能时,也务必要牢记选择新一代连接器。

连接器对模块化至关重要

为了在最大程度上实现模块化,工程人员必须认识到连接器与其他组件同等重要。10 年前看起来小巧紧凑的连接器在如今的印刷电路板上与其他组件相比已经相形见绌。此外,之前被认为与“智能”毫无关系的产品也拥有了自己的电子器件,而且功能多样。这意味着小型连接器需要在其“前辈”未经历的环境和条件中工作。 

全球连接器制造商 Molex 正在打造最新的下一代板装连接器,其经过专门设计,可在振动剧烈的条件下以及更宽的温度范围内以更高的数据传输速度工作。Molex 系列产品将高电路数目、精细接触节距以及多种安装选项相结合,为物联网面临的诸多挑战做好了准备。 

您的设计做好准备了吗? 

加入我们

欢迎参加 DesignSpark 和 Molex 于 2020 年 1 月 24 日合作举办的网络研讨会(英语),了解为下一代电子设备选择连接器时所面临的挑战,以及如何帮助您也做好准备。

单击此处立即注册

Molex_DS_webinar_952e3bb33644c7878f65e1c76e9df001bb5eaea1.jpg

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register
DesignSpark Electrical Logolinkedin