嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

朱迪思·亨策尔,泰科电子公司驻安德雷蒂科技公司工程师。

泰科电子公司 (TE)——安德雷蒂科技公司的主要合作伙伴——在运作一项工程师轮岗项目,也就是将驻外 TE 工程师派遣至美国印第安纳州纳波利斯的安德雷蒂赛车运动店内。TE 驻外工程师提供先进的工程专业技术,并找寻新的方式以提高安德雷蒂团队的业绩。与此同时,在苛刻、真实、毫秒必争的电动方程式竞赛环境下共同创造并测试新的 TE 产品。

2016 6 - 查看朱迪思的最新视频:“从事自己热爱的工作”...

我们对 TE 驻外工程师朱迪思·亨策尔进行了采访,为了配合安德雷蒂科技公司的工作,为了更多地了解电动汽车竞赛这样一个精彩的世界,她从德国暂时迁居美国。

Judith_Henzel_small_068f6b9c0f0252a64acd392dec96046057fc234c.jpg

朱迪思,你好!能给我们介绍一下你的背景吗……

到目前为止,我已在泰科电子工作三年了。最初,我在资讯娱乐部门内担任 TE 的汽车业务项目经理,这是我大学毕业后的第一份全职工作。我曾在德国汉莎航空公司实习过,就是在那儿激发了我对汽车工程的兴趣。

实习结束后,我到威斯巴登的应用科技大学学习机械工程,将我对赛车运动的激情与我的工程研究融合在了一起,我还参加了大学的大学生方程式赛车项目。

为什么最后要移居印第安纳波利斯呢?

因为与安德雷蒂科技公司签署了一项协议,所以在 TE 才有了这次机会。我觉得我很幸运能被选中担当此任并从今年二月起在印第安纳波利斯的安德雷蒂科技公司工作。这是一个非常难得的机会,我可以获得经验并与 TE 工程方面的同事分享一些重要的知识。 

你一天的工作是怎样的?

与安德雷蒂的合作关系有两层含义。(1) 我们如何帮助这个团队达到新的速度水平、实现更佳的性能?(2) 在严峻的赛车环境下,我们如何测试与研发产品?尤其是涉及到清洁能源创新时。这样的合作关系意味着:我们在帮助合作伙伴 —— 安德雷蒂科技公司;与此同时,他们也在帮助我们创新并加快发展。从实质上来讲,我是这两个组织之间的总工程师;我需要对挑战进行评估并给出连通性与传感器方案。我们还要了解速度,从挑战到构思到制造再到发行。赛车队在赛道上要行动迅速,离开赛道也要行动迅速。赛事间隔可能仅有几周的时间,所以我们要快速制定出解决方案,这样才能持续提高赛车性能。

我了解到在每款赛车内有上百个 TE 产品——你能给我们介绍一下这些产品吗?

电动方程式赛车中采用了大量的 TE 产品 —— 插塞式连接器、直插式连接器、电缆护罩、面板支架、环形端子、继电器和各种各样的热缩管。TE 的 DEUTSCH 产品在一些最恶劣的环境下运行可靠。

轻质连接器还有一系列的传感器,包括位置传感器、压力传感器、温度传感器和加速计,是赛车的关键部件。

在电动方程式赛车中使用的许多实际零件以及许多在其相应系列中使用的许多其他零件都可从 RS 部件获得。TE 产品的一些具体实例有:

  • DEUTSCH DTM 系列 6 路连接器插头,带压接端子 (724-2305)
  • DEUTSCH DTM 系列楔形锁紧装置,与 6 路连接器插头配合使用 (724-2333)
  • Junior Timer 系列 2 路电缆插座外壳 (718-7044)
  • Solistrand 系列压接环形端子 (669-1747)
  • F4 系列 PCB 底座 ISO 电力继电器 (680-4347)
  • AMPSEAL 系列 35 路电缆底座插头外壳 (726-6963)
  • AMPSEAL 阴性压接端子 (718-1507)

 

你将如何找寻新的方法提升安德雷蒂的业绩?

通过与安德雷蒂合作,我们与来自两方的工程师合作运营着数个技术车间,携手解决具体问题并提高性能。

TE_Formula_E_Test_Car_234a59138cbb2bd6c18c1a010ad70ec4d8826d17.jpg

泰科电子安德雷蒂科技电动方程式实验车

目前你在进行哪个项目的工作?

我们还处于早期阶段,但目前的项目包括传感器、铝制线束,还有综合气象站,因为刮风、下雨、晴天对竞赛决策和赛车性能有很大影响。还有一些专有项目,我不便讨论。

你是此项目的第四任驻外工程师 —— 你会在安德雷蒂工作多久?

每位驻外工程师要到印第安纳波利斯的安德雷蒂赛车运动店内工作六个月。我将与安德雷蒂团队一起工作到 2017 年 8 月。  目前看来它是一段很棒的经历。  我期待接下来与安德雷蒂团队一起工作的几个月,还有回德国并分享我学到的东西。 

你是否觉得在你选择工作时大学生方程式赛车的经历起到了一定作用?

在 TE 内能得到这一任命,我的大学生方程式赛车经历以及儿时就产生的对赛车运动的热情起着至关重要的作用。我认为每一个参加过大学生方程式赛车的人都想知道为专业的团队工作会是什么样的。我很幸运成为为数不多的知道者之一! 

RS 在过去曾支持过大学生方程式赛车项目。在扶持年轻的工程师方面,你认为此类项目有多重要?

大学生方程式赛车非常重要,不仅是对学生来说,对制造公司、零部件供应商和 OEM 发掘新工程人才都很重要。在大学学习的四年时间里,我在大学生方程式赛车项目中投入了大量的时间与精力。体验自己造车的过程、研发油耗内部系统和燃油系统为学生进入现实工作提供了真实的一手经验。它有助于学生发展工程之外的其他业务技能,如市场营销和企业规划。

作为一名女性在一个男性主导的环境中工作是不是更具有挑战性?

就我个人而言,我认为性别不是问题。你是男性还是女性都不重要,你只要非常想做这份工作,对这份工作抱有热情就行。我觉得这才是你一生所从事工作的关键之处。 

电动方程式竞赛的哪个方面令你感到振奋?

电动方程式竞赛作为一项运动处于一个非常独特的位置。在消费者的观念中,它是运输工具的未来。将要到泰科电子工作时我很激动,因为他们在打造连通与可持续发展的未来世界中起着非常重要的作用。

相关链接

点击进入 TE.com/Racing 和 TE.com/EveryConnectionCounts 追随 TE 的旅程与科技的进步。

查看更多关于 TE与安德雷蒂科技和电动方程式赛车的共赢关系

备注:DEUTSCHSOLISTRANDTE ConnectivityTE TE Connectivity (徽标)均为商标。

DesignSpark Community Manager and all-around geek girl.