你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Korg 套件提供了制作真空管耳机放大器所需的一切元器件。
我对名为 NuTube 的 Korg 微型真空管一点也不陌生;我曾利用它设计并制作了一个小型的吉他放大器,之后我又用该项目中使用的两个电路板制作了一个立体声前置放大器。因此当看到 Korg 推出名为 Nu:Tekt 的官方套件时,我自然感到很有兴趣。
Nu:Tekt 网站基本使用日语,因此对像我这样只懂一门语言的人来说帮助不大。尽管如此,我大致了解到目前有两个含有 NuTube 的套件:耳机放大器和吉他 Overdrive 踏板。我将在以后的博客文章中介绍后者,但在本文中,我将介绍耳机放大器的制作。
元器件
Nu:Tekt HA-KIT (181-3534) 包含制作放大器所需的一切元器件,除了提供电源的两节 AA 电池 (744-2199) 外。
套件中包含两块印刷电路板,即主板和搭载 NuTube 的小电路板,还有各种电容器、一些微调电位器、一个运算放大器和插孔,以及所有必要的硬件和连接器。
主电路板已安装所有电阻器和少量电容器。除真空管以外,小型 Nutube 电路板也已经预装了所有元器件。
外壳让人联想到深受电子爱好者喜爱的经典 Altoids Tin,但是采用烟熏灰的盖子,这样一来当辉光管启动运行时可以看到它发出的光芒。
该套件随附全面且清晰的折页说明书,此外也可以在 Nu:Tekt 网站上查看说明。
印刷电路板上的元器件位置也有清晰的标记,因此放大器很快就能组装完毕。
在焊接运算放大器的插孔时,我用几小块蓝丁胶将它固定到位,因此当我翻转电路板将引脚焊接到板上时,它没有移动,也没有完全脱落。
该套件随附两种不同的运算放大器 - MUSE01 和 NJM4580,说明书中介绍了它们的替换步骤,尽管没有说明替换后会有哪些影响。
主板搭建完成后,接下来要将 NuTube 自身焊接到它的“分线”板上了。
真空管由一些粘性泡沫提供保护,这些泡沫粘在真空管下方并围绕电路板的边缘。焊接后,将厚泡沫层粘在印刷电路板的底侧,使主板在安装时不会碰到元器件。然后使用随附的线束将它连接到主板。
调整
放大器有两对微调电位器:一对用于 Nutube 偏置电压,另一对用于阳极负载电阻。在实践中,前一对用于调节音量,后一对用于调节音调。我插入了声源和耳机,然后调整设置,直至对听到的声音感到满意为止。
此外还有一个低端升压开关,必须拆下放大器的盖子才能看到,我将此开关设置为开启(即使没有播放重低音音乐),因为我更喜欢开启后的声音。
最终装配
最终装配时,我需要两把十字螺丝刀(1 号和 0 号),外加一把 1.5mm 内六角扳手。
由于外壳主体为金属材质,因此内部基层中装有绝缘层。一旦压铆螺母柱安装到板上,电路板就能滑动到位,然后在真空管的一端使用两个小螺钉固定。音量旋钮上的螺母将另一端固定。
然后用四颗六角凹头螺钉固定盖子。
结论
这是一款设计整齐、组装相对简单的套件,是体验 NuTube 音效的理想套件。我喜欢外壳的复古风格,组装完成后整体美观,结构坚固,通过半透明的盖子可以看到发光的 NuTube,增添了一丝情趣。我不确定电池的使用寿命长短,但是说明书上表示装上碱性电池后大约可使用 9 小时。