嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

在传统的红色金属工具箱中构建便携式DJ系统–第三部分:立体声的Korg Nutube前置放大器

main2_65f4de79d1dafdc72c89b0e0978fee5ada63d966.jpg
在播放数字音乐时,加入双通道“Nutube”前置放大器到Red Tin以获得温暖的声音。

人们常说的使用笔记本电脑而不是使用黑胶唱片作打碟的话,您不会获得相同的“温暖”音质。

我有一个计划来解决这个问题。我跟着博客介绍有关Nutube 前置放大器的创作,亲身尝试了设计和构建外壳。我决定构建两个前置放大器于一起用作立体声,这正是我所需要的。它们有一个的紧凑尺寸,適合放置在工具箱中,并且符合我想要的略微复古感,放大器的阀门散发出令人愉悦的蓝色光芒。

组装所有的东西

parts_1ba17d62744035077de5613e7741d59b4216b3c8.jpg
已经电路板订购的很快送达。我特别高兴电路板的红色跟Red tin十分配合。我在 GitHub上编写了一份关于吉他前置放大器项目的材料清单:

我没有做过大量的焊接所以这也会是一个很好的练习。一个小提示是在这个焊接过程中,最早应开始从最小的元件进行焊接,否则当你在翻转PCB时,大部件会将PCB抬起而小部件可能会在你焊接时移动,最差的情况有机会会从PCB上掉落。

使用 Nutube 前置放大器第4部分 博客文章中的图片,材料清单和原理图,我在所有部件齐集后就开始焊接......

rt3-12_b96688b371fcb9c4e719e3ee76a0e2019243c68c.jpg


它很快就成形了。

rt3-31_18bedbb85649df30425df567903b467674aa2359.jpg

首先是电阻器,然后是电容器。

需要注意大电容,LED,二极管和晶体管的极性都是正确的。正确获取电容器的极性相对容易,因为它们的外壳和PCB上的极性都有清晰地标出。我要在互联网上搜索,并参考Nutube博客中的图片来解决其他部件的极性问题。

rt3-41_4fa587d3b3ae8c63784604e581207d8717b4a3e1.jpg

把所有有“极性”的部件正确的安装到PCB上。

rt3-52_9ab9cb5df1e41ad47403b46172a602bfe569e3b3.jpg


添加Korg Nutube

现在是时候添加Nutube了。如果您没有接触过NuTube,它是一个微型真空管或阀门,它具有阳极栅格灯丝结构,并且可以像三极真空管一样工作,因此可以提供传统真空管的温暖声音。

rt3-6_4d016dcb6de1282daeb3f28aca6c1c0fec0d5684.jpg

 

然后我安装了插座,电源插座,仅用于测试目,三个单独的电位计。当我使用其中两个放大器时,立体声,最终版本将配备双重电位计。组装了第一块电路板后,我就测试了它和发现我安装了一个电阻在错误的地方。解决了问题之后,Nutube发出了柔和的蓝色光芒,插入我的手机并且播放音乐,我觉得的声音表现得很好。

p_a521f72f88e264019c22a351ec38098243b4c431.jpg

我继续组装第二块电路板,安装双电位计并编织电线,使它们保持整洁。

现在把它装到Red Tin上吧

我想让前置放大器成为一个独立的模组,这就可以很容易地将它放入Red Tin并连接起来。主要的问题是要把所有东西都放到一个相当小的空间里。从我过去设计和建造外壳的经验来看,我知道需要为插头和电缆留出足够的空间,因为它们似乎占用了比您想象中更多的空间。我用纸板制作了一个外壳顶部的原型。它容易切割而且价格便宜,如果你正在设计涉及弯曲亚克力的东西,就像我一样,它也可以折叠起来。

rt3-9_4442a0d5aef53a104d84a38fcc3b7bc5f74bb585.jpg

看到这将是一个紧密的组合。我不得不稍微抬起顶部和转用类似用于链接效果踏板的薄饼式插孔插头。即使错开电位器并在它们之间留出一点额外空间也不足以让我使用计划的“鸡嘴”旋钮,所以我得寻找其他合适的复古而节省空间替代品。RS Pro铝电位器旋钮 (049-8889) 是一个很好的替代品。

rt3-10_63028a3d18807de09c855184712103f21f6f2189.jpg
我选择了使用透明亚克力来展示真空管和红色的电路板 - 隐藏这些将是一种耻辱。我參考了原来的 Nutube 前置放大器外壳的设计添加了飾面贴面部分,非常适合Red Tin的美学。

调整声音

我试着接驳家中的音响设备,最初声音有点噪音 - 对于吉他前级放大器可以接受,但不是我想要的。我略微调整了並得到了我喜欢的声音。之后把它连接到示波器并进行更精确的调整可能也是个好主意。

rt3-11_113453a8af65c1651e8922d4a212e29888c79196.jpg
结论

这是计划是非常值得努力的,放大器的声音听起来很棒,而且它在Red Tin 内看起来很棒。我敢打赌我是目前唯一一个使用微型管前置放大器演奏的DJ。

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.
DesignSpark Electrical Logolinkedin