嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

在 Hammond 八角形外壳中搭建吉他 Fuzz 踏板

finished_top_db3dca3718ed50276d676d5b74ae51e7d6349aaa.jpg

我是 Hammond 外壳的忠实粉丝,这不仅仅是因为它们的外观采用艳丽的红色以及一些有趣的形状。例如八角形外壳,我认为它是理想的吉他Fuzz盒,就像随 Jimi Hendrix 等人而出名的经典“Fuzz Face”。

Fuzzfacewiki1_aedaee3fa7261a909ccb69ac6f6b8f231f2c113b.jpg

[图片来源 Starman1984 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20588329]

我在互联网上搜索关于电路的资料,搜索到的信息量之大,让我感到非常高兴。Fuzzface 是一种相对简单的双晶体管电路,构成组件极少;此外网络上对哪种晶体管能够带来最佳音效进行了大量讨论。最初的 Fuzz Face 于 20 世纪 60 年代中期制成,当时使用的是锗晶体管。

通常,锗晶体管产生的声音稍显刺耳,因为它对高频的处理不如硅晶体管。如今生产的晶体管中绝大多数都是硅晶体管,因为它们的生产过程更简单,成本更低。锗晶体管可以在 eBay 和一些专业网站上找到,但是我决定使用更简单、出错概率更小的选项,于是我选择了硅晶体管。如果我使用插座安装,就可以轻松更换,从而对比不同的 Fuzz 音效。

组件

在参考各种不同的电路之后,我决定连孔万能板的版本更适合我的技能水平。然后我对收集到的信息进行总结,成功列出了一张物料清单。

电阻器

电容器

晶体管

电位计

硬件

原型

breadboard_fd77d9d15f093954b19ab050f60aff8751f98a43.jpg
首先,我组装了一块试验电路板,并使用台式电源进行测试。我的第一次试验成果只能间歇性工作,而经过尝试修复之后,我决定重头开始;这一次我使用刚性跳线,因为这样接好的电路更加整齐,更容易检查是否出错。我自己折弯了数段电线,但随后想起我有一盒现成的彩色跳线 (634-8651) ,它可以让我的工作更加简单!

transistors_e8b80620cc48e50de9b7b1e19e178e9a634211c1.jpg

我从 2.2uf 电容器开始组装,然后逐渐添加其他组件并连接跳线。我对照数据表确认了晶体管的位置,数据表中清晰地标明了发射器、基座和连接器电线。

transistor-data_5954d216769a1edf794168b946eda525df4fe503.jpg
因为我手边没有吉他,所以我找到了一段吉他演奏的 YouTube 视频,从我的个人电脑上提取了声音,然后通过 Fuzz Box 电路将声音馈送到我的一台 12V 扬声器中。音效如下:

搭建连孔万能板

stripboard_727970dc7c4b532f6e2e8fc1d3585394bdc622ad.jpg

我很高兴它能够正常工作,现在是时候在连孔万能板上焊接组装一个更永久的版本了。我曾经在 12V 扬声器的放大器电路中使用过连孔万能板,因此这一过程对我来说并非完全陌生。我切割了一块足以容纳少量组件的电路板,并在一侧留出额外的空间,以添加用于固定的螺钉孔。切割电路板时,我利用一把钢尺和一把锋利的刀,在用老虎钳掰断之前,在板上多次划刻。然后,我用一把小的细锉刀仔细地修整粗糙边缘。

stripboard-back_2b02594b8bb7cf2882137f65dec625861559be67.jpg

然后,我使用条纹板切割器 (543-535) 在适当的位置切断铜线路

circuit-close-up_ccaaf4226324c91115bea9ff7d081103bae68340.jpg

完成后,就可以将组件焊接到位了。

外壳钻孔

我遵循原始的 Fuzz Face 布局,仅作微小调整,因为使用八角形外壳代替了圆形外壳。

enclosure-template_41434edc681b53210e035ad56073cfe2de6bb7b7.jpg

我按照在 MDF 废材中激光切割模板的一般流程,钻出适当尺寸的孔以容纳顶部的电位计和脚踏开关,以及侧面的输出和输入插座。

enclosure-insides_74c5c7df38bef42459e0e9e7df584321e836617e.jpg

我使用 Velcro (466-2781) 固定电路板,以避免在外壳顶部钻孔或在顶部和基座之间铺设多根电线。

我修整了 Fuzz 控制电位计的轴杆,并在上面安装了“鸡头”旋钮,以达到真实的复古外观。

初步想法

使用这些组件时,Fuzz 音效似乎没有太大的变化空间。因此我将尝试一些不同的晶体管,看看会出现哪些变化,此外还可以尝试更换其他的一些部件。我还需要用真正的吉他来试一下!

有了搭建效果器踏板的经验之后,我又在寻找下一个项目。我知道使用点对点焊接可以打造复古效果。在正在进行的电子管放大器项目中尝试后,我想我可能会在下一次搭建效果器时尝试这种风格

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.