你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
我们通常将特定场合的行为能力描述为“纪律”,当您这么想的时候,就是画地为牢。我们需要纪律来规定行为规范,或者在公众场合约束自己的行为,但是就创新而言,纪律是否同样适用?创客们说“不”!
按特定价格设计大众产品时,纪律就有用武之地。但是创客很少介入大众产品领域,因为对大多数创客而言,目标不是大众产品。作为创客往往不涉及制造;在大多数情况下,创客的目标是解决在很大程度上是他们独有的具体问题。如果其他人具有同样的问题,那么大多数创客都乐于分享他们的解决方案:这种层次的协作在商业场合极为罕见。但是创客们不是生活在太虚幻境,也不是生活在事事必须从头做起的无人星球上;他们对现代世界的依赖和我们普通人没什么两样。就是程度稍有不同,但是他们也要从现代世界获取基本的服务和工具。
工欲善其事必先利其器,对于制造新“工具”也适用。创客需要最少的原材料,而这些原材料的提供者需要有一定量的客户才会提供它们。在某些方面,我们都是创客;我们通过将原材料变成我们需要的东西来消费它们。以家庭烘焙、木工或缝纫为例:这些全都涉及制作,对于任意形式的艺术表达,我们都可以同样这么讲。传统创业者在很长的历史时期里能够修补、修改或者,换言之,制作完成工作所需的几乎一切东西,即使这些东西使用寿命非常短。可弃性和可重复使用性是这类创客活动的固有特点,这同样适用于技术创客:利用单板计算机的可用性作为其原材料的这些人。
创客对制造业的影响
改装设备以满足特定需求的能力正在许多方面冲击传统制造业。对单板计算机及相关扩展硬件的需求在最近几年中蓬勃发展,因为许多项目都是开源的,硬件供应商的数目也随之水涨船高。实际上,任何人都可以决定制造开源项目,然后通过日益增多的渠道(大多数在线)销售给创客。正如 eBay 现在用作许多传统零售商的低成本电商平台一样,对 SBC 的需求代表了传统供应商面向电子行业的新市场。尽管这很有可能会继续下去,和传统市场不一样,制造商将难于预测需求,其中一个重要原因是创客活跃且不断演变的特性。
创客运动对电子代工领域也有相当大的影响。尽管大多数 CEM 一贯提供原型设计和小批量服务,但是许多 CEM 现在或许更乐意与创客合作,以提供生产工程等增值服务,以及小批量代工。
创客对代工的影响
正在发生的最具影响力的更改或许就在于传统代工厂本身。代工往往依赖于大型、昂贵和定制的机电设备,这些机电设备由致力于此类解决方案的第三方所开发和提供。随着我们沿通往工业 4.0 的征途越走越远,电子和机械之间的平衡正在转变,针对这些第三方依赖性也日益增加。
许多工厂仍然必须保留维护工程师,以保持生产线运行,但是就像当今时代的现代技工会先连接诊断设备进行诊断,再决定使用什么工具一样,现代机械通常可以使用计算机而不是传统的工具箱进行诊断,或许还可以进行远程修复。但是如果问题较严重并且需要进行一些修改才能解决该怎么办?如果生产线停摆,生产线经理将想尽一切办法让它尽快恢复,就算解决办法只能暂用也会用上。
如果汽车散热器在中间无人知道的地方出现裂纹,可以将生鸡蛋打入系统中来临时封堵泄漏。这可能听起来有点匪夷所思,但是事实证明这种方法确实行之有效。同样道理,一个更为现代的示例就是 Tyreweld 轮胎修补剂,这是一种可用于修补轮胎的发泡剂。如今新车配备 Tyreweld 轮胎修补发泡剂以替代备胎是非常常见的事情(尽管如此,许多驾驶员仍然更喜欢使用备胎,感觉更安全)。很明显,如果应用了 Tyreweld 轮胎修补剂,目的在于让汽车足够完好,能够支持将汽车驶入修理厂得到正确的维修(有可能需要安装新轮胎)。此外,轮胎修补剂只能在特定状况下使用(撕裂的轮胎无法修补,简单的刺穿可以修补,并且成本低于新胎),但是它提供了一个解决方案,这才是重点。
组织内的技术创客现在也可以实施创造,不过使用的是现成的可编程硬件来为可能没有任何其他“准备就绪”解决方案的问题创造定制的解决办法。SBC 提供了大脑,而传感器和执行器则提供了真实世界的接口。将它们连接在一起以满足特定需求,然后将整个系统集成到一个越来越简单的大系统中。
传统办事方式是循规蹈矩,按照可预测的规定例程按部就班进行。尽管这样可确保万无一失,但是这很少是创客唯一或最佳的方式。创客不喜欢循规蹈矩,喜欢另辟蹊径,寻找两点之间最短的路线;如果没有最短的路线,他们也会创造出来。
创客可能会从支撑起较为成熟的学科的知识中获益,但是制造商也可以从创客那里学得一二。