嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

擴增實境在工業環境應用的潛力(繁體)

AR或增強現實的專門用語是什麼?如果你仍然不確定,我可以想到的最好和最精細的方式來描述它:'在現實場景之上和之內強加一個虛擬的,數字互動的預計信息層,聽起來像是一個冗長而拗口的詞,但它比描述更容易形象化。

machine_breakdown_914ee878862080c335fa2c6d0b42b3b9be7bd137.jpg

無論如何,AR似乎已經成熟,它已經過了幼兒階段,並且看起來將開始認真運轉,根據一些統計數據,估計到2020年其銷售額將達到接近700億美元。

除了擴增實境的休閒產業方面,身臨其境的視頻遊戲等,AR對製造業及其相關產業會產生怎樣的影響?

AR是老師

與早期的設計相比,機器,發動機和各種設備和設備的設計變得更加複雜。考慮到這一點,所有參與建造,服務或維修這類機器的技術人員是否都能勝任其工作的各個方面和麵對有可能發生的事情?

在職培訓是製造業的一個方面,AR將在這被證明是一種福音,為構建過程提供逐步的智能指導,由經驗豐富的技術人員作出提示,引導學員通過每個階段。 AR可以釋放人力,有了AR就無需進行一對一培訓,因為任何人都可以隨時隨地學習。

breakdown_44f81e21a1f01fdcf9055282c410ce9ff81ae1d7.jpg

如果一台機器可以進行快速修復,它可能超出了現場工程師的能力,那麼這台機器對他們來說可能是不可能的,但是,如果AR能夠確保具有該特定設備相關經驗的工程師可以從世界的任何地方協助?在場的工程師可以利用移動電話或平板電腦的相機來確定問題是什麼以及問題出在哪裡,並且可以在設備上以圖像方式作出相關指引。經驗豐富的工程師不僅可以幫助為苦苦掙扎的技術人員提供數據,還可以根據需要與該人員進行對話,指教他必要的步驟,並實時顯示問題出在哪裡及他們需要的工具。

諸如微軟 Microsoft HoloLens 之類的設備已經用了上面提到的許多概念被設計了。儘管微軟在其營銷活動中使用了“混合現實”這個術語,但所有人都認為HaloLen本質上是一種AR設備。

創建框架

你的任務是設計工廠安裝的佈局,你是否有足夠的空間存放所需的機器和設備?能夠在現場“看到”所有預期的安裝情況不是太棒了嗎?在AR世界中,你可以精確地測量你的位置,四處走動甚至穿過你的設施,輕鬆移動設備,也許在你承諾花費大量資金之前,你可以組織不同機器或在抵達前進行設計修改。

只要數字信息的解釋和操作是正確的,並保持準確,在這種情況下,AR應用的時間和成本節約就顯而易見。

物流的邏輯

倉庫,如亞馬遜所擁有的倉庫都裝滿了急於試圖盡快完成訂單的人員。他們必須找到產品,使用手持式掃描儀對其進行掃描,將其裝載到某種描述的手推車上,並將其訂單交付到裝卸處。現在,讓我們將AR添加到組合中,如果你是新員工,想像不必記住產品在某個通道上的位置或者搜索它們,因為AR將引導你(如上例中所述,增強培訓方法)。只需用移動電話或平板電腦的相機掃描一下產品而不是用手動掃描可以大大節省時間,還可以確定產品是否在該正確的位置。時間資產管理是成功的關鍵因素,增強現實似乎為企業提供了一個很好的節省時間的舉措。

logistic_ad7d26f149dda91018b63b03c0b154636d71f069.jpg

從A到R

進一步在物流途徑下,AR可以用來以多種方式優化運輸; 準確標識包裹內的物品,重量,確切尺寸,是否易碎,運輸方式和目的地。這些數據將用於計算運輸所需的空間以及在哪裡定位以優化運輸路線。在卡車駕駛室中,AR還可以在接近交付點時提供“最後一英里”指示和交付指示,顯示交通問題時的替代路線。

HUD_25be69fbe73dc88a056a45d933a3d0611a3d41fa.jpg

所有這些信息,甚至可能以數字方式顯示準確的交貨點,都可以幫助司機避免搜索該交貨點的位置,並可以將其顯示在車輛的擋風玻璃上。

擴增實境可能被應用的地方

行業內AR的顯著潛力以及為該領域提供服務的系統都非常龐大,當然不限於本文中提到的幾個例子。只要行業看到AR技術投資的快速回報,正確執行似乎有很多優勢,未來一定顯得光明。隨著 Google, Microsoft 和Facebook等公司開始探索AR和諸如iAR-Soft 創建軟件解決方案等業務,僅舉幾例,還有很多公司在研究AR。

使用每個人最喜歡的搜索引擎去搜尋關於增強現實的主題,可以找到大量的數據以及生命中各個領域的可能性,包括醫學和軍事,AR的應用似乎只受想像力的限制。我更確信AR技術在未來幾年會在工業應用中越來越受歡迎,毫無疑問,它在休閒活動和家庭生活中的應用將會增加。它會去哪裡?這還有待觀察,而且我非常有興趣去觀察,也許在增強現實?

在我們的其他一些文章中了解更多關於AR應用的信息:

為真實生活中的鐵甲奇俠建立一個定制的抬頭顯示器

AR的無害和經驗- U2可以參與

在工程中擴增實境的應用

JoeLeungChiKit 还没写个人简介...