嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

你是一个创客吗?我们是来帮忙的!

 作为一名创客,您一定希望在您开发下一个创新项目中花费更多时间,而不是把时间浪费在一个对您来说没有任何附加价值的项目的步骤中。

image_32_bbc7e4f0f6e9a378e8e91c7ff7e6ed27a517e585.png

显然,在您的PCB设计过程中,有许多关键的阶段需要完成--原理图捕,布局组件,同时跟踪他们,生成制造文件等等。当然,在这些关键阶段开始之前,您必须找到一些符合下列条件的组件:

  1. 满足您项目的需要。
  2. 可以负担得起的。
  3. 是可用的。

 

一旦您找到了组件,”乐趣“(痛苦)也就开始了—现在是建立PCB库模型的时候了!为了可以构建PCB的原理图符号和封装,您肯定需要将组件数据表中的信息转移到CAD工具中,我99.99%肯定您会为此感到痛苦。

 这不仅仅是无聊的(乏味的),而且浪费了您的时间,这样也很容易出错—人类是会犯错误的!您最不希望的事就是当您将PCB制造出来后,却发现有一个部件不符合它的焊接布局,或者是引脚的顺序错误了,这样的话您就需要来制作更多的电路板。

image_15_26ef24a17a5a976bf324d09e9078c76278e2c8e7.png

幸运的是,建立自己的PCB库的日子已经结束了!现在有一个网站,不仅可以很容易的找到零件,也有数据表,实时的价格和可用性。它还包括高质量的,准确的PCB库数据,以符号,封装和3D模型的形式。网站上列出了超过11,000,000个部分,所以您肯定能找到您需要的东西。一位用户评论说:”我在DesignSpark的最新项目是我在20年来唯一一次使用了所有我想要的部分的项目,因为我不需要因为避免构建库而选择一个替代方案!”

最好的就是,它是对工程师完全免费的!而且是永远!并且模型对所有主要的EDA格式都适用,比如说DesignSpark PCB, Mentor Graphics, Zuken, Altium, Eagle, KiCAD等等。

Supported_ECAD_Formats_4736ed191c7821ffe1589fc380d2ceaef083a909.png

所以如果下次您需要一些组件信息(符号/封装/3D模型),请访问:ComponentSearchEngine.com

Having had a keen interest in computer (and other) hardware from a young age, i've built a lot of stuff. Some of it useful and some of it, not. I'm now in charge of managing our vast database of components, creating loads of new footprints and symbols and making sure that everything is of the highest quality.