你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
图像来自Adafruit
高分辨率,易于组装和高价值
几年前,一个带有2048 x 1536像素的电脑显示器将会有一个昂贵的价格标签,让用户无法接触到它。现在我们看到了增加像素密度,更高分辨率的显示器。这意味着你并不需要用一大笔钱来获得大显示器或高分辨率。
苹果在开发和制造显示器方面发挥了重要作用,将大量像素塞进一个小空间里。考虑到这些显示器是大批量生产的,一个面板的成本必然会下降到你可以以合理的价格购买替代OEM零件的地步。
如果没有iPad连接到显示面板,使用它需要做更多的工作。输入Adafruit Qualia:一个集显示、驱动板、电源和框架于一身的万能工具包。
在这篇文章中,我们将看一看这些部件,定制框架并将其连接到一台笔记本电脑上。p>
在这个盒子里.
在处理合理精致的显示器面板和连接器时,品质要求不需要焊接或先进的装配技能,除了耐心和一点小心。上面的照片显示了盒子里装的是什么,但不要以为这个框架是由一堆MDF部件组成的。它们实际上是黑色的丙烯,覆盖在一张棕色的纸上。
Adafruit甚至会小心地为套件提供一个特别精细的工作,将驱动板安装在显示器上的精美的彩带电缆上。
这个工具包里没有打印的说明,但是不要惊慌!这是Adafruit特有的传统,所有的文档都可以在网上找到,这意味着在构建和使用您的工具包时,您依然可以获得良好的质量和清晰的指导。
值得注意的是,我们的套件配有一个美国双销电源,可以在英国使用一个适配器插头。或者,你也可以像我们一样使用长椅电源,或者像 这样的替代电源。
修正的案例
Adafruit被认为是制造者社区的长期成员,公开地分享他们的许多设计,并鼓励用户修改或修改他们的产品。这与资格认证是一样的,包括了董事会的示意图、布局文件、固件和框架设计,所有这些都可以下载。
框架的设计文件是以.dwg 格式 – 共享到AutoCAD. 我没有AutoCAD的权限所以倾向于使用Inkscape, 一个开源和免费使用矢量图形软件来编辑设计文件。所以我使用了一个免费的在线工具将原始的文件转换成pdf格式,然后打开和重新缩放文件,并将其保存为.svg – 作为Inkscape的本地格式。
有趣的事,对设计的仔细检查显示了一些部件的多个副本,这表明共享文件可能已经用于生产,而不用于是直接共享。
<p这些文件已被清理并在下面与其他人共享,以减少进行更改和修改部件所需的时间和工作。标志然后添加到设计和文件出口准备加载到激光切割机。新的零件是从不同的材料,在这种情况下,不同颜色的丙烯酸,虽然胶合板或中密度纤维板可用于替代完成。
拼装组合
随着新零件的裁剪,装配就是按照Adafruit的详细步骤一步步的说明进行的。 既然没有必要去重新发明轮子,那么建议你密切关注它们以防出错。
我能够毫不费力地把部件组装在一起,很快就能通过电缆连接到我的笔记本电脑上。打开显示设置是引起一些娱乐的原因,因为额外的屏幕,虽然更小,但比笔记本电脑屏幕大得多,因为分辨率更高!
总之,我对这个套件的简单易用感到印象深刻。它当然还没有准备好被扔进一个笔记本电脑包里——驱动板在后面没有保护,也没有显示面板本身的背面——但它在桌子上是完全可以使用的。
<p如果你想要使情况变得更坚固,或者仅仅是改变支架的角度,那么使用激光切割机无疑是一件很容易的事。
相似却不同
大约一年前,我在同一款iPad屏幕上看到了一个类似的驱动板,并制造了一个一体化的装置,它包含了屏幕和驱动板,其中包括电缆的电缆张力,并在背面安装了一个Intel NUC。
虽然多层结构的设计有点笨拙,但这种情况确实为脆弱的内部部件提供了保护,并且与NUC结合在一起,是一种功能强大的便携式计算机,具有很高的分辨率屏幕。它绝不是像iPad那样的svelte,但可以作为普通电脑使用,运行你所选择的操作系统。
<p相比之下,资格认证无疑是一种更优雅的设计,它非常适合作为许多应用程序的第二个监视器。
Qualia是Adafruit系列产品的一个出色的补充,他们的商标质量文档和最终用户的精神能够自行破解、修改和更改产品。别忘记,这个工具包为您的桌面计算机增添了令人眼花缭乱的2048x1536像素!