嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

为什么你的下一个项目应该着眼于物联网的7个原因

综述

如果30年前有人问你“未来将由什么掌控”?答案一定是互联网。但是将时间从30年前快速转换为当今,答案就会变为“物联网”。不管你是否喜欢,这将会是人类社会的未来。围绕物联网的种种讨论都是真实的,并且表明,在不远的将来,所有事物,更准确的说是字面上的一切事物,将会彼此相连形成一个事物之间彼此依靠完成重要工作的有机系统。

 

范围

物联网是一个相互之间联结工作的事物组成的系统。这些事物通过互联网相互连接,并且通过云服务器收发数据。比如,一个连接到互联网的三明治制作机,当三明治做好之后它会在你的工作的电脑屏幕上或是你所佩戴的最新款智能手表上弹出一条信息。以这种方式,节省了我们走去厨房查看三明治是否已经做好所需的时间。当然这只是一个小例子,这种概念的应用范围之广是超出我们的想象的。再者,这种概念通过借用自动化设备,传感器,使用多种通讯科技和协议的系统和服务来收集数据,执行操作。

title

长久以来,智能城市和智能家居的创意一直很吸引人们的关注。随着物联网变成一个商业化的现实,现在这个概念可以被用于实践。印度是一个着力于智能城市项目广泛合作的国家,并且在2030年之前印度的智能城市将受到世界的广泛欢迎。

为什么你的下一个项目应该着眼于物联网的7个原因

视频:

 

物联网结构

在物联网构架中有3个经常被提及的核心元素。

  • ---可以通过有线或无线连接到更广网络的设备。

  • ---和你家中的路由器相似,网是将许多物连接到云的网关。

  • ---在数据中心安全地整合、储存你的数据的远程服务器。

title

解决方法

预计在2020年之前会有26亿连接设备,使用RS的最新科技来确保你的设计或是环境能充分利用这个连接世界。

RS components 物联网解决方案

寻找DesignSpark上最新的物联网博客、文章、新闻

关于RS Components

RS Components和Allied Electronic是Electrocomponents的经销品牌,是工程师的全球分销商。在32个国家开展业务,我们每天通过网络、目录、柜台提供超过500,000产品给超过100万客户,运输大约44,000个包裹。我们的产品来自2,500个领先经销商,包括电子元件,电力、自动化和控制,测试与测量设备,工程类工具和消耗品等等。

RS-India-Guest-Blogger 还没写个人简介...