你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
随着物联网成为电子世界的势不可挡的新力量,谈论这个话题也不可避免的提到LoRa---来自Semtech的低能耗、广域无线协议。相比其它同类竞争科技,LoRa拥有无法比拟的性能。基于扩频技术和其它技术,使得LoRa成为一个强大而可靠的技术。
下面是关于LoRa的以及在使用它之前需要了解的5个有意思的事:
1. 在子-GHz频段工作,使得LoRa芯片相比现有的FSK(FM)解决方式能够实现更少干扰的超长距离传输。为了实现这一性能,LoRa使用整个频道的频宽来发送信号。代替了传统FSK频率最受欢迎的单频道操作。这使得它应对双频道噪声难以想象地强大而可靠,并且对于在固定频率的解决办法中使用的低价晶振而引起的频率偏移不敏感。
2. 在传送信息之前,LoRa发射器会先发出一个线性信号。这用来检验频段是否空闲用来发送信息。使得信号可以无干扰传输。
Semtech LoRa Preamble (Image from www.link-labs.com)
一旦LoRa接收器收到来自发射器的先导线性信号,先导信号的末端是一个反线性信号用来告知反射器它准备开始传输了。
3. LoRa协议是科技的基础层---也还有LoRaWAN。LoRaWAN可以连接多个LoRa设备到网络中并且允许他们在组之间交互通信。由于LoRa能够实现的长范围。它可以是在一栋建筑内、一个小镇上、国际的或是世界性的一个网络。如果传输需要走过很长的距离,使用LoRaWAN就只是简单的将信息传递给一系列的LoRa设备直到它到达它预想的接收者。
LoRaWAN Diagram (Image taken from www.lora-alliance.org)
4. 物联网设备(传感器和智能机器)只需要在规律间隔内发送小包裹数据使得LoRa成为理想的解决方案。传统的解决方案如蓝牙或是WiFi都有加上附加限制。LoRa解决了这些并且这些设备位于什么地方是没有关系的。
5. 现在有很多自带有Semtech LoRa技术的模块可供选择,比如我们的RF-LoRa模块。这些模块有不同的风格用来完美地应用LoRa网络进行长距离通讯。我们的RF-LORA和GAMMA模块提供了LoRa解决方案,相当于一个低价的LoRa引擎,配合一个板上操作系统,提供了一个直接的数字/接口界面,不需要LoRa的相关知识,或是RF设计。这为在产品设计添加无线通信提供了一种简单的解决方式。