嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

五个在工业环境中使用连接器的注意事项

 

考虑一下工业的环境,输送线,执行器,传感器,开关和摄像机,这些都是用于确保流程安全平稳运行的。随着智能工厂的出现,上面提及的所有设备以及更多其他设备,在数量和应用方面正在迅速增加。因此,从设计,调试,使用和维修的基础上,确保这些信号及其各自的连接器的可靠性和安全性是十分重要的。

production_line_a78ddcbc2eadfb76c6d9aedf8f3aa427dac7f35a.jpg

使用什么连接器?

有很多因素需要考虑,显然有成本,连接器的使用环境,湿度,振动,连接器的大小。安全方面需要考虑什么?通常,涉及设计的人将会追逐更便宜的选项而不考虑未来可能迅速累积的成本。例如机器停机,冗长的安装和故障排除等事情都是有可能出现的问题。

大小事项

尺寸确实很重要,在许多应用中,连接需要在非常有限的空间内进行。毫不奇怪,连接技术的制造商不断尝试缩小连接器的尺寸,他们会组合电源,信号和数据线成混合连接器的形状,同时增加引脚数量。如果最佳的连接制造商选择了最便宜的替代品,它们通常以为这样具有卓越的长期效益,并从长远来看节省了现金。可是,正如俗话说的那样,便宜无好货,我相信很多人都会认为这一点。

industrial_connectors_dac7d03d3478ba952f2e95c72673bbedd2cabe0a.jpg

环境因素

无论连接器位于何处,信号连接都将受到周围环境的影响。这可以是由于任何温度的变化,暴露于化学品、水和油,紫外线辐射,臭氧和来自附近设备的EMI。你还必须考虑你的连接器可能会受到机械冲击和振动的影响,所有这些外部力量都会侵蚀有效的信号通信。确保你选择的连接器能够正确防止任何潜在的信号损失威胁会带来效益,无论是EMI还是机械威胁,抑或是即时还是潜在的威胁,提前规划会带来效益。

快速,高质量的连接

除了导线和触点之间的端接点之外,由于信号故障的原因,触点材料的质量都会很高。低质量的触点容易发生快速磨蚀,腐蚀和氧化,选择厚度适中的镀金触点是一个很好的计划,同样地,不要总是购买最便宜的触点。

如果你要安装需要多个连接的设备,使用螺丝刀和手指组装连接器可能会非常耗时并且很累人。在光线较暗的狭小空间工作只会让它变得更加困难。正是在这种情况下,快速连接技术可以把这工作变得容易,推入式触点,弹簧触点端子和IDC端子类型更是理想的。

circular_connectors_with_keying_c7d32ca28a50a417bfbad7f7f668aab793be77c1.jpg

密钥和代码

另一个常见错误是将错误的电线放置在错误的终端点上,导致试暂停运行并将你拖回来检查错误。使用编码方法(如颜色编码)是一种简单但非常有效的工具,可将其纳入你的设计和构建流程,以帮助防止不正确的布线问题,从本质上确保采用正确的初始方法。

为了确保你的终止过程尽可能可靠和简单,设计用于防止错误安装的连接器是同样重要的。许多圆形连接器的键都是为了防止不正确的安装,汽车的连接器和工业的连接器也是如此,这些连接器包含多个带键控的公母插座和插座。

总结

很显然,选择正确的连接器解决方案取决于许多因素,例如EMI和湿度等环境因素,连接器接触的质量以及连接的容易程度。当然,组件成本在许多设计解决方案中都是一个重要的方面,只需尝试并确保你从一开始就做出的选择从概念到安装及其以后都具有成本效益。

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!