你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
我们采访了 CE-CON,这是一家总部位于德国的公司,其宗旨是确保 CE 认证流程得以遵循,并且通过咨询程序及其专用软件使机械和产品通过 CE 认证的整个流程变得尽可能简单。CE-CON 和 Designspark 已决定联袂提供一款全新的、基于云的软件,这款软件旨在帮助人们更轻松地了解艰巨的 CE 认证流程,而且取有一个恰如其分的名字 DesignSpark Safety。
在本文,CE-CON用自己的话告诉我们一些关于自己和他们的业务:
CE-CON 是一家什么样的公司?
CE-CON GmbH 总部位于德国不来梅州,致力于提供专业服务,帮助机器设计师和制造商获得 CE 认证。CE 是针对欧盟内特定产品的强制性合规性标志,旨在声明这些产品满足特定的要求。由于 CE-CON 的服务和产品,该公司在获得 CE 认证领域已成为业界首选联络公司之一。
除了咨询和提供基于云的软件,CE-CON 正在通过电子学习和网络研讨会就如何获得 CE 认证完善其产品系列。CE-CON 客户所能享受到的价值在于它是一个多合一客户解决方案,是 CE 认证和健康安全环境 (HSE) 的完整套件。不管现有知识和公司规模如何,对于各种类型的机械和产品,CE-CON 都是完美的 CE 认证合作伙伴。
认证幕后的伴侣
Maren 和 Jörg 两人都是 40 多岁,在 2008 年组建 CE-CON 之前,两人从事过不同的行业,并且担任过不同的角色。Maren 担任不同的管理职位有 10 多年时间,并且一度负责过组织一支领先的国际管弦乐队。在组建 CE-CON 之前,Jörg 作为一名铝业机电工程师也担任了管理职位。由于拥有不同的背景和优势,他们在 CE-CON 的职责也分成两个不同的角色;Maren 负责销售和市场营销,Jörg 是公司的技术主管。
当 Jörg 在前公司时,他接到了一个旨在提高业务安全标准的项目,之后于 2008 年决定创立 CE-CON。遗憾的是,提出该项目的原因最初是分公司生产线上发生的一次死亡事故。有了更高的机械安全标准,便可以防止事故的发生和挽救员工的生命,正是从事这个项目时,Jörg 发现他对该课题充满激情。后来,怀揣“确保每一名员工高高兴兴上班来,平平安安回家去”的使命创立了 CE-CON。
从咨询到软件
一开始,CE-CON 提供的主要服务是咨询,但是在现场工作时,发现缺乏相应的软件套件来支持流程,于是开发了供内部使用的软件。然而,市场的潜在需求变得愈发明显,因此萌发了推出供客户使用的软件套件的想法。开发 CE-CON Safety 软件的主要障碍之一就是招募合格的员工,因为 CE 是一个相当复杂的课题,理解起来并不轻松,但是对于创建涵盖这个复杂课题方方面面的软件而言,又是强制性的。
与市场上的其他软件相比,CE-CON Safety 更具逻辑性和直观性,并且通过使用云,来自世界各地的人们和机器制造商都可以访问该软件,并且可以与其他位置的员工同时一起工作,利用模板和视频指导完成认证流程。此外,CE-CON Safety 软件可以通过各种接口与其他程序和软件通信,从而加速认证流程,是名副其实的成本高效解决方案,能够指导制造商迅速完成认证流程。
CE-CON 未来几年的目标是保增长,并不断改善所提供的现有服务。通过即将发布的新软件,下一个 5 年的扩展目标就是必须成为 CE 认证、咨询以及有关 CE 认证的所有课题的市场领导者。
DesignSpark Safety 变为现实
由于 DesignSpark 具有分享观点、为项目做贡献和提供知识的特点,这对 CE-CON Safety 而言非常合适,这就是为何我们选择与他们联袂发布 DesignSpark Safety(DesignSpark 工具库的最新附加工具)的原因。DesignSpark 的庞大网络将与 CE-CON 的专门知识对接并且可提升产品安全标准,该软件可帮助 DesignSpark 会员获得其产品的必要 CE 标志。
如今客户期望能够通过广泛的产品组合找到适合其设计和制造需求的全面解决方案,以满足其要求。DesignSpark 和 CE-CON 正好满足此需求,并且可以帮助添加全新的视角。CE 认证需求正在迅猛增长,公司及单个员工都需要对这个课题有相当的了解,以确保获得竞争力,DesignSpark Safety 正是您一直在寻找的答案。