嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

在传统的红色金属工具箱中构建便携式DJ系统

0red-tinv3_6b83bbdd0d9602cf847a60ead2698b2e63496a20.jpg

第1部分:“Red Tin”如何出现并启动版本3的构建。

我十几岁时就开始做DJ打碟,继续进入我二十出头,然后我成为了父亲,生活就这样阻碍了我的DJ生涯- 直到一个“重大”日子,几年前,我的合作伙伴给我购买了当时非常早期的DJ MIDI控制器。再加上我在布里克斯顿一个常规俱乐部之夜帮助我们的事实,那就是“The People’s Republic of Disco”,让我重新回到了这个世界。几年后,我终于定期在周五晚上在一个小酒吧里定期做DJ。

电子元件不能碰到酒

一个星期五,我被要求演奏一首我没有的歌曲,结果,我的笔记本电脑和MIDI控制器上被淋了一杯酒。我确信任何在小型俱乐部和酒吧的DJ们也会有类似的故事。幸运的是这些装备幸免于难,但我开始认为我应该保护它,而不是仅仅设置在备用桌上。

Red Tin的诞生

我正坐在家里想着这件事,并开始寻找我可以重用的东西。我最近买了一个红色钢制工具箱作为电视机架 - 我喜欢红色的东西,在我当地的五金店买入时,它的价格是半价。它带有一个我没有使用的工具箱,所以我想,为什么不使用它。顶部隔间放置了笔记本电脑,其中一个抽屉放置MIDI控制器和其他抽屉非常适合存放耳机,电缆和其他东西。我钻了一些孔,以便从笔记本电脑到控制器连接USB电缆,并将我的第一个便携式DJ设备安装在红色金属工具箱中。

1red-tin-v1_ade261d49269de71dd1d9b6a2b72a7fcb5ae49eb.jpg

一路上它被称为“Red Tin”,它成为我的DJ商标。人们经常指出,使用笔记本电脑的DJ缺乏使用黑胶唱片和唱盘的影响力 - 所有观众都知道,您可能正在播放您之前录制的全套乐曲,并且正在检查您的社交媒体。 Red Tin增加的一些存在感和一点神秘感有助于抵消这种情况,并且它确实有助于保护您的装备免受液体和泥土侵袭。说起来,在一个泥泞的场地里,携带“Red Tin”比一个大的黑胶唱片和唱盘箱要容易得多。

第二版

在多年来,我对设计进行了调整和改进。在第二版中,我选择了一个更小,更轻的工具箱,这意味着我必须钻一些更大的孔以适合笔记本电脑,并整理布线,包括将音频输出插座布置在盖子中。

2red-tin-v2_1850be1c5238a367b31f30a1455a8728aaf5ff6f.jpg

多年来我继续调整“Red Tin”的设计,这就是今天的样子。

3red-tin2.2-4__083f26fd7ce4868d47f85e045c439ea50f8c058d.jpg

第三版:向笔记本电脑说再见

有些项目开始使用迷你PC – 例如是英特尔的NUC,然后是 UDOO x86 —我认为迷你PC对于“Red Tin”来说是理想的。我也一直在寻找一些基于Arduino的DIY MIDI控制器,构建一个并放到抽屉中。所以我订购了UDOO x86和一个新的工具箱,并开始研究如何将所有东西装配在一起。我的第一次尝试看起来很像一个自制的炸弹。

4red-tin3-1_5b63b49363fe28f69353329dee6348b76fc313c7.jpg

我认为让DJ设备看起来像一个炸弹并不会帮助我成为国际DJ,所以我需要整理一下。激光切割机的使用打开了一些令人兴奋的新设计。我决定最好的计划是用激光切割亚加力,以便我可以放入工具箱的隔间并用蝶形螺母固定。这样,我就可以相对轻松地进行移动和调整设计,而无需在工具箱中切出新的孔或购买替代品。

屏幕显然适合放进盖子,但其他位置呢?我决定将UDOOX x86与硬盘,USB集线器和声卡一起放在最上面的部分。我会在工具箱的侧面挖一个洞,以提供位置给以太网插座,USB插座和音频输出。

在使用“Red Tin”时,我其实不需要访问互联网或USB,但是它们可以用于更新软件,最重要的是音乐的收藏。最上面的抽屉可放置MIDI控制器,最下面的抽屉可放置UDOO x86和屏幕的电源,另外还有耳机,线缆适配器和布洛芬(所有这些都是DJ必需品)。

进一步改进

在设计和人体工程学方面最需要关注的部分就是MIDI控制器。这介面是需要感觉良好的。旋钮,按钮和推子需要进行排列,以便您可以伸手去调整任何内容,而不必多加考虑。我决定保持简单。我参考高端现成的MIDI控制器,并想到“你究竟怎么记得按钮做了什么?”。我想要的东西可以追溯到70年代的经典旋转式DJ混音器,我有这样的想法:赋予现代科技一种略微“复古”的外观和感觉。

我查看了其他开源MIDI控制器,如 Aurora 和 Instructables 上的优秀文章。我决定投资一个 Dart 控制器套件,并添加一个Arduino Leonardo(761-7324),然后设计一个适合抽屉的介面。购买套件意味着我可以快速设计。我希望今年夏天能在我参加的音乐节上有所作为。

我现在计划增加 Korg Nutube 供电的前置放大器, 和一些Nixi Tube水平仪来增加科技和复古感。 我们期待一下那是怎么回事。

 

在罐中的电子项目

我正在写这篇文章時,我想到这个Tin项目符合建立传统的“自制"电子项目。70年代的金枪鱼罐头收音机可能是最具标志性的一個项目,在互联网图像搜索“罐头电子项目”,你会看到许多不同使用Altoids薄荷锡罐的例子。

6electronics_projects_in_tins_65924eda4c6cefb3354d1e85d9373f75505b8e4b.png

 

我想认为這項目也是这个传统的一部分。

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.