Das atmende Kleid: Update #3
Nachdem die Neopixel angebracht waren, musste der letzte Schritt die Integration des Luftqualitätssensors sein! Yuki entwarf in CAD ein Gehäuse, das er dann in 3D druckte und an der Schulter des Kleides befestigte.
Für die Visualisierung der Luftqualität mit den LEDs haben wir ein Farbschema verwendet, das sich an den von der US EPA empfohlenen 24-Stunden-Durchschnittswerten orientiert (siehe unten):
(Beachten Sie, dass die WHO vor kurzem einen neuen Leitfaden für die Luftqualität veröffentlicht hat, der hier eingesehen werden kann)
Die empfohlene jährliche Exposition für PM2,5 beträgt 10 µg/m3 . Die EPA plant ebenfalls eine Aktualisierung ihrer Standards bis zum nächsten Jahr, aber für dieses Projekt bleiben wir bei dem, was für den Nachweis des Konzepts unseres Projekts veröffentlicht wurde.
Gemäß der EPA-Richtlinie haben wir die grünen LED-Werte so eingestellt, dass sie leuchten, wenn der PM2,5-Gehalt unter 12 µg/m3 liegt. Wenn die Werte diesen Schwellenwert überschreiten, ändern wir die Farbe der LEDs von Grün auf Gelb. Die LEDs leuchten rot, wenn die PM2,5-Werte über 55,5 µg/m3 liegen.
Hier ist ein Video des fertigen Projekts in Aktion:
Sie werden feststellen, dass die LEDs manchmal blinken, anstatt sanfter zwischen den Farben zu wechseln. Eine Lektion, die wir bei diesem Projekt gelernt haben, war, dass es schwierig sein kann, eine stabile Verbindung mit dem handgenähten leitfähigen Faden herzustellen. Für zukünftige Iterationen würden wir nach Möglichkeiten suchen, die Verbindung besser zu stabilisieren, um das Potenzial der adressierbaren LEDs voll auszuschöpfen.
Aufgrund der Instabilität der LED-Verbindungen (insbesondere mit dem Datenpin) konnte unsere ursprüngliche Idee, dass sich die LEDs verändern, um verlorene Lebensjahre darzustellen, mit dem aktuellen Prototyp nicht umgesetzt werden. Yuki beschreibt jedoch im Folgenden seine Idee, wie man den neuesten Stand der Wissenschaft nutzen kann, um ihn in zukünftige Visualisierungen zu implementieren.
Yang Ni, et. Al. (2021) zeigen, dass jeder Anstieg der PM2,5-Konzentration um 10 µg/m3 mit einer oberen Schätzung von 1,37 verlorenen Lebensjahren aufgrund von COPD verbunden ist. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8582650/)
Um die Auswirkungen der PM2,5-Belastung auf die Gesundheit durch unser Kleid darzustellen und zu verdeutlichen und die Umsetzung einfach zu halten, können wir den Verlust von einem Jahr pro 10µg/m3-Erhöhung annähernd berechnen. Wir haben 24 LEDs. Im Vereinigten Königreich liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 Jahren (https://www.worlddata.info/life-expectancy.php). Jede LED würde also 3,3 Lebensjahre bedeuten.
Das bedeutet, dass wir für jede Erhöhung um 30 µg/m3 eine LED auf Rot schalten können, damit das Kleid den Anteil Ihres Lebens repräsentiert, den Sie aufgrund der Verschmutzung verloren haben, vorausgesetzt, Sie sind täglich dem Verschmutzungsgrad ausgesetzt.
Trotz der Schwierigkeiten mit den LEDs war das Breathing Dress ein unterhaltsamer Proof-of-Concept! Es gab uns die Möglichkeit, die Welt der Wearables und der Datenvisualisierung zu erkunden und mehr über die Bedeutung der Luftqualität für unsere allgemeine Gesundheit zu erfahren.
Kommentare