你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
我尝试了 DSPCB v9.0 的新功能,这些功能都旨在优化操作并减少用户出错的机会,从而使用户使用更方便,更有信心。我最欣赏的功能是在原理图中检测悬空连接、在覆铜区内向网络添加覆铜、保存组件时能够创建新库以及在 Goto(转至)栏中添加了搜索/查找窗口。其他增强功能包括对齐光标位置与文本,以及改进了 Excellon Drill 文件,进而改进了其与各种查看器的兼容性。
检测原理图中的悬空连接
我发现先前版本存在网络不完备的错误,即在 IC 导电垫上使用了已命名网络的快捷方式,却未能在其目的地将其终止。从而导致电路板上缺少了一条轨道!其实,我本来可以通过现有报告和检查发现这一问题,但我却遗漏了。现在,版本 9 中另外引入了一种方法,即适用于原理图纸的 Dangling Connections Report(悬垂连接报告)。
此报告与未连接的引脚报告不同。未连接的引脚报告用于报告每个未连接的引脚,并建议将其作为设计检查过程的附加部分使用。
覆铜区域网络选择
我先前遇到的另一个问题是如何采用使用了覆铜的分离式电源层。此分离式电源层有多个浇注区域用于数字控制、模拟信号调节和电源切换,因此当您查看冗长的网络列表以连接到其中某个网络时,很容易会选择错误的网络。但是,现在您可以选择仅存在于选定覆铜区域的网络,并还可以通过按网络分类进行过滤来进一步减少网络选项。相较于从含有 50 个左右网络的列表中选择一个网络而言,从含有两个或三个网络名称的列表中选择一个网络更有助于您找到重点所需。
文本对齐方式和样式选项
现在,我们可以通过从设计技术提供的文本样式中进行选择,并按照光标位置对齐文本来“添加文本”,这一功能对于为丝印层添加注释或调整文档布局十分有用,并使系统更易于生成一致且整齐的布局。
将组件保存至新库
保存(或复制、移动)组件时,用于创建“新库”的新选项可以帮助创建更加有条理的库。这一选项对于构建常见类型的组件库十分有用。
Goto(转至)栏选择帮助
Goto(转至)栏中的新选择框有助于快速查找内容而无需上下滚动列表。只要开始键入项目名称,列表就会向下动态滚动,并在完全确定组件之后使其高亮显示。我发现这对组件和网络都十分有用。
Excellon Drill 文件增强功能
Excellon drill 文件也得到了改进,当前的坐标数据精确到了小数点。尽管变化小,但影响却很大。改进之后,文件更具可读性,Gerber Viewer 和 FlatCAM 无需通过更改 FlatCAM 首选项来获取相应的格式即可工作。如果 .drl 文件中存在小数点,此文件的配置就会覆盖 FlatCAM 中定义的格式设置,让您在 FlatCAM 中设置数据格式时不再混乱。
示例:
INCH,TZ FMAT,2 … T003 X1.953Y0.282 X1.953Y0.353 |
总而言之,这些新增功能十分不错,它们为设计工作提供了帮助。
由凯文Kevin撰写