嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

【转载】全国大学生电子设计竞赛基本信息

原作者:苏老师

转载自:https://www.eetree.cn/doc/detail/22?from=timeline

全国大学生电子设计竞赛基本信息

关于2019年全国大学生电子设计竞赛的相关信息

简介:
每两年一度、每届有上万个团队参加的全国高校最大的赛事
 
大赛规则:
1. 参赛学生应为普通高等学校具有正式学籍的全日制在校本科或高职高专学生。
2. 参赛学生必须按统一时间参加竞赛,按时开始和结束竞赛。参赛的本科生只能选本科组题目;高职高专学生原则上选择高职高专组题目,但也可选择本科组题目。只要参赛队中有本科生,该队只能选择本科组题目。
3. 各赛区竞赛组委会按时收回学生的设计报告和制作实物后,应及时封存,贴赛区统一制作的封条,然后按赛区竞赛组委会的具体规定交赛区专家组评审。
4. 竞赛期间,参赛学生可以使用各种图书资料和网络资源,但不得以任何方式与队外人员进行讨论交流,教师和其他非参赛队员必须迴避。
5. 竞赛期间,各赛区竞赛组委会要组织巡视检查,以保证竞赛活动公正进行。
6. 全国竞赛初评结果在网上公布,接受社会监督。在竞赛中如发现有教师参与、他人代做、抄袭及被抄袭、队与队之间交流、不按规定时间发题和收题等现象,将取消获奖名次,并通报批评。
 
时间节点 
1. 报名时间:2019年5月31日截止。各赛区负责本赛区的报名与情况汇总工作,并填写电子版的全国统一格式的《2019年全国大学生电子设计竞赛赛区报名汇总表》。
2. 竞赛时间: 2019年全国竞赛时间为8月7日(周三)8:00至10日(周六)20:00。竞赛以赛区为单位统一组织报名、竞赛、评审和评奖工作,具体时间节点及相关竞赛工作进度安排请按照《2019年全国大学生电子设计竞赛进度安排》(附件2)进行。
3. 学生自愿组合,3人一队,由所在学校统一向赛区竞赛组委会报名。参赛队分本科生组和高职高专学生组,参赛队数由学校自行确定。
4. 全国竞赛专家组根据命题原则,分别为本科生组和高职高专学生组统一编制若干个竞赛题目,供参赛学生选用。
5. 各赛区竞赛所需场地及仪器设备、元器件或材料原则上由参赛学校提供。
 
题目分类:
电源类:简易数控直流电源、直流稳压电源
  • 简易数控直流电源(1994年A)
  • 直流稳压电源(1997年A)
  • 数控恒流源 (2005年F)
  • 三相正弦波变频电源(2005年G)
  • 开关电源设计(2007年E)
  • 光伏并网发电模拟装置(2009年A)
  • 电能收集充电器(2009年E)
  • 开关电源模块并联供电系统(2011年A)
  • 单相AC-DC变换电路(2013年A)
  • 直流稳压电源及漏电保护装备(2013年L)
  • 双向DC-DC变换器(2015年A)
  • LED闪光灯电源(高职 - 2015年H)
  • 微电网模拟系统(2017年A) 
信号源类:实用信号源的设计和制作、波形发生器、电压控制LC振荡器等
  • 实用信号源的设计与制造(1995年B)
  • 波形发生器(2001年A)
  • 正弦信号发生器(2005年A) 
高频无线电类:简易无线电遥控系统、调幅广播收音机、短波调频接收机、调频收音机等
无线电接收机设计
  • 调幅广播收音机(1997年D)
  • 短波调频收音机(1999年D)
  • 调频收音机(2001年F)
  • LC谐振放大器(接收机中放电路)(2011年D)
  • 调幅信号处理实验电路(2017年F) 
无线电发射机的设计
  • 电压控制LC振荡器(2003年A)
  • 正弦信号发生器设计(2005年A) 
无线电收发系统设计
  • 简易无线电遥控系统(1995年C)
  • 单工无线呼叫系统(2005年D)
  • 无线识别装置(2007年B)
  • 无线环境监测模拟装置(2009年D)
  • 红外光通信装置(2013年F)
  • 短距视频信号无线通信网络(2015年G)
  • 可见光室内定位装置(2017年I) 
放大器类:实用低频功率放大器、高效率音频功率放大器、宽带放大器等
  • 实用低频功率放大器(1995年A)
  • 测量放大器(1999年A)
  • 高效率音频功率放大器(2001年D)
  • 宽带放大器(2003年B)
  • 程控滤波器(2007年D)
  • 可控放大器(高职 - 2007年)
  • 宽带直流放大器(2009年C)
  • 数字幅频均衡功率放大器(2009年F) - 数字幅频?
  • 低频功率放大器(高职 - 2009年G)
  • 射频宽带放大器(2013年D)
  • 增益可控射频放大器(2015年D)
  • 自适应滤波器(2017年E):一般理解的滤波器是模拟的方式来实现,目前也越来越多地通过数字信号处理的方式来实现,此题的解决方式也是通过FPGA来实现 
仪器仪表类:简易电阻、电容和电感测试仪、简易数字频率计、频率特性测试仪、数字式工频有效值多用表、简易数字存储示波器、低频数字式相位测量仪、简易逻辑分析仪
信号源 
  • 实用信号源的设计与制造(1995年B)
  • 波形发生器(2001年A)
  • 正弦信号发生器(2005年A) 
元器件参数测量仪
  • 简易电阻、电容和电感测量仪(1995年D)
  • 集成运放测量仪(2005年B)
  • 简易自动电阻测试优化(高职-2011年G) 
电气参数测量仪
  • 数字式工频有效值测量仪(1999年B)
  • 积分式直流数字电压表(高职 - 2007年G)
  • 简易照明线路探测(高职 - 2013年K) 
时域测量仪
  • 简易数字频率计设计(1997年B)
  • 低频数字式相位测量仪(2003年C)
  • 简易数字存储示波器设计(2001年B)
  • 数字示波器(2007年C)
  • 数字频率计(2015年F)
  • 直流电动机测速(高职 - 2017年O) 
频域测量仪
  • 频率特性测量仪(1999年C)
  • 简易频谱仪设计(2005年C)
  • 音频信号分析仪(2007年A)
  • 简易频率特性测试仪(2013年E)
  • 80MHz-100MHz频谱仪(2015年E)
  • 远程幅频特性测试装置(2017年H) 
数据域测试仪
  • 简易逻辑分析仪(2003年D)
  • 简易数字信号传输性能分析仪(2011年E) 
数据采集与处理类:多路数据采集系统、数字化语音存储与回放系统、数据采集与传输系统
  • 多路数据采集系统(1994年B)
  • 数字化语音存储与回放系统(1999年E)
  • 数据采集与传输系统(2001年E)
  • LED点阵书写显示屏(2009年)
  • 波形采集、存储、回放系统(高职 - 2011年H)
  • 自适应滤波器(2017年E)
  • 单相用电器分析监测装置(2017年K)
  • 简易水情检测系统(高职 - 2017年P) 
-控制类:水温控制系统、自动往返电动小汽车、简易智能电动车、液体点滴速度监控装置
  • 水温控制系统(1997年C)
  • 自动往返小车(2001年C)
  • 简易智能电动车(2003年E)
  • 液体点滴速度监控装置(2003年F)
  • 悬挂运动控制系统(2005年F)
  • 电动车跷跷板(2007年F和J)
  • 声音引导系统(2009年B)
  • 模拟路灯控制系统(高职 - 2009年I)
  • 基本自由摆的平板控制系统(2011年B)
  • 智能小车(2011年C)
  • 帆板控制系统(高职 - 2011年F)
  • 四旋翼自主飞行器(2013年B)
  • 简易旋转倒立摆及控制装置(2013年C)
  • 手写绘图板(2013年H)
  • 电磁控制运动装置(高职 - 2013年J)
  • 风力摆控制系统(2015年B)
  • 多旋翼自主飞行器(2015年C)
  • 风板控制系统(高职 - 2015年I)
  • 小球滚动控制(2015年J)
  • 滚球控制系统(2017年B)
  • 四旋翼自主飞行器探测跟踪系统(2017年C)
 
  • 自动泊车系统(高职 - 2017年L)
  • 管道内钢珠运动测量装置(2017年M) 
器材列表:
-飞行器/智能车: 
-2017年:
1. 四旋翼飞行器,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm, 宽度≤50cm。
2. 遥控小车,外形尺寸:长度≤20cm,宽度≤15cm。 直径不大于 2.5cm 的硬质小球
3. 长方形四轮电动小车(长≥26cm,宽≥16cm,高≤20cm)。钢珠(直径≤14mm)
2015年:
带防撞圈的多旋翼飞行器,外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟/带保护板的18650型、容量2000~3000mAh的锂离子电池
2013年:
带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟)
2011年:
小型电动车
2009年:
小型电动车
2007年:
小型电动车(最大尺寸300mm×200mm,高度不限)
2003年:
电动玩具车(外形尺寸:长≤35cm;宽≤15cm)
2001年:
电动玩具车(外形尺寸:长≤35cm;宽≤15cm)
 
-控制处理部分 :
2017年:RX23T MCU(芯片型号R5F523T5ADFM)/单片机最小系统板
2015年:RL78/G13 MCU 板(芯片型号 R5F100LEA)/单片机开发系统
2013年:单片机最小系统板/R5F100LEA(瑞萨MCU)
2011年:单片机最小系统板
2009年:单片机最小系统板
2007年:单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A)
2005年:单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A)
2003年:最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器)
2001年:单片机最小系统板(不含A/D、D/A等芯片) 
 
常用的器件:
-数字逻辑器件/FPGA :
2017年:可编程逻辑器件及其下载板
2015年:PLD开发系统
2013年:可编程逻辑器件及其下载板
2011年:可编程逻辑器件及其下载板
2009年:可编程逻辑器件及其下载板
2007年:可编程逻辑器件及其下载板
2005年:可编程逻辑器件及其下载板
-2003年:
1. 可编程逻辑器件下载板(仅含可编程芯片、下载电路、配置存储器)
2. 可编程逻辑器件
-2001年:
1. 可编程逻辑器件系统板(不含A/D、D/A等芯片)
2. 常用逻辑电路、可编程器件 
 
-运算放大器/比较器:
2017年:运算放大器/电压比较器/乘法器
2013年:运算放大器/电压比较器/乘法器
2011年:运算放大器、电压比较器
2009年:运算放大器、电压比较器
2007年:运算放大器、电压比较器
2005年:运算放大器、电压比较器
2003年:运算放大器、电压比较器/模拟开关
2001年:运算放大器,电压比较器
 
-常用器件:
-ADC/DAC/DDS
2017年:ADC、DAC
-2013年
2011年:ADC、DAC
2009年:ADC、DAC
-2017年
ADC、DAC/1MHz采样频率的8位ADC
DDS集成芯片
-2005年
1. ADC、DAC
2003年:ADC、DAC
2001年:普通ADC、DAC,采样速率大于1MHz的8位ADC
 
-常用器件:
-信号输入/传感器:
2017年:角度传感器/超声/光电/液位(分辨率1mm)/酸碱度(PH值)/摄像头/激光笔
2015年:三维角度传感器或电子陀螺仪/光电/角度/彩色摄像头(带AV端子)
2013年:光电传感器/角度/超声/红外
2011年:光电传感器/角度/超声/红外
2009年:光电传感器
2007年:光电传感器/角度
2005年:光电传感器
2003年:传感器(光电传感器、超声传感器、金属探测传感器、红外传感器等)
2001年:反射式光电检测器/手写输入板
常用的器件 - OV2640摄像头、OV7725摄像头、OV7620/OV7625/OV7670/OV7725摄像头、UZZ9001/KMZ41角度传感器、MPU6050、MPU9250、MMA7260加速度传感器、ENC-03M角度传感器、MP9150 9轴陀螺仪、MS5611高精度气压计、US-100超声波测距 
 
-信息展示:
2017年:显示器件/扬声器
2013年:显示器件(LCD)
2011年:显示器件
2009年:显示器件
2007年:显示器件
2005年:显示器件/话筒、耳机
2003年:显示器件
 
-执行输出/电机:
2017年:小型电机及驱动器/直线行程 8~15cm 的驱动电机
2015年:小型轴流风机(直径5~10cm,5~12V DC)/万向节(连接杆直径10mm以下)/电动机(20W以内,步进电机或带减速器直流电机)
2013年:小型电机
2011年:小型步进电机/小型直流风扇
2005年:小型电动机
2003年:小型电动机
常用器件 - TB6600步进电机、57BYG250B步进电机、TB6600驱动电路、MG996R伺服电机、SR431舵机 
 
-开关/继电器控制:
2017年:小型继电器
2015年:小型继电器、大功率开关管、大功率二极管
2013年:小型继电器
2011年:小型继电器/电子开关
2009年:小型继电器
2007年:小型继电器
2005年:小型继电器
2003年:小型继电器
 
-无线收发:
2017年:无线发射接收模块
2015年:无线收发模块
2011年:无线收发模块
2009年:无线收发模块
常用器件 - HC-05蓝牙模块、RX-2B遥控芯片
 
-变压器:
2017年:电流互感器/电压互感器/高频磁环
2011年:高频磁芯/漆包线
2009年:隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A、I2=3A、I3=0.1A/漆包线
2007年:隔离变压器(>150W,220V/18V)/漆包线(直径不大于1mm)
2005年:隔离变压器(>250W,220V/60V)
2003年:高频磁芯
 
-二极管:
2017年:白光发光二极管/大功率二极管
2015年:变容二极管(2~20pF)
2013年:变容二极管(30pF~100pF)
2011年:变容二极管(2pF~30pF)
2003年:高频变容二极管/开关二极管
 
-功率电阻:
2017年:大功率器件
2015年:大功率电阻(30Ω/50W/滑线变阻器(10Ω/3A)
2013年:滑线变阻器(50Ω/2A)
2011年:大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)/滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)
2009年:电阻器:30Ω/30W,36Ω/30W
2007年:康铜、锰铜电阻丝
2005年:康铜、锰铜电阻丝
 
-其它:
2017年: 木工板(244cmX122cm)
2015年:100MHz晶体振荡器
2001年:常用阻、容元器件,电位器及晶体管
 
-竞赛用平台
看目前主流、好用的硬件平台,选择一款适合自己的平台非常重要。
-FPGA在全国大学生电子设计竞赛中的应用
讲述了电赛几类题目中与FPGA相关的项目
详细介绍了小脚丫FPGA在电赛中的优势
有小脚丫各个版本的平台介绍及使用说明、各种扩展板卡、从初级、中级到高级的项目案例
 参加控制类比赛的同学是一定要了解各种传感器的原理、使用场景以及相应的算法,可以阅读我们整理的常用传感器分类及其应用
PuaChengLin 还没写个人简介...