你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
空气污染对于居住在地球上的一些人而言是息息相关的问题,对于其他人则不是。当然,我指的是您居住的地方,但是我们呼吸的空气不仅与您个人密切相关,事实上空气污染仍然是我们所有人严重关切的问题。空气污染是造成烟雾的原因,也是导致其他环境事件的原因,如酸雨、臭氧层破坏,它还在气候变化中起到重要影响。
我们都看到了笼罩在浓雾中的拥挤城市的图片,也了解到了这些高污染地区对人们健康的影响。1952 年 12 月,在 4 天的时间里,一场烟雾笼罩了伦敦,导致 12000 人死亡,并在接下来的几个月里可能导致 8000 多人死亡。这场灾难最终使英国 1956 年《清洁空气法》得以施行,其中要求采用无烟煤以及采取许多其他措施,例如将发电站从城市中心迁走以帮助防范此类事件。伦敦和其他城市中心的空气因此而得到改善。
黄色浓雾并不美好
过去经常出现在伦敦天空并在那段时间造成大量死亡的“黄色浓雾”现在只会出现在历史书中,但这并不是说伦敦的空气污染减少了,而是说它没有像以前那样污染严重。
将近 70 年后,令人欣慰的是,这种致命事件没有再次发生到同样的程度,然而,在更广泛的世界范围内,损害健康的污染和局部烟雾事件在印度、巴基斯坦和中国等国家呈上升趋势。世界卫生组织 (WHO) 声称,每年有 700 多万人成为空气污染危险的受害者,这是一个惊人的统计数字,尤其是全球还有 91% 的人口生活在空气质量令人严重担忧的地方。
由于这些国家的政府对快速工业化的长期影响作出妥协,而且在通常情况下没有事先考虑到环境影响,现在正试图重新调整这种平衡。例如,在中国,燃煤发电站曾经数量激增以支持其快速工业增长所需的电力,这样的后果便是造成了更大的污染。现在,随着燃煤发电站的取缔并转变为天然气发电,全国的污染水平显著降低。
图片来源:NBC News
巨型空气净化器
在中国陕西省的西安市,人们设计了一种独特的创新方法来解决空气污染问题,那就是建造了一座 100 米高的空气净化塔。这座独特的建筑将空气吸入其底部周围的巨大温室中,经过加热的空气随后上升穿过多层清洁过滤器并从其顶部排出,从而改善据称 10 平方公里区域的空气质量。自投入运行以来,该净化塔处理了数百万立方米的空气,当地收集的空气污染数据表明,该装置已将空气中的颗粒物数量减少了 15%。该建筑只是所提议的更大净化模型的较小版本,更大净化模型的设计高度为 500 米,直径为 200 米,底部温室覆盖 30 平方公里,据说能够为一个小城市提供清洁的空气,如果这个装置的有效性是准确的,那么简直令人难以置信。有太多的创新设计正在成形,一些值得一看的有趣概念可以在这里找到。
世界各地的城市都在采取主动行动,试图遏制污染问题,比如禁止使用汽车或者在某些时段减少允许使用的汽车数量,同时限制发动机尺寸和燃料类型。本身由柴油驱动的公共交通工具正在被转换成天然气驱动,自行车道和自行车的使用正在获得推广,所有这些都是不错的主意。德国弗莱堡有 500 公里的自行车道和便宜高效的公共交通系统。沃邦地区禁止人们在自家附近停车,并要求车主支付 18000 欧元以便在城镇边缘的停车区停车。作为这种显然非常严厉的方法的回报,人们得到了更便宜的住房和免费的公共交通。
实时监测空气
从个人角度来看,我们能做些什么来帮助减少空气污染呢?关闭灯具和电器、使用节能灯泡、转而使用电动汽车、使用公共交通工具等简单的事情,都是我们每天被灌输的耳熟能详的事情,没有什么新奇之处。但是,除了我们可以采取与地方政府举措并行的所有明智选择之外,有些人已经在做一些您也可以做的事情。这些事情并非“停止使用汽车”之类的激进举措,而是人们有机会通过物联网将污染数据添加到日益增长的全球信息库中。
关于地方污染水平的政府数据通常不会公布,也不会实时显示,当然在英国也不会,所以一般来说您并不知道一个城镇或城市的哪些地区受到污染。位于法国的 Plume Labs 开发了一款个人空气质量监测设备,该设备与他们的手机应用程序协同工作。结合其他用户收集的信息,可以在世界各地的城市获取一系列全面的数据。这些数据有助于提供关于地方污染水平的实时信息,显示受到严重污染的地区以及在什么时候受到严重污染,同样还有不那么严重的污染,这是很有趣的事情。此类创新清楚地展示了可以做些什么来帮助监测和提供数据,以便在更加个人化的层面上消除污染。如果将这些信息与成千上万、甚至数百万全球用户的数据结合起来,将在争取更清洁、更安全空气的斗争中发挥非常宝贵的价值。
物联网、空气和诉讼
物联网为公共安全领域的举措和创新敞开了大门。随着保护自己和人民的诉讼和责任落在公司和政府的肩上,安全空气领域的发展只会有增无减。例如,英国政府本身因未能解决空气污染水平而多次被起诉,Exxon 将为墨西哥湾岸区沿岸几家工厂的“火炬气”污染支付 250 万美元的罚款。联合国指出:
“谁污染,谁破坏自然,谁就要付出破坏或污染的代价”
如果这种情况还没有发生,那么公司或政府因未能采取适当行动防止导致无辜平民重伤或死亡的严重空气污染事件而被重罚只是时间问题,自满将不再是借口。
在生活中的各个领域,可以通过物联网收集的数据都在呈指数级增长,同时可以连接并提供智能数据的设备数量也在不断增长。空气污染和我们呼吸的空气质量(除了个人情况之外,比如我们生活和工作的地方)必须由与我们共存的产生有害污染物的各种机构和公司负责。如前所述,我们可以提供帮助,这是肯定的,而且这种帮助可以采用“Flow”之类的设备和创新式空气监测网络的形式,这些网络已经通过大量项目和设计建立起来并为物联网提供支持。一条简单的 Google 搜索可以显示许多 Arduino 和 Raspberry Pi 空气监测项目,这些项目或许比一般消费更能满足个人需求,但却有助于播下未来发展的种子。
开源设计涵盖了我们生活的许多方面,这无疑将有助于加速推进这一潜在的空气监测设备网络,并与广泛的传感器相结合以供大家使用,我说的是这不仅仅是一个能否实现的问题,而是何时实现的问题。