Ahmsville: Interaktive Luftqualitätskarte
Hallo, ich bin Ahmed Oyenuga, ein Macher und Unternehmer aus Lagos, Nigeria. Die Gebäudetechnik war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie ermöglicht es mir, meine Umwelt durch ihr Potenzial zu betrachten, und so möchte ich meine Fähigkeiten einsetzen, um andere auf dieselbe Weise zu unterstützen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über mein Projekt, das eines von vielen Luftqualitätsprojekten ist, die mit der neuen Entwicklungsplattform für Umweltsensoren von DesignSpark erstellt werden.
Machen Sie sich ein Bild von der Luftqualität in Ihrer Umgebung und planen Sie gesündere und sicherere Ausflüge.
Ähnlich wie Sie Google Maps nutzen, um günstige Routen zu finden, ist die interaktive Luftqualitätskarte eine physische Karte, die Ihnen die Luftqualität an den Orten, die Sie ansteuern, und auf dem Weg dorthin anzeigt. Inspiriert von interaktiven Kunstinstallationen zeigt Ihnen die Luftqualitätskarte in diskreten, geführten Farben die Luftqualitätsdaten an, wenn Sie Ihre Hände über bestimmte Orte in dem von der Karte dargestellten Gebiet halten oder diese berühren. So können Sie eine sichere Route wählen oder sich ganz davon abhalten lassen, diesen Ort aufzusuchen, wenn die Luftqualität zu schlecht ist.
Als Entwicklungsland mag die Luftqualität in Nigeria als ein Thema von geringer Priorität angesehen werden, aber bei näherem Hinsehen wird man feststellen, dass sie ein weiteres Symptom für die größeren Probleme ist, die das Land plagen. Schlechte Luftqualität wirkt sich direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns Nigerianern aus und erfordert daher viel mehr Aufmerksamkeit, als ihr derzeit zuteil wird.
Für die Luftverschmutzung in Nigeria selbst gibt es vielleicht keine direkte Lösung, aber ich glaube, dass Daten zur Luftqualität, die auf unterhaltsame, ansprechende und weitreichende Weise präsentiert werden, das Potenzial haben, zu Investitionen in größere Lösungen für die größeren Probleme, auf die die Luftverschmutzung hinweist, anzuregen. Eine ausführlichere Darstellung des Problems der Luftverschmutzung in Lagos finden Sie in diesem Artikel von Karin Kemper und Shubham Chaudhuri.
Mein Ziel für die interaktive Luftqualitätskarte ist erstens, das Bewusstsein für das Problem zu schärfen und die Menschen mit den Informationen zu versorgen, die sie brauchen, um sich besser schützen zu können, und zweitens, den Menschen, die am unmittelbarsten von der schlechten Luftqualität betroffen sind, die Möglichkeit zu geben, sich für vorübergehende Schutzlösungen einzusetzen und die Menschen mit den Mitteln und der Macht zu bitten, die Verantwortung für diese Lösungen zu übernehmen.
Entwicklung
Jeder der auf der Karte dargestellten Orte verfügt über einen Näherungssensor zur Erkennung von Interaktionen sowie über eine Reihe individuell adressierbarer LEDs zur farblichen Darstellung der Luftqualitätsstufen.
Die Karte kann spezifisch für ein Bundesland, ein lokales Gebiet, eine Siedlung oder auch nur für die unmittelbare Umgebung, wie z. B. die Wohnung oder den Arbeitsplatz, erstellt werden, so dass sie entsprechend den Anforderungen des Nutzers skaliert werden kann. Da die eigentliche Sensormessung getrennt von der Karte erfolgt, kann sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden. Ich persönlich plane, die Karte für ein bestimmtes Gebiet in Lagos (noch nicht ausgewählt) zu erstellen und im Freien aufzustellen, da ich glaube, dass die Nigerianer es zu schätzen wissen, wenn sie mit ihrer Umgebung über ein unterhaltsames, aber informatives Medium interagieren können.
Die Daten, die von der Karte verwendet werden, werden von der Hauptsensoranordnung gesammelt, die idealerweise in Fahrzeugen (Taxis oder Bussen) installiert wird, die so viel wie möglich durch die von der interaktiven Karte abgedeckten Gebiete fahren.
Ähnliche Projekte:
DIY Interactive LED Coffee Table von Creativity Hero: the display structure is an area map in this instance with the focus being air quality IoT data.
City Scanner von MiT sensible lab
Geschätzte bill of material, ohne Versand:
- ESP32 Development Board
- Infrarotsensoren
- Addressierbare LEDs
- 128*64 DOTS LCD Modul
- 3d Filament, Sonstiges
Geschätzte Zeit: 2 bis 3 Wochen
Kommentare