你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
通过几个简单的产品添加,您可以将现有传统产品带入物联网环境。
在这第 1 部分的帖子中,我们将展示使用 Brainboxes 远程 IO 模块如何能够将以太网连接添加到已安装的系统中。这将允许从旧机器和新机器发出数据,由此增加控制选项并提高传统系统中的生产效率。
无需投资昂贵的升级以获得最佳的系统,此处我们将展示包含 Brainboxes 的远程 IO 模块如何是已安装系统简单升级的有效解决方案。
此处使用的设备包括:以太网到数据 IO(带 RS232 串行装置 ED-204 (789-8141) 、以太网到 16 数字输出装置 ED-527 (789-8122) 和以太网交换机 SW-504 (847-4752) 。
SW-504 以太网交换机
(图像文字:
- 冷却通风孔
- 一体式 DIN 导轨安装
- 4 个以太网端口和 LED 状态 LED
- 电源状态 LED
- +5V 至 +30V 直流电源输入)
使用 SW-504 交换机,可将所有设备连接到网络。在演示板上,我们已经将 PLC、HMI、ED -204 和 ED-527 连接至 SW-504 以太网交换机,这就允许所有设备成为连接的网络。此交换机称为非管理型交换机,不需要软件,它只是提供更多的以太网端口将所有设备都连接。
一旦设备连接到网络,即可摆脱布线的物理距离限制。您可以从一个便捷的中央位置进行监视和控制,甚至在您忙碌时密切注意您的生产线。
远程 IO 演示板
(图像文字:
- 以太网交换机 SW-504
- 远程 IO ED-204 和 ED-527)
I/O 装置可能远离 PLC,这些装置称为远程 I/O 或分布式 I/O,这里的 ED-204 和 ED-527 就是这样的装置。基于以太网的远程 I/O 是在广泛区域扩展控制和监视功能的有效方式。有关设置远程 IO 的更多信息,请参阅下面的链接
https://www.youtube.com/watch?v=W4VTHcrVrDg
开发板视频
下面的视频展示了如何连接常见类型的工厂设备、提取它们的数据并对其进行控制。这对现代化、自动化并最终使您的工厂更高效真的很有用。这形成了物联网或工业 4.0 运动的基础,我们将在第 2 部分更详细地介绍这一点。
设置概述
为了简化设置,所有设备都有一个固定 IP 地址。因此一旦您将所有设备插入网络,即可进入 Schneider Electric M221 PLC (846-4695) OEMGBPACTM221NT 或 Magelis HMI 并找到您需要对话的设备。Brainboxes 产品手册中提供的信息可以帮助您执行此操作。
Brainboxes ED-204 和 ED-527 附带 Modbus TCP,因此只要告诉它们使用此语言,就会准备好与 Schneider 设备通信。配置好设备后,可设置 PLC 和 HMI 以使用 Modbus TCP 与其通信。此协议是 Schneider Electric 软件中选中的选项。
在开发板示例中,我们现在可以从 HMI 或通过按下停止/启动按钮控制风扇。该原理也可用于多种工业应用,例如在安全门打开的情况下机器关闭。
应用
Brainboxes 以太网到数字 IO 可用于监控传感器和交换机等输入,如 ED-204 上所示。它们还可用于控制风扇、蜂鸣器和显示器等远程输出,如从 ED-527 以太网到 16 输出设备所示。
借助这些产品,您可以:
• 知道发生了多少事件
• 立即知悉是否有故障
• 实时了解您的机器正在赚钱。
• 了解您的机器启动并运行的时间,从而帮助您计算机器的整体设备效能。
• 然后可使用此数据作为审核未来资本投资决策的铁证。
使用 HMI 上的触摸屏菜单,可实时查看传感器和输出的操作,也可查看按钮或传感器更改状态的次数。在一天、一周或一个月结束时,可审核所有信息以计算出系统的性能。
Schneider Electric 参考
PLC 和 HMI 都是使用 Schneider 的 Vijeo(HMI 设计)和 SoMachine(PLC 梯形逻辑)软件工具编程的。
Vijeo HMI 设计
SoMachine PLC 梯形逻辑
第 2 部分预览
在第 2 部分中,我们将重点更多地放在弥合传统系统和物联网之间的差距
相关文章