こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
マイコン ⇔ 拡張ボード間の通信方式がわからず、困っていませんか?
パート1では、様々な種類の拡張ボードを見てきました。非常に面白いボードが数多く存在し、使ってみたいと思った方も多いと思いますが、そもそも『アナログ』と『デジタル』って何が違うんだろう、『I2C』とか、『UART』とか、『シリアル』とか、何が違うのかわかんない!という方、いらっしゃいませんか?ここでは、それぞれについて軽くまとめてみようと思います。
Fig.1 アナログの世界
Fig.2 デジタルの世界
一番大きな分類として、アナログ信号とデジタル信号の違いがあります。これらの違いは、信号が『連続的』か、『離散的』か、ということです。上の図に示すように値が0、1、2、3、4、5、6…といったように連続して変化していく信号がアナログ信号です。それに対して0か1のどちらかの値を持つ、離散的なものが、デジタル信号です。アナログ信号は、自然界の情報(光、音など)をセンサーで読み取る際や、モーターをはじめとしたアクチュエーターを回転させる際に使用され、デジタル信号は、ライトのオン、オフ等に使用されます。ただ、コンピューターの世界は基本的にオンとオフのみのデジタルの世界なので、アナログの信号もデジタルに変換されて扱われます。そこで、『I2C』や『SPI』、『UART』などが登場してくるんです。
シリアル通信って?
マイコンと拡張ボードを接続する際は、シリアル通信によって通信することが多くあります。シリアル通信は、1ビットずつ順番にデータを送信するため、数本の信号線で済みます。それに対して、パラレル通信といった方法もありますが、こちらは複数の信号線を用いて、一本につき1ビットを同時に送信する方式です。
UART
Fig.3 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART)
基本的に、送信(TX)、受信(RX)用の2本の信号線で構成されます。他のシリアル通信方式では、クロック信号と呼ばれる、タイミングを同期するための信号を併せて使うことで、送信側と受信側の同期をとっていますが、UARTにはこれがありません。UARTでは、信号の最初と最後に目印となる信号を付けることで、同期をとっています。
I2C
Fig.4 Inter-Integrated Circuit(I2C)
双方向の信号線(SDA)と、クロック信号線(SCL)の2本で構成されます。I2CやSPIでは、マイコンやコンピューターなどの、通信を制御する側を『マスタ』、拡張ボードなどのデバイス側を『スレーブ』と呼び、スレーブにはそれぞれ特有のアドレスが割り振られています。このアドレスをもとに、マスタと通信するスレーブを判断できるため、1つのマスタに対して、複数のスレーブが接続可能になるんです。ただ、拡張ボードによってはアドレスが被ってしまい、同時にI2Cを使用できない場合があるので、注意が必要です。
SPI
Fig.5 Serial Peripheral Interface(SPI)
マスタからデータを送信するための信号線(MISO)、受信するための信号線(MOSI)、クロック信号線(SCLK)、通信するスレーブを決めるための信号線(SS)で構成されます。I2Cと異なり、信号線が通信方向によって分かれているため、伝送速度が速いといった利点があります。しかし、スレーブが増えるほどSSも多くなるため、場所の制約等がある場合は、信号線の本数的にSPIの方が使いにくいかもしれませんね。
マイコンと拡張ボードを接続するための通信方式について、簡単に見てきました。ここまでが理解できていれば、様々な種類の拡張ボードとマイコンボードを組み合わせることが可能です。ぜひ、多くの独創的な拡張ボードに触れてみて、ものづくりのを楽しんでください!!