こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。
供給電力の中断や変動といった発送電所リスクは、常時稼働状態が必要なデータセンタービジネスにとって非常に大きな問題です。
そのため、ある中国の通信会社は、市の 220 V/50 Hz送電線から供給される電力の過電圧と不足電圧を監視したいと考えていました。 データを収集するだけでなく、より長期間にわたってログに記録して保存することも望んでいました。 さらに、10 kHz のサンプリング レートと 3 相電力の解析が必要でした。異常時にはさまざまなアラームも出力する必要があります。
当時、市販のソリューションを見つけるのは困難でした。そのため、高精度・高サンプリング レートで複数のアナログ入力を測定できる監視システム用の MCC DAC HAT for Raspberry Piシリーズ「MCC118」を使用することにしました。オープンソースで提供されているソフトを活用っすることでこのボードの開発を手軽に行えます。
12 ビット アナログ - デジタル コンバータ (ADC) ボードの「MCC 118」は、シングルポイントまたは波形測定用に +/- 10 V の入力範囲と 100 kS/s のサンプリング レートを備えた 8 つのシングルエンド入力があります。 1台の Raspberry Pi に最大 8 つの MCC HAT をスタックして設置することができます。スタックにより、最大スループット レート 320 kS/s で最大 64 の入力チャネルが得ることもできます。
同社の監視システムは、8 つのアナログ入力チャネルのうち 6 つを電圧測定に使用します。 べき乗計算には、Python の NumPy ライブラリを利用します。 このライブラリは、大規模な配列に対するさまざまな数学演算を簡素化します。 同社が開発したソフトウェアは、取得したデータが予想されるサイクルの最小値または最大値を超えると、データをハードディスクに書き込みます。 Raspberry Pi の 1 つの GPIO は、早期警告として LED をオンにします。
これらすべてにより、24 時間 365 日利用可能な監視および分析システムが実現しました。 その導入により、同社の機器の信頼性が向上し、施設のダウンタイムが短縮されました。MCC Web サイトですべてのプロジェクトの詳細を入手してください。