树莓派供电的Plan 9集群
构建一个4节点群集以用于试验分布式操作系统。
在Linux被开发之后,来自贝尔实验室的Plan 9便与UNIX操作系统有相同的稳定性,而Apple的OS X也是在经过认证的UNIX操作系统上运行。就像UNIX一样,Plan 9是作为研究O / S开发的 - 这是一种尝试新概念的工具 - 它基于关键的UNIX原则,并且认为设备只是更进一步的文件。
在这篇文章中,我们快速浏览一下Plan 9 O / S和一些显著的特性,然后开始构建一个独立的4节点树莓派集群,这将为实验提供一个紧凑的平台。目前看来,树莓派 2硬件似乎是最好的支持,所以这也适用于任何旧电路板。
来自太空!
图片:Glenda,Plan 9兔子,由RenéeFrench制作。
来自贝尔实验室操作系统的计划9来自邪教科幻电影“太空计划9(Plan 9 from Outer Space)”。它也可以说是任何操作系统中最可爱的吉祥物--格伦达。 Go编程语言 的粉丝可能会注意到gopher吉祥物和Glenda之间的一些艺术上的相似之处,这是由于这两个都是由作为漫画家和插画师的Renée French.所设计的。
两者的相似之处绝不止于此,实际上,Go以Plan 9中的某些关键想法为基础, ,值得注意的是Ken Thompson(UNIX的设计和实现者)和Rob Pike是编程语言和O / S的共同创建者。
那么Plan 9有什么特别之处?这是一个分布式的操作系统。当你有机器被指定为文件服务器,CPU服务器或终端时,这些资源的获取是透明的,所以所有内容都以可以远程输出的文件的形式呈现,例如CPU、I / O设备、备份服务和窗口系统。
Plan9取消了超级用户(root)的想法,相反,每个系统的“主机所有者”拥有其所有资源,并且能够操纵CPU、磁盘和进程等。进程(包括用户)各自拥有自己的名称空间(文件系统),这有助于分布式操作并支持远程访问等这些常见情况。
提供文件服务的程序提供了一种称为9P的通用统一协议格式。这是一个窗口系统、文本编辑器和其他常用的应用程序,例如邮件客户端。
Plan 9的第一版于1992年发布给大学,随后以非商业目的发布,然后以开源许可证发布。朗讯科技于2002年发布了最新的正式版本。尽管作为研究O / S,但Plan 9确实打进了一些产品中,例如用于数据中心的RAID阵列。它还获得了一些忠实的追随者,今天仍然维护着代码库的衍生产品和分支。
集群建设
Pi集群的想法是要有一个独立的系统,或者说是一个整洁的分布式系统,它可以用于Plan 9的实验。它位于一个定制的激光切割丙烯酸外壳中,零件折叠以便简化外壳设计并减少紧固件。
外壳由两个折叠件组成,另外一个光盘位于上半部分的通风口上方,那里正给它一个适合太空时代的感觉!
另外还有一个用于以太网交换机的支架来避免了一堆网线从中伸出,另外还有一个小支架用于放置必要的LED来照亮格伦达的轮廓,并将其蚀刻到内部案例正面。
面板安装延长电线用于连接树莓派上的USB和HDMI并设置为终端,再联同交换机的以太网连接到外部的世界。
电源通过一个3针XLR连接器供给Pi板叠加以太网交换机。
许多六角形尼龙垫片被组装在一起,以提供可以通过M3尼龙螺钉固定到上半部分和下半部分的长支脚。通过另外四个M3尼龙螺钉和螺母将两个丙烯酸树脂部件之间的5mm圆形间隔器和盒子顶部通风口上方的圆盘固定到位,这里可用M3尼龙螺母代替。
第一次启动
其中一个更有特色的Plan 9分支是以9Front的名字命名的,虽然网站有点奇怪,但它似乎非常活跃。对我们来说,他们还提供了一个树莓派挂像,我们可以简单地写进一张Micro SD卡。
挂像被写进Micro SD卡后,便将其插入到Pi底部的读卡器中,即HDMI和USB连接到的机箱背面。
该项目为使用Vortex Core 47键键盘提供了被使用的原因,该键盘与迷你白色HDMI监视器一起提供了一种特别紧凑和适合未来感的设置。
在通电时,我们的吉祥物格伦达被照亮。
终端启动后,一个窗口系统和欢迎文本将会提供给我们。
为什么?
你可能会想,“但为什么有人想要建立这样的事情呢?”可能的答案包括,“因为你可以!”无论如何,虽然Plan9可能不是注定要支配世界的,但它从操作系统工程的角度来看是很吸引人的,如前所述,从中得到的想法已经在其他地方得到实践。
如果您想构建自己的4节点Pi集群,要运行Plan 9或其他一些操作系统,可以在GitHub上找到该案例的设计文件。
评论