United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

DSMを使ってRaspberry Pi Model B+のケース作成 (1)

こちら(中文)のページの翻訳です。

RSの提供する3DCAD、DesignSpark Mechanicalを使用して最新のRaspberry Pi Model B+のケースを作成します。最終的には実際にプリントし、使用しました。合計2つのパーツと4本の取り付けネジで構成されています。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-1_684c29a6e061d91f9a0c08cc4fafd0c8c8ae08ba.png

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-2_760f2eb999dfb74334e39fd668eddbfd1181f1b3.png

準備

1 Raspberry Pi Model B+本体

2 正確に寸法を測定できる工具(ノギスなど)

3 DesignSpark Mechanical

①Raspberry Pi Model B+の寸法測定

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-3_fb685485db481ca4916cd84c66dbed3473706470.jpg

4つの穴の位置、ボードのサイズ、厚さや各パーツの高さ、間隔などケースを作成する上で必要な寸法を測定してください。もちろん、RSのホームページからRaspberry Pi Model B+の3Dモデルをダウンロードしてその数値を使用しても構いませんが、実際に測定することをおすすめします。僅かなズレなどで印刷したはいいものの、取り付けることができなくなる可能性があります。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-5_0f733956f954b0948c51e4d958303d4431a97e12.png

第二部分:投影機能を用いて設計基準位置を決める

設計基準位置を定めます。以下の画像をご覧ください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-6_cea098f2452f47fbc0b074a42f1e055d4a021d86.png

投影面を選択し、投影を実効。適切な場所に投影してください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-8_eeb5c585226fb91a436c1a7142497dc3d2a16ec6.jpg

B+の裏面を投影

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-9_d0425f5de6cfb7024d88347da431e7e458790549.jpg

投影面の縁と穴の位置を残してください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-10_06066cc081107a8e3f4ce123b9b61e82af349ee7.jpg

立体化させ、試しにRaspberry Piに取り付け、穴の位置や寸法が正しいかを確認してください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-11a_a8e83dd4d4bd2c2a632c01a5137e2321b501ec1c.jpg

角を丸め、穴の周辺を画像のようにしてください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-11_29f5b6d99f7c09cce852d198a4637a964201d0bd.jpg

title

これで下部は完成です。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-13_835d5be97ef865ab5870c5bacd5083d5114dd58f.jpg

支柱と側面を作成します。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-14_e74c1acaabc24bf487e4c9f63438638f83d15a80.jpg

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-15_373b81192d9f95102ee77c1fdb6f8543ae57873e.jpg

投影機能を用いてUSB端子など各パーツ部分に穴をあけます。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-16_e39b34312dc27977e8f971210d6587cff0698470.jpg

他の面も同様にして穴をあけてください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-17_df13fe52f8d81e6eb14f1c61e01146a467a1fbf4.jpg

完成したら上部と下部を分離してください。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-18_c0295394ed17222edee92b13b3fc16920e693aa9.jpg

最後に上パーツに蓋をして外形は完成です。

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-19_5862c114d0f584d43b68b17aa95cfe469fbfff57.jpg

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-20_440357c7b8b6637a36ee7b8b9ce99f39d044084e.jpg

JPN-dsm-raspberry-pi-model-b-case-create-1-21_ca428d90a96961244d4765a3fdc1e9f557d57dc5.jpg

DSMを使用してRaspberry Pi Model B+のケース作成(2)

DesignSparkの日本語サイト公式アカウントです。DesignSparkシリーズのソフト、PCB Part library、技術記事などサイト上の全サービスの管理を行っています。