嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

40年来 - 重塑Pink Floyd猪

Pig_build2_a2b68e24196e9a634434b816ad39358ed33d3d37.png建筑社交俱乐部的创作灵感来自于1977年Pink Floyd的“动物”专辑,创造了一种视觉体验,将Pink Floyd的音乐变成一个生动,呼吸,沉浸式的环境。ebm-papst与艺术家合作,提供技术专长。

超过900个风扇被用来膨胀和放气的气球,来帮助这个现代Pink Floyd猪的改造。这些风扇沿着“粉红猪”的木制框架进行战略性布置,是这种独特艺术品创造出“呼吸”效果的机制的基础。

对风扇的要求很简单:提供一个低压风扇来给气球充气和放气。虽然是一个相当简单的要求,但还需要考虑几点:气球膨胀多快,气泡膨胀时需要多大的压力才能创造美观的外观,以及在短时间内可以使用哪些风扇?

风扇所需的空气量是根据膨胀时气球的体积以及充气所需的时间来确定的。风扇所需的压力输出更难估计,风扇需要提供足够的压力以在气球的表面上形成光滑的外观,但是不会传递太多的压力,从而损坏和爆炸。

最终的解决方案需要考虑一个按需求可逆的气流,低噪音操作,采取措施防止球囊在放气时被吸入风扇叶片,并在低压直流电源上工作,以实现安全,响应和可控性。

艺术家为我们提供了气球的样本,经过多个不同风扇的详细测试,找到了最佳解决方案。

由于压力要求相对较低,球迷所需时间特别短,所以选择的风扇型号是8412N (101-8838)。这个较小的风扇达到了所需的充气时间,气球表面上的平滑外观和安静的表现; 然而,风扇是不可逆转的。为了克服这个问题,我们在一边安装了两个风扇LZ22K (025-0870),以防止放气时气球被吸入风扇。

8412N_LZ22K_54f4633808c80a6129b128c7e4e970d8a094fa2b.jpg

尺寸,重量,噪音和性能是理想的产生气球充气和放气的预期效果。风扇的低电压,低功耗和响应使得艺术家能够制作出Pink Floyd Pig的令人兴奋的视觉效果。

在这里观看这个与众不同的视频。

My background is in Mechanical & Production Engineering however working for ebm-papst that has expanded into electro-mechanical, some electronic and acoustic engineering. When it comes to acquiring and passing on knowledge, I try to keep it as simple and as least painful as possible. I am happy to receive feedback and if there are any questions that arise from anything that gets published. If I don't know the answer to your question immediately, I am sure that I know someone that can help.