Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

4 Flexible Filamente, die das 3D-Druckdesign neu gestalten

by EmilyNewton

Flexibles 3D-Druckerfilament kann Ihren Projekten mehr Vielseitigkeit verleihen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch, wenn Sie wissen, welche flexiblen Filamentoptionen Sie wählen und welche Eigenschaften sie haben.

3D Printing with flexible filaments

Was sind die Vorteile von flexiblem Filament?

Flexibles 3D-Druckerfilament weist starre und gummiartige Eigenschaften auf. Das bedeutet, dass das Material haltbar ist, aber dennoch eine große Flexibilität aufweist. Flexibles Filament ist eine gute Wahl, wenn man an Projekten zur Herstellung von 3D-gedruckten Uhrenarmbändern, Schuhsohlen oder anderen Gegenständen arbeitet, die sich mit der Person, die sie benutzt, bewegen sollen.

Außerdem kann flexibles Filament Stöße gut absorbieren und Vibrationen aushalten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich für industrielle Anwendungen, z. B. für Werkzeuge für die Enden von Roboterarmen.

Je nach gewähltem Typ können diese Filamente auch chemikalienbeständig sein und auch bei extremen Temperaturen gut funktionieren. Überlegen Sie, wie die Menschen den 3D-gedruckten Gegenstand wahrscheinlich benutzen werden, einschließlich der typischen Umgebung. Anhand dieser Überlegungen können Sie die gewünschten Filamenteigenschaften bestimmen.

Was sind die Nachteile von flexiblem 3D-Drucker-Filament?

Trotz ihrer vielen Vorteile haben flexible Filamente auch einige Nachteile, die Sie kennen sollten, bevor Sie sie verwenden. Das Hauptproblem ist, dass es mehr Möglichkeiten für Fehler gibt, vor allem, wenn Menschen hastig arbeiten oder versuchen, ihre 3D-Drucker mit übermäßig hohen Geschwindigkeiten zu verwenden.

Ruckartige Bewegungen des Extruders können dazu führen, dass sich das gedruckte Teil nicht richtig setzt. Außerdem besteht bei flexiblen Filamenten ein größeres Risiko von Haftungsproblemen als bei starren Filamenten. Wenn Sie den 3D-Drucker so einstellen, dass die Düsen und der Extruder langsam und gleichmäßig arbeiten, hat das Filament genügend Zeit, sich zu verfestigen und die Grundlage für eine gute Leistung Ihres Teils zu schaffen. Langsamere Druckgeschwindigkeiten führen im Allgemeinen zu qualitativ besseren Ergebnissen, weshalb es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.

Welche flexiblen Filamente sollten Sie in Betracht ziehen?

Jeder, der die Verwendung eines flexiblen 3D-Druckerfilaments in Erwägung zieht, sollte den Zweck des gedruckten Artikels berücksichtigen, wie schnell der Druck erfolgen muss und ob nur ein Teil oder mehrere Teile hergestellt werden sollen. Die Antworten auf diese Fragen erleichtern die Entscheidung für ein bestimmtes Filament.

1. Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Thermoplastisches Polyurethan bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und ist daher eine gute Wahl, wenn Ihr Teil wiederholte Reibung aushalten muss. 3D-gedruckte Gegenstände wie Räder oder Gürtel sind gute Beispiele für Gegenstände, die Sie mit TPU herstellen können.

Auch wenn Sie etwas herstellen, das Menschen häufig in die Hand nehmen und möglicherweise gelegentlich fallen lassen - wie eine weiche, dehnbare Handyhülle - bietet TPU die Stoßfestigkeit und das angenehme Gefühl, das die Benutzer lieben werden.

Ein kreativer Mensch hat sogar eine Motordichtung mit einem 3D-Drucker und TPU-Filament hergestellt. Er verwendete sie in einem Vergaser und stellte fest, dass das Teil die Einwirkung von Kraftstoff verträgt. Da TPU ein flexibles Material ist, kann es sich eng an harte Oberflächen wie Motorkomponenten anschmiegen und bietet die erforderlichen Leistungsmerkmale für Dichtungen.

2. Thermoplastisches Polyamid (TPA)

Aufgrund seines Shore-Härtegrads von etwa 80A hat TPA ähnliche Eigenschaften wie Gummi. Unternehmen, die TPA verkaufen, geben in ihren Produktspezifikationen häufig die Shore-Härte A an. Sie gibt an, wie gut das Material lokalen Verformungen, wie z. B. Nadelstichen, widersteht. Alle Shore-A-Werte enthalten eine Zahl, gefolgt von einem Großbuchstaben A. Je größer die Zahl ist, desto widerstandsfähiger ist das Material und desto weniger Flexibilität zeigt es.

Jeder, der schon einmal mit Nylon gearbeitet hat, wird feststellen, dass TPA viele der gleichen Eigenschaften hat, einschließlich chemischer Stabilität und Abriebfestigkeit. Allerdings ist TPA flexibler.

Einige Unternehmen bieten auch spezielle flexible 3D-Druckerfilamente aus TPA an. Eine Option besteht zu 50 % aus neuen und zu 50 % aus recycelten Materialien. Es könnte sich lohnen, es in die engere Wahl zu nehmen, wenn Nachhaltigkeit bei Ihren Projekten eine Priorität ist. Dieses flexible Filament verträgt auch extreme Temperaturen und eignet sich daher für bestimmte industrielle, Outdoor- oder andere anspruchsvolle Umgebungen.

3. Weiche Polymilchsäure (PLA)

Weiches PLA ist eine Art von biopolymerer Polymilchsäure, die chemisch behandelt wurde, um die gewünschte Flexibilität zu erreichen. Obwohl es sich bei PLA im Allgemeinen um ein sprödes Material handelt, ist weiches PLA ein spezieller Typ, der den Bedürfnissen derjenigen entspricht, die mit flexiblen Filamenten drucken. Weiches PLA ist nicht nur stark und haltbar, sondern auch biologisch abbaubar, da für seine Herstellung häufig Maisstärke und Zuckerrohr verwendet werden.

Ein Unternehmen bietet ein flexibles PLA-Material mit einem Shore-Härtegrad von 89A und unterdurchschnittlichen Drucktemperaturen an. Es ist eine beliebte Wahl für Menschen, die realistische Masken, Accessoires oder andere Accessoires für Cosplay-Veranstaltungen herstellen müssen. Dieses flexible 3D-Drucker-Filament kann auch in Pantone-Farben bestellt werden, so dass es einfach ist, den richtigen Farbton für ein Projekt auszuwählen.

4. Thermoplastischer Copolyester (TPC)

TPC bietet eine breite Palette von Druckmöglichkeiten. Dieses 3D-Druckmaterial eignet sich hervorragend für die Herstellung einer flexiblen Abdeckung für ein bewegliches Teil an einer Industriemaschine oder für die Herstellung eines Prototyps eines medizinischen Geräts, das im Spritzgussverfahren hergestellt wird.

TPC behält seine mechanischen Leistungsmerkmale auch bei niedrigen Temperaturen bei und bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Diese Eigenschaften machen es zu einem beliebten Material für Teile, die im Außenbereich verwendet werden.

Wenn Sie jedoch erwägen, dieses Filament zu verwenden, sollten Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig lesen. Einige im Handel erhältliche TPC-Filamente für den 3D-Druck enthalten Anweisungen, das Produkt vor dem Öffnen der Verpackung auf Umgebungstemperatur zu bringen. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit auf dem Filament niederschlägt.

Dieses flexible Filament kann auch Feuchtigkeit aus seiner Umgebung aufnehmen. Der beste Weg, dies in Ihrer 3D-Druckwerkstatt zu verhindern, ist, die Filamentverpackung bei der Lagerung geschlossen zu halten. TPC ist eine weitere Option, die häufig aus teilweise recycelten Materialien hergestellt wird.

Sind Sie bereit, ein flexibles 3D-Drucker-Filament auszuwählen?

Dies sind einige der beliebtesten und am häufigsten erhältlichen flexiblen Filamente für 3D-Drucker. Neben diesen vier allgemeinen Typen ist es am besten, wenn Sie sich über die spezifischen Angebote der Hersteller informieren. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit einem Vertriebsmitarbeiter, vor allem, wenn Sie sich entschieden haben, was Sie drucken möchten und welchen Zweck es erfüllen soll. Sie können Sie zu bestimmten Produkten beraten und Ihnen erklären, warum diese für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind.

Wenn Sie zum ersten Mal flexible Filamente verwenden, sollten Sie sich detaillierte Notizen machen, um zu dokumentieren, inwieweit die Leistung von Ihren Erwartungen abweicht oder diesen entspricht. Diese Informationen sollten Ihnen helfen, sich bei der Auswahl anderer Typen für zukünftige Projekte sicherer zu fühlen.

Filamente finden Sie bei RS unter

https://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=filament 

 

 

Emily Newton is the Editor-in-Chief of Revolutionized Magazine. She has over eight years experience writing articles for the tech and industrial sectors. Subscribe to the Revolutionized newsletter for more content from Emily at https://revolutionized.com/subscribe/
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare