Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

Que pensez-vous de cet article ?
L'amélioration de la productivité tout en protégeant les travailleurs contre les maladies professionnelles peut s'avérer difficile pour les employeurs de l'industrie agroalimentaire.
Découvrez comment les écouteurs de communication 3M™ PELTOR™ protègent votre ouïe tout en conservant la motivation et en améliorant leur productivité.
En raison de la diversité des processus et des produits dans le secteur agroalimentaire, sa main-d'œuvre est confrontée à la perspective de développer un certain nombre de problèmes de santé au travail à long terme. L'une de ces lésions auditives irréversibles peut être causée par une exposition à des bruits dépassant les seuils d'intervention de 80 dB (A) et 85 dB (A).
Par exemple, selon une étude de la surveillance médicale des risques,les expositions de longue durée (plus de 20 heures par semaine) à des niveaux élevés de plus de 85 dB/(A) concernent 4,8 % des salariés Français. Dans l'industrie le chiffre passe à 16,8 % et dans la construction à 10,5 %. Un certain nombre de ces salariés seront atteints de surdité irréversible. (source : http://www.inrs.fr/risques/bruit/exposition-risque.html )
L'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) équipés de solutions de communication peut aider à prévenir l'apparition d'une perte auditive due au bruit et peut également améliorer la communication sur le lieu de travail.
Casques de communication 3M™ PELTOR™, quels sont les avantages?
En combinant la protection auditive et les systèmes de communication, les casques d'écoute 3M™ PELTOR™ ne protègent pas seulement la main-d'œuvre contre les pertes auditives dues au bruit, ils peuvent également aider les employeurs en facilitant la communication sur le lieu de travail en améliorant les niveaux de sécurité, augmentant la productivité et en permettant aux travailleurs d'avoir une expérience de travail plus enrichissante.
Réduire le gaspillage
Lorsque quelque chose ne va pas sur la chaîne de production, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter les déchets et l'arriéré de production inutiles et coûteux. Un tel gaspillage peut être résolu par une communication rapide, efficace et sûre. Avec les tendances conjuguées de la baisse du nombre de travailleurs dans les usines avec l'augmentation de la distance physique entre les employés sur la ligne de production, la communication peut être accélérée par l'utilisation des casques de communication PELTOR.
Maintenir la motivation
Travailler dans un environnement bruyant pendant des périodes prolongées peut être à la fois isolant et démoralisatant. Les casques d'écoute PELTOR LiteCom s'attaquent à ces problèmes en permettant aux collègues de discuter librement entre eux sans supprimer leur EPI. De plus, les produits PELTOR équipés de récepteurs radio FM intégrés permettent aux travailleurs d'écouter leurs stations de radio préférées tout en travaillant et en respectant toutes les directives HSE en vigueur, ce qui peut aider à maintenir la motivation lors de tâches monotones.
Accroître la sécurité
Une protection auditive qui empêche la facilité de communication peut empêcher les employés de travailler en toute sécurité en bloquant les sons utiles, comme les signaux d'alarme. Les collaborateurs peuvent également enlever les EPI gênants ou obstructifs afin d'écouter un collègue.
Soulever le casque d'un protecteur d'oreille pendant quelques instants pour parler ou écouter les instructions peut ne pas sembler particulièrement dangereux, mais sur une longue période de temps, cela peut conduire à des problèmes auditifs.
Améliorer la productivité
Pour améliorer la productivité, il est important de faciliter la communication entre les membres du personnel. Se rendre à plusieurs reprises dans un bureau pour faire des appels téléphoniques externes ou chercher soi-même un collègue est une perte de temps. L'utilisation des casques PELTOR™ LiteCom permet de gagner du temps en permettant d'effectuer des appels et de transmettre des instructions sans avoir à quitter l'usine. Certains modèles peuvent même être connectés à un téléphone via Bluetooth, rendant les individus accessibles où qu'ils se trouvent.