你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
安装 SDRplay RSP2,并使用 SDRuno 软件开始试用。
SDRplay RSP2 (124-9619) 是一款软件定义的无线电 (SDR) 接收器。简单来说,这意味着该接收器使用电脑处理收到的无线电信号。它的工作频率从 1kHz 到 2GHz,因此可以收听业余无线电、短波电台、飞机和航运信号,以及 FM 和 MW 无线电台的所有频道。
SDRplay 通过 USB 端口插入个人电脑,此端口不仅可以供电,还能与电脑进行通信。
SDRuno
SDR 的软件需求可通过各种不同的应用程序予以满足。但鉴于我是初次使用 SDR,所以使用由 SDRplay 制造商提供的 SDRuno 软件似乎是个明智的选择。该软件可从 SDRPlay 网站免费下载。
安装到 Windows 个人电脑上的过程非常简单,但是需要确保 SDRplay 在安装过程中未连接,否则将会干扰驱动程序的正确安装。如果等到安装完成后再插入 SDRPlay,那么它会被检测到,并且将会自动安装驱动程序。
第一次使用时,SDRuno 令我望而生畏 — 那么多按钮!用户手册 PDF 详细介绍了每个按钮的作用,我也会在这里讲解一部分。还有一个 YouTube 频道提供了各种教程和评论。
软件打开后呈现一系列的窗口或面板,它们被称为工作区。您可以重新排列,或者关闭不需要的窗口或面板,然后通过按下 Ctrl-W 调出工作区对话框以保存您偏爱的工作区。我将在这里简单介绍主要的面板,如需了解更多详细信息,请参阅用户手册 PDF。
主窗口
在这里可以重新打开其它已经关闭的窗口。您可以通过点击“Play/Stop(播放/停止)”开启和关闭 SDR 流(信号接收)。如果您的个人电脑上装有不止一个声卡,还可以通过点击左上角的 SETT. 按钮,然后从下拉菜单中选择声卡来选定要用于 SDRuno 播放的声卡。在这一阶段,我将忽略其它内容。
RX 控制
您可以在这里输入频率,只需点击频率显示框,按下空格键,然后输入想要的频率即可。在数字后按下 M 表示兆赫。此外还有一些实用的预设频率范围,它们可通过面板左侧的频段部分进行访问。频率下方的按钮可用于更改模式(下文将更详细地介绍各个模式)。
可通过点击并拖拽面板底部的绿条来改变音量。
主频谱显示
该窗口显示正在接收的信号,上面为频谱图,下面为瀑布图。前者通过幅度与频率的关系曲线显示实时频谱。而后者通过用颜色表示幅度来显示频率,而时间由上至下变化。您也可以在这里调节频率,方法是点击右上角的任何数字,然后使用鼠标滚轮上下滚动。
天线
SDRplay 可安装三副天线:两副通过 SMA 插座安装,一副通过“High-Z”端口安装,即随附的标准 CTB9028/3 插座和插头。
首先,我将天线 (542-563) 连接至其中一个 RF 端口,再将一根简单的“长线”天线连接至 High-Z 端口。顾名思义,它仅仅是一根连接至 P 接线端子的长电线。其它 2 个接线端子可接地。我使用了一段长约 15m 的电线,中间绑在工作室的横梁上,另一头位于窗口。
长线天线最适合接收频率低于 30MHz 的信号,而 SMA 天线则适合接收频率高于该值的信号。当两副天线均连接好后,可在 SDRuno 软件的主面板中方便地切换使用。
寻找信号
连接好天线后,我就能开始搜索信号了。作为初学者,我认为从频段部分的预设功能开始是一个不错的选择。点击“Bands(频段)”按钮,就能从弹出菜单中选择 Ham Upper、Ham Lower 或 Broadcast(广播),然后通过点击按钮在这些范围中选择频率。如上图所示,当选择“Broadcast(广播)”时,按钮 0 和 3 分别标记有“LW”和“MW”。
调制
预设频段的一个方便之处在于它还设置了模式或调制。我花了一点时间才弄明白什么是调制,但是现在我对它的理解有点像声音和语言之间的关系;如果我以预定的方式发出声音,而我的发声对象能够理解声音的定义,那么我就能够与他们进行沟通。因此我把不同的调制方案理解为不同的语言。在这段视频中,还有一种更加清晰易懂、技术性不强的解释,我认为很有帮助。
不管如何,结果是必须选择合适的信号调制类型(用于广播的调制方案)才能正确接收(解调)信号。据可靠人士表示,随着经验的增加,只需看着频谱图中的信号,就能基本知道使用的是哪种调制方案。我还差得远呢!
收听内容
不出所料,最容易找到的广播就是各种 MW 和 LW 无线电台。此外还有短波电台,但是要收听这些电台更依赖于天线的良好安装,天线最好安装在室外。除了简单的长线以外,还有各种不同的天线,通过网络搜索可找到种类繁多的产品,复杂性和成本各不相同,有的相差甚远。
网络搜索还能提供网站链接,而这些网站列出了各类广播使用的无线电频率和调制类型。我发现 SigidWiki 信号识别指南网站非常有意思,该网站提供了音频样本和频谱显示图。
我还查看了 UK Scanner Frequencies 网站,这个网站列出了从飞机、船舶和紧急服务到短波无线电广播的全面信息。
我很喜欢收听从国际空间站 (ISS) 传来的信号,它的广播频率是业余无线电频率 145.800 MHz FM。您可以跟踪 ISS,找出它何时处于您可以收到广播信号的位置。我尚未做到这一点,但是既然我已经基本掌握了 SDRPlay 和 SDRuno 软件的功能,我将会不断地尝试。