你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark到今年七月就整整10周岁啦!!
为了庆祝这一特殊节日,我们邀请了Jude Pullen为我们特别设计了一个新项目,并每日更新项目进度。我们可以通过此视播了解从产品概念到最终成品诞生的全部过程。
02 想法和概念
Jude 详述了他的初始想法和概念以满足DesignSpark十周年庆的设计要求。
03 RadioGlobe概念:
Jude 解释了 RadioGlobe的概念: 可以播放来自世界各地的电台。
04 开发RadioGlobe:
Jude 解释了radioglobe的下一步动作,包括旋转编码器作为项目的核心的运行机制。
05 5月19日,星期二:早期原型制作
Jude 解释了使用快速建模创建初始原型的重要性。它涉及到了使用硬纸板作原料建立原型,可以帮助你修正主要的设计理念,同时也可以使用3D打印一些小零件。
06 5月22日 星期五: 平衡速度和精度
Jude 解释在3D打印中平衡速度和精度的重要性。他进展很顺利,但是侧边拨号在最初就要设计好,这非常重要,因为它控制很多东西。
07 5月26日 星期二 Ring Viewfinder UX体验
Jude 在讨论常规设置时,发现了一个由球体标准角度引起的UX错误。这是一个明显的"北半球偏移(Northern Hemisphere Bias)"。这在标准球体上很常见,它导致在扫过新西兰、好望角和南极洲的时候有点困难。
08 5月26日,星期二:3D打印离合器机构
Jude介绍了他的离合器机构的设计,该机构已进行3D打印。
09 5月27日,星期三:通过常规组装检查布局
Jude 在集成之前先以最佳角度将屏幕与地球并排安装
10 5月27日,星期三:以经度和纬度设置旋转编码器
Jude 一直在寻找旋转编码器的最佳组件(该项目的大脑),以检测地球上的经度和纬度。.
11 5月27日,星期三:项目组提示
Jude提供了一些有关在工作时使用项目组保持井井有条的提示。
12 5月28日,星期四:卡和CAD的混搭
Jude讲述了使用CAD和纸板原型制作将设计过程混合在一起的好处。今天,他向我们展示了屏幕,控件和Raspberry Pi的外壳布局。
13 5月29日,星期五:研究电缆
今天,裘德(Jude)一直在为该项目进行布线,而唐(Don)在进行编码。
14 6月1日星期一:屏幕更新
由于原始产品的停产,Jude谈到了将项目中的超薄LCD显示器更新为更大型号的方法。
15 6月1日,星期一:计算机科学/哲学与艾伦·凯(Alan Kay)
裘德一直在听计算机科学家/哲学家艾伦·凯(Alan Kay)的讲话,并解释了为什么他的意识形态在这个项目中确实引起了共鸣。
16 6月2日,星期二:Pi屏幕和3D打印机校准
Jude讲述了他为使Raspberry Pi和屏幕工作所做的工作,以及正确校准3D打印机的重要性。
17 6月3日,星期三:超轻量级基地
裘德讨论了基于原型的最新版本,并使用了意外的材料来创建十字准线目标。
18 6月4日,星期四:视角转变
裘德解释了为什么旋转5度对这个项目超出简单设计的重要性,并有助于改变我们所了解的整个世界的视角。
19 6月5日,星期五:使用SSH控制Raspberry Pi
裘德担心每次需要进行更改时都必须将鼠标,键盘和鼠标插入Raspberry Pi。谢天谢地,唐帮助他找到了更实际的解决方案。
20 6月5日,星期五:实现梦想
裘德实现梦想,一次运行两台3D打印机!他解释了两种打印机之间的区别以及为什么要同时使用两种打印机。
21 6月6日星期六:电子产品首次通过
裘德一直在努力寻找旋转编码器,但并非一切都在顺利进行。找出为什么。
22 6月6日星期六:六个小时后...
经过数小时的尝试(现在很累),Jude向我们提供了将旋转编码器连接到Raspberry Pi的更新。
23 6月6日,星期六:接线完成
接线完成!裘德展示了他花了一天的时间进行的最后布线。
24 6月7日,星期日:首次测试
现在是Jude进行测试的时候了,以确保一切都按预期进行。
25 6月8日,星期一:测试和折磨
对于裘德来说,这就是那段日子。整整花费了他一整天的工作!
26 6月9日,星期二:重回正轨
好消息!回顾了一些焊接流程并在昨天学到了宝贵的经验之后,裘德今天又恢复了一切,并取得了进步。他现在进入RadioGlobe的第4版。
27 6月9日,星期二:进度更新
经过一天的努力,裘德向我们展示了已安装的Raspberry Pi和布线,以及到目前为止的总体架构。
28 6月10日,星期二:活着!
RadioGlobe还活着!裘德(Jude)解释了该项目的最新更新内容。
29 6月10日,星期二:求救!
项目经过很大的进步后,裘德遇到了一个问题,即树莓派阻止音频通过HDMI输出以外的任何其他设备播放。
30 6月11日,星期三:Rasperry Pi 4音频调试
经过3个小时的调整和编码,Jude终于在Raspberry Pi 4遇到的音频问题上取得了进步。
31 6月16日,星期二:电路布局
Jude讨论了RadioGlobe项目的电路布局。
32 6月17日,星期三:与Don进行电话通话
到目前为止,裘德和唐通过Zoom会谈,以测试RadioGlobe的功能。他们可以收听世界各地的任何广播电台吗?
33 6月17日,星期三:让一切融合在一起
裘德一直在努力零件的适配。这包括针对3D打印而不是绝对CAD尺寸的局限性进行设计,并安装大量黄铜插件。
34 6月18日,星期四:我可以找证人吗?
裘德经历过其中的一天……追求完美!他正在研究棘手的细节,以使用3D打印机正确处理美学。
35 6月19日,星期五:打印时间很长!
今天是星期五,裘德花了整天的大部分时间进行3D打印。看看他是如何设法在RadioGlobe上添加色彩的。
36 6月20日,星期六:墓地
自从开始RadioGlobe项目以来,Jude向我们展示了他的工作室中收集的纸板和3D打印零件的“墓地”。但是,所有这些浪费的塑料难道不是对环境有害吗?
37 6月20日,星期六:广播电台错误
在测试期间,裘德和唐在对肯尼亚进行扫描时发现了一个非常奇怪的编程错误。
38 6月20日,星期六:有效!
经过一天的调试和与Don一起重新上传代码后,Jude现在使用户界面正常工作。他还添加了一个很酷的新功能。太棒了!
39 6月28日,周日:全部到来
裘德正一脸笑容的炫耀正在生产的两个RadioGlobe以及它们的进展情况。在创建分步指南时,请找出为什么使用两个版本会有帮助。全部融合在一起,太神奇了!
40 7月7日,星期二:PCB到了
Jude已收到由Mint-Tek生产的,使用我们免费的DesignSpark PCB软件设计的PCB。
41 7月8日,星期三:PCB和业务策略
裘德现已为PCB接线,并使用屏幕的背光引入了简单的“夜间模式”。他还讨论了开源如何帮助产品开发以及由于这种方法而存在的许多可能性。
42 7月8日,星期三:完成,完成,完成!
都结束了! RadioGlobe项目已完成。做得好,Jude,Don和DesignSpark社区!
43 7月9日,星期四:旋转编码器如何工作
裘德解释了旋转编码器对于使RadioGlobe栩栩如生的重要性。了解什么是旋转编码器,以及它如何使整个项目成为可能。
44 7月9日,星期四:CAD讨论
Jude回顾了使用CAD设计RadioGlobe项目时的注意事项。您可以通过单击此处免费下载DesignSpark Mechanical。
非常感谢Jude和所有为此项目提供帮助的DesignSpark社区的成员。完整的分步指南和所有支持材料将于2020年7月27日开始提供。
关注 Jude's Vlog YouTube频道,点击这里 Clicking Here
关注Jude‘s视播Bilibili频道,请点击这里
关注Jude 的工作: https://www.youtube.com/judepullen 和 http://www.judepullen.com/