戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
戴夫来自 DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
戴夫来自 DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
戴夫来自 DesignSpark
你觉得这篇文章怎么样?
XinaBox是一种用于开发,制造产品和学习的快速电子开发解决方案。 我们有教程,示例代码和项目,以帮助Arduino IDE用户在几分钟内构建设备,并直接编写代码!
我们提供一系列与Arduino IDE兼容的内核(MCU)。 请参阅此博客,了解哪种XinaBox核心最适合您?
请参阅以下的博客,以帮助您开始使用Arduino IDE和XinaBox:
- xChip Core CW01 (ESP8266)和IP01编程
- 编程CW01(ESP8266)以驱动红色,绿色和蓝色LED
- 将ESP8266连接到WiFi的接点
- 使用ESP8266从时间服务器检索时间
- 在 mini-OLED显示屏上显示天气传感器数据
我们将发布更多信息 – 如有任何的意见请告诉我们。
我们的Arduino IDE入门页面提供了完整的资源 - 包括教程,项目和示例代码链接。
最后,我们的Arduino Zero Compatible Kit (XK51)是新用户的绝佳起步点。它允许任何人在Arduino IDE中编码時可以在短時間内构建设备,使用我们60多个模块化的传感器、输出、控制、通信和辅助等xChip的综合生态系统。 套件有手势和接近度的传感器,用于测量3D运动的磁力计和加速度计,包括振动,8 channel servo driver(足以控制自动驾驶汽车),以及用于设备输出的mini OLED显示器。它还配有一个纽扣电池座,可根据电源使用情况为设备供电数月至数年。 XinaBox的CC03 Cortex M0+ xChip Core Module (SAMD21G)为您带来与Arduino Zero完全相同的微控制器单元(MCU)。CC03和IP02高级USB编程一起提供Arduino Zero的编程功能。 这是一个简单的开始。十分簡單。
例如,使用XK51套件,您可以做到:
- 一个显示您的驾驶紀錄器! 使用mini OLED显示加速,制动和急转弯的程度!
- 一个显示您可以对自行车或滑板施加多大的G力和冲击力的紀錄器
- 一个M&Ms分色机,使用手势传感器识别M&M颜色,以及伺服将M&Ms排列成彩色编码桩
- 一辆使用手势传感器的伺服控制车:
- 避开障碍物
- 遵循基于颜色的线条(例如,驾驶之字形以找到线条
- 一个由手势传感器控制在OLED显示屏上的蛇形游戏
- 一个使用伺服驱动器控制在物体接近它时出現可怕的怪物
- 每当有人打开你的秘密地点时,都会在显示屏上显示
......当你从我们的60多个xChips生态系统中探索时,还有更多。如果您有任何疑问,请与我们联系。