嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

开始使用Xilinx Zynq 一款可全编程系统芯片 (SoC)

什么是FPGA

Xilinx以制造 可编程门阵列(FPGA)而闻名,它是基于一个通过可编程接点连接的可配置逻辑块(CLBs)矩阵。根据Control Engineering Europe中的 “FPGA的优点(Advantages of FPGA)”这篇文章,多种控制回路能够以不同但是十分快的速度在FPGA设备上运行。FPGA也可以在制造后再编程以达到别种应用或是功能需求,这使它在专业工程师中非常流行。许多工程师都把这种技术应用到机械学习,无线通信,嵌入式视觉和云计算应用中。

什么是ZYNQ

Xilinx Zynq®-7000 全可编程系统芯片 (AP SoC)系列包含了基于嵌入式处理器的软件可编程性和FPGA的硬件可编程性。这个技术使得我们在单一设备上集成CPU,DSP,ASSP和混合信号功能时进行关键分析和硬件加速。

zynq-mp-core-dual1_501467e669fcba329e86f04a138fd9a4843d4def.png

 

安装Vivado, SDK 和板支持文件

在创建数字或系统设计前你首先需要安装 Xilinx Vivado 设计套件。 Xilinx Vivado Webpack 这个版本是免费的,通过 Digilent Wiki 上提供的使用指导也可以帮助你快读安装和运行Vivado。在下载Vivado时,确保你使用设计工具(Design Tools)栏目中的“软件开发套件(Software Development Kit)”来安装SDK。为了防止你忘了这个步骤,你也可以返回安装软件来安装“软件开发套件(Software Development Kit)”。


Vivado_Installer_3f4bbf930de041b1e542305a826631059eacb9c8.png

 

一旦你下载并安装了Vivado,你需要把ZYBO板文件放入本地Xilinx Vivado文件夹,它定义了ZYBO板上的不同界面和协议。之后你就可以成功建立IP和SDK了。Diligent提供了一个教程:https://reference.digilentinc.com/reference/software/vivado/board-files?redirect=1

注意:在Vivado board文件安装指导中,你需要把头文件(board_files)放入你的本地文件夹。然后,我会推荐你复制独立的board文件(例如,一旦你下载了vivdado board文件,找到vivado-boards-master\new\board_files并复制“zybo文件夹”。否则你可能会在设计中碰到一些不必要的错误。

创建项目

我将会使用 Digilent ZYBO 并根据他们的 开始指南(getting started guide) 来创建一个简单的HelloWorld项目。

项目概要

在这个项目中你将会学到如何用四个板上的开关来控制板上的LED。当你按下四个不同的按钮后,你可以看到来自电脑端的多种信息。

设计流程

  • 打开Vivada并选择Zybo板
  • 创建一个新的Vivado项目
  • 在新的项目中创建一个空的板块设计工作区
  • 使用IP集成工具添加需要的IP模块并创建硬件设计
  • 验证并保存板块设计
  • 创建HDL系统封装
  • 运行设计综合与实现
  • 生成Bit文件
  • 导出包含了bit源文件的硬件设计到SDK工具
  • 开启 SDK

 

硬件设计概要 

你可以根据开始指南(getting started guide)中的步骤2-6来创建硬件设计,以下是一些说明。

  1. 自动运行模块(Run Block Automation)对话框可以让你提供微处理器系统需要的一些基础特性输入。
  2. “3.4)双击新的axi_gpio_0内核可以弹出自定义窗口。在IP设置页检查启动双通道,并点击OK”,你可以创建两种输入-SW和BTN。每一个axi_gpio内核都支持32位单双GPIO通道。在这个项目中,每个通道我们只需要四位。你可以在AXI GPIO Guide中找到详细信息。
  3.  “3.5)重复步骤3.3可以添加另一个GPIO内核,但是不要启动双通道”,你将会创建一个输出-LED。
  4. 自动运行连接可以帮助你hook界面和外部I/O接口
  5. 默认,UART界面中的一种已经被放置在ZYNQ IP中了

    请参考:http://blog.dev-flow.com/en/8-first-use-of-the-zynq-7000-processor-system-on-a-zynq/

ZYNQ_UART2_62e3e94d8662c5265c8e396e010ae522beaf54ef.png

 

软件设计概要

你可以根据开始指南(getting started guide)中的步骤7-10来创建软件设计,以下是一些说明。

当你打开“src”文件夹中的“helloworld.c’’文件后(参考开始指南(getting started guide)中的步骤9.4),你可以通过以下步骤在用户界面看到一些预设功能和库的详细内容。

标记功能/库

Predefined_Function_by_highlight_3beadceecf641c01b29231a732bf72f9b37351c1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右击预设功能/库并打开新选项看到声明

Predefined_Function_by_open_new_tab_36dd8d893360bfd3b383a814b1887071e3fb3360.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下是代码和注释

/*****************************************************
Getting Started Guide for Zybo

This demo displays the status of the switches on the
LEDs and prints a message to the serial communication
when a button is pressed.

Terminal Settings:
   -Baud: 115200
   -Data bits: 8
   -Parity: no
   -Stop bits: 1

1/6/14: Created by MarshallW
****************************************************/

/*include libraries from Xilinx*/
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include <xgpio.h>
#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"

int main()
{
   XGpio input, output; /*Declare two structure input & output. XGpio is*/
   int button_data = 0; /*Declare & Define initial button value*/
   int switch_data = 0; /*Declare & Define initial switch value*/

   /*Initialize the XGpio instance provided by the caller based on the given DeviceID.*/

   XGpio_Initialize(&input, XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID);	/*We define AXI_GPIO_0 as inputs - BTN & SW*/
   XGpio_Initialize(&output, XPAR_AXI_GPIO_1_DEVICE_ID);/*We define AXI_GPIO_1 as inputs - LED*/

   XGpio_SetDataDirection(&input, 1, 0xF);			/*set first channel of input tristate buffer to input*/
   XGpio_SetDataDirection(&input, 2, 0xF);			/*set second channel of input tristate buffer to input*/

   XGpio_SetDataDirection(&output, 1, 0x0);		/*set only channel of output tristate buffer to output*/

   init_platform(); /*Initialize the platform hardware resources*/

   /*Indefinite loop - running forever*/
   while(1){
      switch_data = XGpio_DiscreteRead(&input, 2);	/*Read the switch (SW) value*/

      XGpio_DiscreteWrite(&output, 1, switch_data);	/*Write the switch (SW) value to LED (LD)*/

      button_data = XGpio_DiscreteRead(&input, 1);	/*Read the button (BTN) value*/

      /*Set up if-else-if statement to print message in the
       *UART terminal. This depends on whether one or
       * more buttons are pressed
       */

      if(button_data == 0x0){} /*If no button is pressed, do nothing*/

      /*If button value is binary 0001 (decimal 1), button 0 (BTN0) is pressed. Use pre-defined function Xil-printf
       * to print the message in the terminal
       */
      else if(button_data == 0x1)
         xil_printf("button 0 pressed\n\r");

      /*If button value is "binary 0010 (decimal 2)", button 1 (BTN1) is pressed. Use pre-defined function Xil-printf
       *to print the message in the terminal
       */

      else if(button_data == 0x2)
         xil_printf("button 1 pressed\n\r");

      /*If button value is "binary 0100 (decimal 4)", button 2 (BTN2) is pressed. Use pre-defined function Xil-printf
       *to print the message in the terminal
       */

      else if(button_data == 0x4)
         xil_printf("button 2 pressed\n\r");

      /*If button value is "binary 1000 (decimal 8)", button 3 (BTN3) is pressed. Use pre-defined function Xil-printf
       *to print the message in the terminal
       */

      else if(button_data == 0x8)
         xil_printf("button 3 pressed\n\r");

      else
         xil_printf("multiple buttons pressed\n\r"); /*All other values, print "multiple buttons pressed*/

      usleep(200000);			/*Delay 200000us*/

   }
   cleanup_platform(); /*Clean up all caches*/
   return 0;

}

 

 

运行项目

你可以根据步骤11来运行项目。在你对FPGA进行编程并成功创建应用后,你可以看到以下:

  1. 试着按下四个开关,并且各自相对应的LED会亮起
  2. 在串口端,按下每一个按钮,会弹出“按钮已被按下”的信息。

 

IMG_0176-800_58cd0b2d6ec1dede04f0ead1d4ddce883da3ea65.jpg

awong 还没写个人简介...